Норвуд, штат Массачусетс, США (12 Апрель 2012) - Для удовлетворения потребностей разработчиков современных радиотехнических систем и ВЧ систем связи компания Analog Devices, Inc. (ADI) представила усилитель-драйвер ВЧ ADL5324 с мощностью 0.5 Вт. Усилитель ADL5324 обеспечивает превосходные показатели КПД и температурной стабильности по сравнению с другими усилителями-драйверами ВЧ. Он работает в широком температурном диапазоне (от -40° C до +105° C), а поддержка динамической регулировки напряжения смещения позволяет разработчику достигать баланса между потребляемой мощностью и требуемыми характеристиками системы без применения внешнего резистора цепи смещения. Усилитель-драйвер ВЧ ADL5324 хорошо подходит для применения в проводной и беспроводной связи, включая инфраструктуру сетей сотовой связи, усилителях мощности для устройств, работающих в диапазоне ISM (industrial, science, and medical), а также в оборонной и измерительной технике.
| Продукт | Доступность образцов | Серийное производство | Цена за штуку при заказе от 1000 штук | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| ADL5324 | Доступны | Выпускается | $3.35 | 3-выводный SOT-89 |
Усилитель ВЧ ADL5324 хорошо подходит для усиления выходных сигналов компонентов из широкой линейки модуляторов компании Analog Devices, таких как ADRF6701, ADRF6702, ADRF6703, ADRF6704, и ВЧ смесителей, таких как ADRF6601, ADRF6602, ADRF6603 и ADRF6604.
Благодаря уникальной комбинации опыта проектирования, понимания принципов построения систем и технологий изготовления, компания Analog Devices предлагает широчайшую линейку ВЧ продуктов, которая покрывает весь сигнальный тракт ВЧ, начиная с передовых, высококачественных дискретных функциональных блоков и заканчивая высокоинтегрированными однокристальными решениями. Эти продукты также сопровождаются широким диапазоном бесплатных инструментов проектирования, оценочных плат и других ресурсов, упрощающих проектирование ВЧ систем. Дополнительную информацию можно получить на странице http://www.analog.com/rf.
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Следите за новостями ADI в Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News.
Подпишитесь на журнал Analog Dialogue, еженедельный технический журнал ADI.
Vera Malinovskaya
+7-812-3274590
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved