Уэйбридж, Великобритания (09 Июнь 2011) -
Компания Analog Devices, Inc. (ADI), мировой лидер
в производстве полупроводниковых компонентов для задач обработки сигналов, представила сегодня две ИМС прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesis), которые обладают меньшей потребляемой мощностью на 30 процентов и меньшими габаритами посадочного места на 60 процентов по сравнению
с конкурирующими компонентами, обеспечивая при этом работу в расширенном температурном диапазоне от 40ºC до 125ºC. ИМС AD9838 и AD9837 потребляют всего 11 мВт при работе на тактовых частотах до
16 МГц. Эти новые компоненты хорошо подходят для промышленных и телекоммуникационных задач, включая формирование сигналов возбуждения датчиков, импедансную спектроскопию, а также разработку диагностического и телекоммуникационного оборудования, работающего от аккумуляторов.
Время стабилизации выходного сигнала ИМС DDS AD9838 и AD9837 составляет единицы наносекунд,
а точность настройки по частоте – менее 0,1 Гц. Наряду с интегрированным, малопотребляющим
10-разрядным ЦАП (цифроаналоговым преобразователем) эти новые компоненты обеспечивают разрешающую способность точной настройки по частоте 28 бит и широкий свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR, spurious-free dynamic range), что позволяет им быстрее и точнее генерировать стабильный сигнал в интересующей полосе частот.
| Продукт | Описание | Образцы | Серийное производство | Цена за штуку при заказе от 1000 штук |
Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| AD9838 | Малопотребляющий DDS с дифференциальным выходом тока и интегрированным компаратором для формирования тактовых сигналов |
Доступны | Да | $2.10 | Корпус |
| AD9837 | Малопотребляющий DDS с выходом напряжения |
Доступны | Да | $1.65 | Корпус |
Среди других комонентов, которые могут быть использованы наряду с ИМС DDS AD9838 и AD9837, можно отметить DDS AD9913, цифро-аналоговый преобразователь TxDAC® AD9707, 20-разрядный и 16-разрядный умножающие ЦАП AD5791 и AD5543.
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Вера Малиновская
+7-812-3274590
+7-812-3274591
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved