Норвуд, штат Массачусетс, США (02 Апрель 2012) - Компания Analog Devices, Inc. (ADI), мировой лидер в производстве высококачественных полупроводниковых компонентов для задач обработки сигналов, представила однокристальную схему преобразования и обработки аналоговых сигналов (AFE,analog front end) для измерения электроэнергии, которая отслеживает потребление электроэнергии и качество питания до шести электрических цепей. Микросхема ADE7816 предназначена для применения в центрах обработки данных систем распределения электропитания, системах мониторинга и управления энергопотреблением, а также многоканальных счетчиках электроэнергии. Эта новая микросхема, способная производить измерения по одному каналу напряжения и шести каналам тока, обеспечивает высокую точность данных о расходе электроэнергии и качестве питания по каждой цепи. Благодаря поддержке подключения к стандартным микроконтроллерам ИМС ADE7816 может представлять особый интерес в задачах, где требуется повышение гибкости и возможностей периферийных интерфейсов по сравнению с доступными на сегодняшний день системами на кристалле (SOC, system on chip) с фиксированной конфигурацией. Кроме того, несколько микросхем ADE7816 можно подключить к одному системному процессору для обеспечения масштабируемого и эффективного с экономической точки зрения решения.
| Продукт | Доступность образцов | Серийное производство | Цена за штуку при заказе от 1000 штук | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| ADE7816 | Доступны | Выпускается | $6.35 | 40-выводный LFCSP (lead frame chip scale package) |
Компания Analog Devices поставила больше решений для измерения электроэнергии, чем любая другая компания-производитель полупроводниковых компонентов. По всему миру установлено более 350 миллионов счетчиков электроэнергии, основанных на технологиях компании Analog Devices.Обладающие превосходными качеством, надежностью и характеристиками ИМС измерения электроэнергии компании Analog Devices совмещают в себе АЦП (аналого-цифровые преобразователи) и специализированные ЦСП (цифровые сигнальные процессоры), которые осуществляют критические функции измерения и, в то же время, обеспечивают беспрецедентные функциональные возможности и простоту применения. Компания Analog Devices предлагает широкий диапазон полупроводниковых компонентов для решения сложных проблем проектирования в каждом аспекте измерительных систем, включая непосредственно измерение электроэнергии, управление данными и питанием, пользовательский интерфейс, а также решения для связи через радиоканалы, системы GSM/GPRS и по линиям электропередач. Дополнительную информацию о продуктах компании Analog Devices для измерения электроэнергии можно найти на http://www.analog.com/pr/Energy-Measurement. Дополнительную информацию о решениях компании Analog Devices для счетчиков, а также возобновляемых источников, систем передачи и распределения электроэнергии можно получить на www.analog.com/energy.
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Читайте ADI на: http://www.twitter.com/ADI_News.
Подпишитесь на журнал Analog Dialogue, еженедельный технический журнал ADI.
Вера Малиновская
+7-812-3274590
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved