За гранью возможного

Инновации в здравоохранении произрастают из плодотворного сотрудничества.

В основе ярких идей лежит плодотворное сотрудничество, и наглядным примером этого является центр создания медицинских устройств (Medical Device Realization Center, MEDRC), который объединяет усилия инноваторов, таких как Analog Devices, и центров академической науки в лице массачусетского технологического института.

Наша общая миссия: стимулирование развития медицинских электронных устройств, направленного на улучшение характеристик, результата применения и доступности развития; содействие в перемещении точки оказания помощи на дом из больниц или врачебных офисов для уменьшения стоимости услуг и повышения доступности; и, в конечном итоге, улучшение качества жизни бесчисленного количества пациентов.

Работая над различными проектами, от носимых медицинских устройств и заглатываемых датчиков до революционных усовершенствований в области ультразвуковой диагностики, MEDRC объединяет лучшие умы, продвинутые технологии и страсть к открытиям для создания инновационных продуктов в широком спектре отраслей.

Инновационный датчик контроля жидкости в теле.

Одним их примеров такого взаимодействия являются исследования по созданию инновационных средств измерения импеданса человеческого тела, предназначенных для анализа гидратации организма, гальванического отклика кожи и состава тела.

MEDRC разрабатывает аппаратные средства и проводит предклинические испытания для создания носимого беспроводного устройства мониторинга, которое позволило бы дать важную информацию о накоплении жидкости в организме пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью. Данный проект также ставит своей целью изучение технологии электрического контакта с человеческим телом, включая проводящие ткани, бесконтактные электроды, электроды ЭКГ и микроиглы, и выбор оптимального варианта для данного приложения.

Также в рамках проекта проводятся исследования по созданию средств мониторинга для персонального пользования в форме носимых на запястье устройств, датчиков для сотовых телефонов и других подходящих форматах. Существует надежда, что подобные интегрированные решения способны открыть новые возможности для совместной обработки сигналов нескольких датчиков и помогут выявить новую диагностическую информацию.

Партнерство в строительстве будущего.

Помимо финансового участия компании в многочисленных исследовательских программах, проводимых центром, технические эксперты Analog Devices работают совместно с аспирантами, помогая им в проектировании архитектур и электрических схем, а также оценке и развитии их идей.

Участие Analog Devices в процессе подготовки специалистов является значительной частью нашей 50-летней истории, и наши взаимоотношения с MEDRC придают ему дополнительную динамику. Помощь ведущим инноваторам, инженерам и технологам в создании новой парадигмы здравоохранения, от концепции до воплощения в жизнь, и упрочение связей между Analog Devices и молодыми учёными, которые будут определять будущее - это редкая и приносящая огромную пользу возможность.


A Portable Bioimpedance Spectroscopy Measurement System for Congestive Heart Failure (CHF) Management

M.K. Delano and Tom O’Dwyer
MEDRC - Maggie Delano

An estimated five million people are currently diagnosed with congestive heart failure (CHF) in the United States, with over 400,000 new diagnoses annually. Almost one in two patients will be readmitted to the hospital within four to six months of discharge. Up to 50% of these early re-admissions may be prevented if symptoms are recognized early enough. Bioimpedance measurements have been shown to be predictive of heart failure decompensation up to 14 days before an event occurs. We have developed a portable bioimpedance system that can measure body impedance from 1 kHz to 1 MHz. The system uses the Magnitude-Ratio and Phase Difference Detection method to calculate the magnitude and phase of the measured impedance (see Figure 1). The system is enclosed in aluminum box (see Figure 2) and can be used with four co-axial cables to reduce the impact of stray capacitances. The device has been characterized with RC networks and is being tested with healthy volunteers.

MEDRC Figure 1

Figure 1: A schematic overview of the Magnitude-Ratio and Phase Difference Detection method. A fixed sinusoidal current is driven through the body and a sense resistance. The voltage is amplified and measured by a Gain-Phase Detector chip (AD8302).

MEDRC Figure 2

Figure 2: The portable bioimpedance spectroscopy measurement system inside the enclosure.


Будьте в курсе новостей об инновациях за гранью возможного!

Ежемесячные или ежеквартальные обновления последних новостей и статей о продуктах ADI, инструментах проектирования, тренингах и событиях.


Подписаться на новостную рассылку




Вам будет также интересно почитать другие истории.     Посмотреть все >