ANALOG DEVICES РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ РЧ ПРОДУКТОВ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЧ ПРИЕМНИКОВ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОТОВЫХ И ШИРОКОПОЛОСНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Демодулятор и двухканальный усилитель с цифровой подстройкой усиления сокращают количество необходимых компонентов на 60 процентов.

ADL5380-AD8366_ADIweb

Уэйбридж, Англия (17 Июнь 2008) - Компания Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI), мировой лидер в производстве высокотехнологичных полупроводников для обработки сигнала, продолжает расширять спектр продукции для радиочастотных устройств и представляет новый квадратурный демодулятор и сдвоенный усилитель с подстройкой коэффициента усиления. Новое устройство предназначено для ресиверов прямого преобразования следующего поколения сотовой связи стандартов 3G/4G и широкополосных беспроводных систем стандарта 802.16. Демодулятор ADL5380 – это первый в своем роде компонент, способный работать в диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц, что позволяет радиоинженерам применять данный компонент в различных устройствах и частотных диапазонах. Сопутствующий компонент AD8366 – это первый в своем роде двухканальный усилитель с цифровой подстройкой коэффициента усиления (DGTA), разработанный специально для применения в приемниках прямого преобразования, упрощения их конструкции и снижения цены. Сочетание этих двух микросхем может на 60 процентов сократить число компонентов используемых в радиочастотных схемах, обеспечив тем самым значительную экономию места на плате и сокращение количества необходимых материалов.

С использованием демодулятора ADL5380 ресиверы базовых станций могут быть спроектированы таким образом, чтобы подходить для множества сотовых и широкополосных систем передачи данных и соответствовать требованиям различных стандартов, включая CDMA, W-CDMA, TD-SCDMA, PHS, LTE и WiMAX. ADL5380 также является прекрасным решением для авиации и оборонной промышленности, в частности, за счет широкого диапазона рабочих частот этот компонент хорошо подходит для программируемых радиопередатчиков. AD8366 прекрасно подходит для контроля усиления с высокой точностью, обеспечивая шаг автоматической подстройки усиления (AGC) в 0.25 дБ, а также автоматическую подстройку от помех общего вида и поправку на постоянный ток смещения. Все эти возможности значительно упрощают ресиверы прямого преобразования и упрощают подключение аналогово-цифрового преобразователя.

Как сказал вице-президент компании Analog Devices Питер Риал: «Новый демодулятор и сдвоенный усилитель от Analog Devices укрепляют лидирующие позиции компании в области высококлассных РЧ ИС. Превосходные характеристики гибкости, интегрированности и великолепной линейности позволят нашим заказчикам создавать наиболее эффективные по соотношению цена/качество ресиверы прямого преобразования для самых разнообразных беспроводных систем, начиная от обычных радиоприемников, например стандарта WiMAX, и заканчивая сложными мультистандартными, такими как устройства W-CDMA, LTE и GSM стандарт с несколькими несущими. Благодаря широкому рабочему диапазону частот и поддержки широкой полосы сигнала, наши заказчики получат возможность стандартизировать различные платформы и проекты под одно единственное решение».

Квадратурный демодулятор с рабочим диапазоном частот от 400 МГц до 6 ГГц – ADL5380

ADL5380 работает в радиочастотном диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц, обеспечивая лучший в своем классе динамический диапазон при наилучшей линейности характеристик, что подтверждается значениями величин помех второго и третьего порядка в точке пересечения их графиков в 31дБм и 60 дБм соответственно на частоте 2500 МГц. Сочетание лучших для своего класса показателей линейности с возможностью работать в условиях больших мешающих сигналов и минимальным уровнем шумов гарантирует, что приёмник обеспечит максимально возможный динамический диапазон в сложных реальных условиях при наличии помех. Этот фактор является критичным для приемников прямого преобразования. Помимо хорошей линейности, ADL5380 обеспечивает коэффициент передачи в 3 – 4 дБ, что помогает снизить требования по усилению, предъявляемые к входному каскаду приемника.

Сдвоенный усилитель с цифровой подстройкой усиления и частотным диапазоном в 500 МГц – AD8366

AD8366 – это первый в своем классе сдвоенный усилитель с цифровой подстройкой усиления с шагом подстройки в 0.25 дБ при диапазоне изменения коэффициента усиления от 4.5 до 20.5 дБ. AD8366 идеально подходит подачи квадратурного I/Q сигнала на АЦП, обеспечения точности квадратурного сигнала для РЧ приемников прямого преобразования. Удобный контроль усиления обеспечивает гибкость и точную настройку чувствительных к усилению мультистандартных и широкополосных РЧ приемников. Кроме того, особенностями AD8366 являются возможность регулировки уровня помех общего вида, для соответствия требованиям к входному сигналу АЦП, и цепочки обратной связи для минимизации постоянного тока смещения. AD8366 специально разработан для приемников прямого преобразования, способных работать с на самых разных диапазонах частот с наименьшими искажениями. Например, AD8366 обеспечивает величины второй и третьей гармоник искажения менее 88 дБс для сигналов с шириной полосы в 10 МГц при максимальном усилении.

Цена и поставки

Демодулятор ADL5380 доступен в 24-выводном корпусе LFCSP с размерами 4 мм x 4 мм и стоит $5.22 за штуку в партии от 1000 штук. AD8366 доступен в 32-выводном корпусе LFCSP с размерами 5 мм x 5 мм и стоит $6.49 за штуку в партии от 1000 штук. Дополнительную информацию вы можете найти на соответствующих страницах нашего сайтаhttp://www.analog.com/pr/ADL5380 и http://www.analog.com/pr/AD8366.

РЧ ИС от ADI покрывают всю РЧ сигнальную цепочку.

Используя уникальное сочетание навыков своих разработчиков, их глубокого понимания областей применения и технологий производства РЧ ИС, компания Analog Devices предлагает широчайший спектр радиочастотных компонентов, покрывающий всю HX сигнальную цепочку, от лучших в своем классе РЧ функциональных блоков до высокоинтегрированных однокристальных приемопередатчиков. РЧ функциональные блоки включают в себя цифровые синтезаторы с прямым синтезом частот (DDS), синтезаторы частот с фазовой синхронизацией (PLL), детекторы мощности TruPwr™ и логарифмические усилители, усилители с переменным коэффициентом усиления (VGA), РЧ усилители, такие как пейджерные (PA) усилители и малошумные усилители (LNA), микшеры, модуляторы прямого преобразования и демодуляторы.

О компании Analog Devices

Analog Devices является лидером в производстве прецизионных высокопроизводительных интегральных микросхем, которые используются в аналоговых и цифровых системах обработки сигналов. Штаб-квартира фирмы находится в Норвуде, штат Массачусетс, США. Общемировой штат компании составляют приблизительно 9,000 человек. Производственные мощности фирмы располагаются в Массачусетсе, Калифорнии, Северной Каролине, Ирландии, на Филиппинах, на Тайване и в Великобритании. Фирма Analog Devices зарегистрирована на Нью-Йоркской Фондовой Бирже, и обозначение ADI включено в биржевой индексный список S&P 500.

Редакторы - контактная информация:

Mikahil Moulminov
+7-812-3274590
+7-812-3274591
mikhail.moulminov@analog.com