Пресс-релиз

Редактор Вера Малиновская

Широкополосная система измерения мощности РЧ сигнала и потерь на отражение Analog Devices обеспечивает уменьшение форм-фактора и сокращает полный цикл проектирования систем

25 10 2017 - Норвуд, штат Массачусетс, США
  • ADL5920Компания Analog Devices представила совмещающую в себе направленный мост и двухканальный детектор среднеквадратической мощности микросхему с рабочим диапазоном 9 кГц - 7 ГГц, которая способна одновременно измерять среднеквадратические уровни мощности в прямом и обратном сигнальном трактах, а также потери на отражение. Благодаря интеграции направленного ответвителя на базе мостовой схемы новый детектор ADL5920 представляет собой альтернативу традиционным решениям, обеспечивая наилучшие в отрасли показатели степени интеграции и ширины полосы. Интеграция функций направленного ответвителя и измерения с функцией детектирования, а также возможность подключения выхода ADL5920 непосредственно ко входу прецизионного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) делают компонент привлекательным для задач с повышенными требованиями к минимизации занимаемого пространства. При использовании в широкополосных системах или устройствах, которые имеют несколько вариантов с разными рабочими диапазонами, детектор ADL5920 избавляет от необходимости выбора отдельного направленного ответвителя для каждого рабочего частотного диапазона. Этот интегрированный, широкополосный компонент позволяет уменьшить форм-фактор разрабатываемых устройств и сократить время от задумки концепции до выпуска продукции на рынок.

     

     

    Ключевые особенности ADL5920

     

    • Позволяет измерять ответвляемую мощность на частотах от 9 кГц
    • Максимальный уровень входного сигнала +30 дБм; выдерживает условия обрыва цепи и короткого замыкания в нагрузке
    • Работает от напряжения питания 5 В, потребляя ток 150 мА
    • Выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм x 5 мм, рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C

     

    Цена и доступность для заказа

     

    Продукт Доступность образцов Серийное производство Цена за штуку при заказе от 1000 штук Корпус
    ADL5920 Доступны Декабрь 2017 $14.50 LFCSP, 5 мм x 5 мм
  • О компании Analog Devices
  • Компания Analog Devices – ведущий мировой производитель высокопроизводительных аналоговых технологий, предназначенных для решения сложнейших инженерных задач. Мы даем своим заказчикам возможность представлять аналоговый и цифровой мир вокруг нас с помощью уникальных технологий распознавания, измерения, управления питанием, связи и интерпретирования данных. Посетите http://www.analog.com
  • Читайте и подписывайтесь на Analog Dialogue, ежемесячный технический журнал ADI: http://www.analog.com/analog-dialogue


    Посетите галерею ADI, чтобы ознакомиться с изображениями других продуктов: http://www.analog.com/ru/about-adi/news-room/multimedia-gallery.html


  • Редакторы - контактная информация:
Будьте в курсе