Пресс-релиз

Редактор Вера Малиновская

Самые быстрые в отрасли цифровые изоляторы сигналов LVDS повышают качество, надёжность и достоверность измерений в жёстких промышленных условиях

10 03 2016 - Норвуд, штат Массачусетс, США
  • ADN4651Компания Analog Devices представила семейство цифровых изоляторов низковольтных дифференциальных сигналов (low-voltage differential signal, LVDS), предназначенных для улучшения качества, повышения надёжности и уменьшения потребляемой мощности в промышленных измерительных системах и программируемых логических контроллерах (ПЛК), в которых ранее для гальванической развязки сигналов LVDS требовалось внесение изменений в архитектуру интерфейса. Цифровые изоляторы семейства ADN465x, построенные на базе удостоенной наград технологии iCoupler®, обеспечивают безопасность и надёжность за счёт гальванической развязки внутри одного корпуса, поддерживая при этом пропускную способность до 600 Мбит/с (до четырёх раз быстрее по сравнению с конкурирующими цифровыми изоляторами), крайне низкое дрожание фазы (70 пс) и максимальную задержку распространения 4.5 нс. Компоненты серии ADN465x делают возможной непосредственную гальваническую развязку высокоскоростных сигналов LVDS без преобразования из последовательного формата в параллельный, который был необходим в доступных ранее реализациях. Наличие быстродействующего коммерческого решения для работы с сигналами LVDS позволяет сэкономить время и ресурсы, затрачиваемые на проектирование.

     

     

    В объединительных платах промышленных ПЛК данные, генерируемые большим числом датчиков, распределяются между вычислительными узлами для оптимизации управления и повышения устойчивости к помехам. Благодаря крайне низкому уровню дрожания фазы, который составляет 70 пс, полной совместимости со стандартом TIA/EIA 644 A, усиленной изоляции с подтвержденной тестами защитой от пиковых напряжений до 10 кВ и выдерживаемым среднеквадратическим напряжением до 5 кВ эти новые цифровые изоляторы сигналов LVDS позволяют расширить возможности интеграции интерфейсов ввода/вывода, передавая сигналы на высоких скоростях по кабелям длиной в несколько метров.

     

    Мониторинг состояния сетей питания в реальном масштабе времени становится первоочередной задачей по мере того, как в ответ на непрерывно увеличивающиеся потребности в вычислительных мощностях растет плотность распределенных вычислительных систем. Интеллектуальные анализаторы качества сети с возможностью анализа в реальном времени требуют точного измерения параметров с высоким быстродействием. Цифровые изоляторы семейства ADN465x поддерживают не только передачу сигналов данных со скоростями до  600 Мбит/с, но и тактовых сигналов с частотой до 300 МГц, позволяя осуществлять гальваническую развязку прецизионных преобразователей с интерфейсом LVDS. Благодаря малому межканальному рассогласованию во времени (200 пс) эти компоненты могут быть использованы в синхронных по отношению к источнику интерфейсах. Крайне низкое аддитивное дрожание фазы (всего 380 фс) делает возможной гальваническую развязку тактовых сигналов аналого-цифровых преобразователей без ухудшения разрешения и качества преобразования.

     

    Ключевые особенности цифровых изоляторов LVDS

     

    1. Пропускная способность 600 Мбит/с, задержка распространения 4.5 нс, макс., полное дрожание фазы 70 пс
    2. Порты ввода/вывода LVDS, быстродействующий изолятор и LDO-стабилизатор для формирования напряжения питания 2.5/3.3 В в одном корпусе SOIC-W
    3. Пиковое выдерживаемое напряжение 10 кВ (базовая изоляция)/6 кВ (усиленная изоляция), предельное выдерживаемое напряжение 5 кВ ср.кв., рабочее выдерживаемое напряжение 350 В ср.кв.
    4. Трехканальные конфигурации, гарантированно достоверные уровни на выходах LVDS при отказах во входных цепях, опции напряжение питания 2.5/3.3В

     

    Цена и доступность для заказа

     

    Продукт
    Доступность для заказа
    Отказоустойчивость входов приемника
    Полное количество каналов
    Цена за штуку при заказе от 1000 штук
    Корпус
    ADN4650 Сейчас Нет
    Два (в одном направлении)
    $5.50 20-выводный SOIC-W
    ADN4651 Сейчас
     Да
    Два (по одному в каждом направлении)
    $5.50 20-выводный SOIC-W
    ADN4652 Апрель 2016
    Да
    Два (по одному в каждом направлении, разное расположение выводов)
    $5.50 20-выводный SOIC-W
  • О компании Analog Devices
  • Компания Analog Devices разрабатывает и производит полупроводниковые продукты и готовые решения. Мы даем своим заказчикам возможность представлять аналоговый и цифровой мир вокруг нас с помощью уникальных технологий распознавания, измерения и связи. Посетите http://www.analog.com

  • iCoupler® является зарегистрированной торговой маркой компании Analog Devices, Inc.

    EngineerZone является зарегистрированной торговой маркой компании Analog Devices, Inc.

    Подпишитесь на Analog Dialogue, ежемесячный технический журнал ADI:  http://www.analog.com/library/analogDialogue

  • Редакторы - контактная информация:
Будьте в курсе