Пресс-релиз

Редактор Вера Малиновская

Новые синтезаторы с ФАПЧ компании Analog Devices дают максимальную гибкость и предельно достижимый фазовый шум

11 01 2012 - Norwood, MA
  • Компания Analog Devices, Inc. (ADI), мировой лидер в производстве высококачественных полупроводниковых компонентов для задач обработки сигналов и ведущий поставщик ВЧ ИМС (высокочастотных интегральных микросхем), анонсировала выпуск двух новых синтезаторов с ФАПЧ, которые дают максимальную гибкость и предельно достижимый фазовый шум. Синтезаторы с ФАПЧ ADF4151 и ADF4196 облегчают проектирование во многих областях, включая базовые станции систем связи, импульсные и доплеровские радары, испытательное и измерительное оборудование, микроволновые системы типа “точка-точка”, профессиональную мобильную радиосвязь (PMR, professional mobile radio), спутниковые терминалы с очень малой апертурой (VSAT, very small aperture terminals) и аэрокосмические системы.

    При помощи ИМС ADF4151, имеющей ширину полосы 3,5 ГГц можно реализовывать синтезаторы с ФАПЧ с дробным или целочисленным коэффициентами деления. Компонент включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, phase frequency detector), прецизионную схему накачки заряда и программируемый делитель опорной частоты. Он совместим программно и по выводам с популярным синтезатором с ФАПЧ ADF4350компании Analog Devices, обладающим шириной полосы 4,4 ГГц. Применение ADF4151 упрощает работу с внешним генератором, управляемым напряжением (ГУН), и значительно улучшает показатели фазового шума без внесения серьезных изменений в плату.

    Ключевые особенности синтезатора с ФАПЧ с дробным/целочисленным коэффициентом деления ADF4151

    ADF4196- это синтезатор с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления, который имеет ширину полосы 6 ГГц и очень короткое время установления сигнала. Он был разработан специально с учетом требований к времени входа в синхронизм системы GSM/EDGE и предназначен для инфраструктуры систем связи, а также импульсных и доплеровских радиолокаторов. При использовании в комбинации с внешним петлевым фильтром и ГУН синтезатор ADF4196 способен обеспечивать время входа в синхронизм менее 5 мкс. Он включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD) и прецизионную дифференциальную схему накачки заряда.

    Ключевые особенности синтезатора с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления ADF4196

    Поддержка синтезаторов с ФАПЧ ADF4151 и ADF4196 реализована в новой версии ADIsimPLL™ - инструмента моделирования и проектирования синтезаторов с ФАПЧ с исчерпывающими возможностями. Кроме того, в анонсированной версии ADIsimPLL 3.41 добавлена поддержка новейших микросхем синтезаторов компании Analog Devices и улучшен ряд функций. Этот бесплатный инструмент проектирования можно загрузить по ссылке: www.analog.com/adisimpll.

    Цена, доступность для заказа и сопутствующие компоненты

    Продукт Наличие образцов Серийное производство Цена за штуку при заказе 1000 штук Корпус
    ADF4151 Доступны Выпускается $2.43 32-LFCSP

    Синтезатор с ФАПЧ ADF4151 хорошо подходит для совместной работы с ВЧ смесителями ADL5801 и ADL5802компании Analog Devices и является дополнением к синтезаторам с ФАПЧ ADF4350и ADF4351. ADF4196хорошо работает совместно с модулятором ADL5375и является дополнением к синтезатору с ФАПЧ ADF4193.

    • Загрузите техническое описание ADF4151, закажите образцы или оценочные платы
    • Загрузите техническое описание ADF4196, закажите образцы или оценочные платы
    • Загрузите новую версию ADIsimPLL™
    • Получите информацию об обширной линейке передовых синтезаторов компании Analog Devices
    • Получите поддержку на форуме сообщества технической поддержки EngineerZone™ компании Analog Devices
    • Напряжение питания от 3 до 3,6 В
    • Совместимость с логикой 1,8 В
    • Отдельная цепь питания схемы накачки заряда позволяет расширить диапазон напряжения настройки (до 5 В) в трехвольтовых системах
    • Программируемый предварительный делитель с переключаемым модулем 4/5 или 8/9
    • Программируемая фаза выходного ВЧ сигнала
    • Трехпроводной последовательный интерфейс
    • Переключение частоты в диапазоне GSM за 5 мкс со стабилизацией фазы в пределах 20 мкс
    • Среднеквадратическая ошибка фазы 1˚ при частоте выходного ВЧ сигнала 4 ГГц
    • Цифровое программирование фазы выходного сигнала
    • Трехпроводной последовательный интерфейс
    • Интегрированный малошумящий дифференциальный усилитель
    • Фазовый шум: ~216 дБн/Гц
  • О компании Analog Devices
    • Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.

  • Редакторы - контактная информация:
Будьте в курсе