![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
|
|
|
ADIsimPower提供稳定可靠的、可定制DC-DC转换器设计 简介 大部分DC-DC选型指南只是根据给定的一组输入,将用户直接导向可行的开关调节器、开关控制器和线性调节器,而不提供对选定特定器件时所做的取舍进行量化的方法。ADIsimPower则不同,它允许设计人员考察电源转换的各种取舍关系和设计复杂性。这款新工具提供智能化选型指南和全面的设计辅助,它可根据用户的尺寸、功效、成本、器件数量或上述参数组合的确切要求,产生稳定可靠的优化设计。 ADIsimPower选型和设计流程包括四步:输入设计标准;2. 查看所有设计解决方案;3. 查看解决方案详情;4. 构建完成设计。流程结束时,ADIsimPower将提供定制的原理图、含供应商产品型号和价格的材料清单(BOM)、效率图、性能规格、闭环传递函数以及快速构建设计的方法。
输入设计标准 用户如果知道要使用ADI公司的哪一款电源管理器件,可以点击“选择IC”。这将激活一个下拉菜单,其中列出了当前支持的电源管理IC。选取一个器件之后,用户将直接转到“查看解决方案详情”。
查看所有设计解决方案 “推荐解决方案”下面是一张表,它按顺序列出每种可用IC的解决方案成本、尺寸、功效和器件数量,让用户不必用各器件进行单独设计就能了解各种设计的取舍优势。各列都可以排序,以突出最重要的取舍考量。表格右方是特性列表。若要扩展或合并此列表,请点击“显示全部特性”或“显示默认特性”。点击相应的复选框可以选择或取消选择一项特性。请选择应用需要的所有特性。不包括所选特性的IC将从此表中和推荐解决方案中移除。
选好特性、性能、集成度和成本达到最佳平衡的IC之后,点击相应的“查看解决方案”按钮。如果此按钮未激活,则表示ADIsimPower暂不提供全面设计支持。请点击IC名称,查看数据手册和其它信息。点击“下载设计工具”可获得基于Excel且可以在本地运行的设计工具。 查看解决方案详情 为清楚起见,页面上方重复显示了原始输入参数;如果更改设计参数,页面上方也会相应更新。点击“修改高级设置”将打开一个窗口,用户可以在其中修改许多设置,包括但不限于:精度、最大元件高度、峰峰值输出电压纹波、输入滤波器要求、负载瞬态响应、电感纹波电流和MOSFET供应商偏好(根据器件选择情况,可能只显示这些特性的一部分)。ADIsimPower与其它DC-DC转换器设计工具的一个不同之处,就是能够修改这些设置。不难理解,这样安排的目的是让电源设计新手感觉轻松,但高级设置正是电源设计专家希望在设计中加以控制的一类参数。 该页面的下一部分含有多个选项卡,用来指定各种重要的设计参数。同样,这些选项卡中的信息因所选IC而异,但常用选项卡包括工作参数预估、功耗预估和温度预估。所有参数都会显示最低输入电压和最高输入电压两种情况下的值。工作参数预估选项卡包括PWM占空比、峰峰值输出电压纹波和峰值电感电流等参数。功耗预估选项卡显示各高损耗元件的功耗。温度预估选项卡显示与功耗预估选项卡中的损耗相关的各元件温度。功耗和温度计算所使用的参数值中,决定功耗的许多参数取最差情况值,以确保设计稳定可靠。 下一部分显示完整的定制原理图,包括参考名称和引脚编号。
接下来是“材料清单”。其中可能有多个元件可以编辑,其项目编号显示为橙色。点击项目编号可以看到一个列表,它包括符合相关要求,可用于设计的其它元件。列标题因元件类型而异。典型标题包括制造商、产品型号、功耗(W)、面积(mm2)、高度(mm)、成本($),以及反映元件特征及其在电路中如何工作的其它特性。这样,用户可以继续权衡性能、尺寸和成本,以便全面定制设计。每列都可以排序,从而清楚显示更改元件的量化得失。如果选择新元件,ADIsimPower将利用所选元件重新设计,确保仍能满足所有要求。
材料清单之后是“图形”部分,可能包括效率图、损耗图和闭环传递函数(波特图),所有图形都会显示最低输入电压和最高输入电压两种情况。效率和损耗曲线对应于许多高损耗参数取最差情况值时的损耗。这种最差情况分析一般贯穿于整个ADIsimPower设计流程。其目的是让用户确信:该工具所提供的设计稳定可靠,能适应所有元件误差、环境温度范围和其它电路变化。这款工具所提供的设计远远超出了基本解决方案的范畴。 在“查看解决方案详情”阶段,每部分的上方均为各种设计标准(最低成本、元件数量、功效和尺寸)的单选按钮。如果选择新的单选按钮,该工具将根据新的设计标准完全重新设计电路,先前所做的所有BOM更改也将作废。确定最终设计之后,请点击“构建此解决方案!”。
构建完成设计 点击相关链接,用户可以将“构建完成设计”和“查看解决方案详情”部分的相关信息下载下来或通过电子邮件发送,内容格式类似于用户在网页上与工具交互时所看到的格式。 器件数据库
结束语
|
||||||