有源滤波器的相位响应 上一篇文章1 讨论了滤波器相位与滤波器实现拓扑之间的关系,本篇将讨论滤波器传递函数本身的相位漂移。虽然滤波器主要是针对幅度响应而设计的,但在延时仿真、级联滤波器电路特别是过程控制环路等应用中相位响应非常重要。 本文主要讨论低通和高通响应。后续系列文章还将讨论带通和陷波(带阻)响应、全通响应以及滤波器的脉冲与阶跃响应。 回顾以前的文章可知,有源滤波器的传递函数可以被看作是滤波器传递函数和放大器传递函数的级联响应(图1)。
图1. 以两个级联的传递函数的形式表示的滤波器。 低通传递公式 对于单极点低通滤波器,传递函数的相移等于:
其中ω代表角频率(ω = 2πf弧度每秒,1 Hz = 2π弧度每秒),ω0代表滤波器的弧度中心频率。中心频率也可被看作是截止频率。就相位而言,中心频率是相移在整个范围一半处的频率。由于角频率用在比值公式中,因此f/f0完全可以代替ω/ω0。 图2(左轴)是在中心频率以下二十倍频到中心频率以上二十倍频范围内对公式1的求值结果。由于单极点低通滤波器具有90°的相移范围——从0°至90°——中心频率的相移为-45°。当ω = ω0时,归一化中心频率等于1。
图2:中心频率为1的单极点低通滤波器(左轴)和高通滤波器(右轴)的相位响应。 同样,单极点高通滤波器的相位响应等于:
图2(右轴)是在中心频率以下二十倍频至中心频率以上二十倍频范围内对公式2的求值结果。中心频率(=1)的相移等于+45°。 如果低通通带定义为截止频率以下的频率,高通通带定义为中心频率以上的频率,那么最小相移(0°至45°)应在通带内。反之,最大相移(45°至90°)发生在阻带内(频率高于低通截止频率并且低于高通截止频率)。 在低通情况下,滤波器输出滞后于输入(负相移);在高通情况下,输出领先于输入(正相移)。图3显示了相关波形:输入正弦波信号(中间曲线),截止频率为1kHz的单极点高通滤波器输出信号(顶部曲线),截止频率为1kHz的单极点低通滤波器输出信号(底部曲线)。信号频率也是1kHz——两个滤波器的截止频率。图中波形领先和滞后45°显而易见。
图3:输入(中间曲线)、单极点高通滤波器输出(顶部曲线)和低通滤波器输出(底部曲线)。 二阶低通滤波器传递函数的相移可以近似表示为:
图4(左轴)是在中心频率以下二十倍频至中心频率以上二十倍频范围内对公式3的求值结果(代入α = √2 = 1.414)。这里的中心频率等于1,相移为-90°。
图4:中心频率为1的双极点低通滤波器(左轴)和高通滤波器(右轴)的相位响应。 在公式3中,α是滤波器的阻尼比,等于Q的倒数(即Q = 1/α)。它决定了幅度(和瞬态)响应中的峰值和相位变化的尖锐度。α等于1.414很好地表征了双极点巴特沃斯(最大平坦度)响应。 双极点高通滤波器的相位响应可以被近似表示为:
图4(右轴)是在中心频率以下二十倍频至中心频率以上二十倍频范围内对公式4的求值结果(α=1.414)。在中心频率(=1)点,相移为90°。 图2和图4只使用了一条曲线,这是因为高通和低通相位响应是相似的,只是相移分别是90°和180°(π/2和π弧度)。这等效于相位符号的改变,导致低通滤波器输出滞后而高通滤波器领先。 在实际使用中,高通滤波器其实是一个宽带带通滤波器,因为放大器的响应至少会引入一个低通单极点。 图5是双极点低通滤波器的相位响应和增益响应,图中给出了不同Q值时的曲线。这个传递函数表明,相位变化遍布在相当宽范围的频率上,而变化的范围与电路Q值呈反比关系。虽然本文主要讨论相位响应,但相位变化率和幅度变化率之间的关系也值得我们认真思考。
图5:作为Q函数的双极点低通滤波器电路的相位和幅度响应。 值得注意的是,每级双极点电路提供最大180°的相移,在极端情况下,相移–180°,虽然滞后360°,但这个角度与180°相移具有相同的属性。基于这个原因,多级滤波器的传递函数图形经常在一个限定范围内,比如180°至–180°,以提高图形读取的准确性(见图9和图11)。在这种情况下,我们必须认识到,图形上的角度实际上是真正的角度加上或减去m ×360°。虽然在这种情况下图形的顶部和底部会出现不连续(因为图形变化了±180°),但实际相位角度的变化是平滑和单调的。 图6给出了不同Q值下双极点高通滤波器的增益和相位响应。这个传递函数表明,180°的相位变化可以发生在很大的频率范围内,而变化的范围反比于电路Q值。另外值得注意的是,曲线的形状非常类似。特别是相位响应具有相同的形状,只是覆盖范围不同。
图6:作为Q函数的双极点高通滤波器的相位与幅度响应。 放大器传递函数
图7:AD822增益和相位波特图。 例1:1kHz、5极点、0.5dB切比雪夫低通滤波器 1) 与巴特沃斯滤波器不同,切比雪夫滤波器各级电路的中心频率是完全不同的,这样能使图形上的曲线伸展得更开一些,使得图形更加有趣。 2) 电路的Q值一般要高一点。 3) 奇数个极点可以突出单极点和双极点电路之间的区别。 滤波器部分采用ADI网站上提供的滤波器设计向导进行设计。 这部分电路的f0和Q见下表:
图8是整个滤波器的原理图。所选择的滤波器拓扑——多反馈(MFB)——又是任意的,这种选择使得单极点部分是一个有源积分器,而不是简单缓冲的无源RC电路。
图8:1kHz、5极点、0.5dB切比雪夫低通滤波器。 图9给出了整个滤波器的各级电路的相移。图上显示了单独第一级电路 (第1级——蓝色)、前面两级电路(第1和第2级——红色)和整个滤波器(第1、第2和第3级——绿色) 的相移。这些相移包含了滤波器部分的基本相移、每个反相放大器贡献的180°相移和放大器频率响应对总相移的影响。
图9:图8所示1kHz、5极点、0.5dB切比雪夫低通滤波器的相位响应。 让人感兴趣的一些细节:首先,作为净滞后的相位响应是负相加的。由于在低频段放大器的倒相,第一个双极点电路开始相位是–180°(=180°以360°为模),在高频段增加到–360°(=0°以360°为模)。第二级电路增加另外一次倒相,开始相位是–540°(=180°以360°为模),在高频段相位增加到–720°(=0°以360°为模)。第三级电路在低频段的相位开始于–990°(=180°以360°为模),在高频段增加到–990°(=90°以360°为模)。另外需要注意,当频率超过10kHz时,由于放大器的频率响应,相位将发生轻度的滚降。这种滚降是累积的,每级电路都会有所增加。 例2:1kHz、5极点、0.5dB切比雪夫高通滤波器
图10:1kHz、5极点、0.5dB切比雪夫高通滤波器。 图11给出了滤波器中每级电路的相位响应。第一级电路相移开始于低频段的180°,高频段下降到0°。第二级电路在低频段增加了180°,开始于360°(=0°以360°为模),在高频段下降到0°。第三级电路增加了一次倒相,开始于低频段的–180°+90°=-90°,在高频段下降到–540°(=–180°以360°为模)。请再次注意,由于放大器的频率响应,在高频段会有额外的滚降发生。
图11:图10所示1kHz、5极点、0.5dB切比雪夫高通滤波器的相位响应。 结束语 附录 单极点低通滤波器的传递函数:
其中 s = jω and ω0 = 2πf0. 双极点有源低通滤波器的传递函数:
其中HO 是这级电路增益。 单极点高通滤波器的传递函数:
双极点有源高通滤波器的传递函数:
1kHz、0.5dB切比雪夫低通滤波器的f0和Q值如下:
有关更详细的讨论请阅读参考文献6、7和8。 参考文献
Copyright 1995-
Analog
Devices, Inc. All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||