以模拟微控制器为核心构成低成本高效率的功率放大器监测器
ADI公司提供三种PA监测器1实现方案:一种是分立器件方案,一种是基于AD729422的12位的集成型监测和控制系统的方案,以及一种基于ADuC7026高精度模拟微控制器3的集成型方案。分立方案需要使用的器件较多,而且PCB布局复杂,PCB面积也较大,这些因素都导致较高的成本。AD7294的优点是集成度高、成本低且可靠性高,但缺点是需要使用外部微控制器(MCU)来实现PA监控功能。ADuC7026与AD7294具有很多相同的优点,主要的区别是ADuC7026包含MCU。另外,ADuC7026支持外部同步采样,这个特性在TD-SCDMA应用中很有用。 本文介绍了一个基于ADuC7026实现功率放大器监控的参考设计,功能包括设置输出功率、监测电压驻波比(VSWR)、监测横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)场效应管的漏极电流和温度,并在某个参数超过预定的阈值时发出报警信号。 系统框图
图1:系统框图。 PA监测模块 图2给出了温度监测器的功能框图,该系统使用ADT75数字温度传感器来监测两个LDMOS级的温度。ADT75(有8引脚MSOP和SOIC封装形式可供选择)把温度转化成分辨率为0.0625℃的数字信号,其关断模式可将电源电流降低到3µA(典型值)。 图2:温度监测器功能框图。 图3给出了温度监测程序的流程图。在收到温度检测指令后,ADuC7026 MCU首先设置温度检测标识,然后通过I2C®总线从ADT75读出温度数据,并把该数据发送到PC。接着,程序检查ADT75的过温引脚(OS/ALERT)状态,如果温度超过了阈值,则点亮LED。在收到配置温度阈值的指令时,ADuC7026从PC读入配置数据并通过I2C总线把阈值温度写入到ADT75。当微控制器收到读入温度阈值的指令时,它从ADT75读入阈值温度并把它传送到PC。 图3:温度监测程序的流程图。 电流监测: :控制PA的漏极电流,使其在温度和时间变化时保持恒定,就可以极大地改善功放的总性能,同时又可确保功放工作在调整的输出功率范围之内。影响PA漏极电流的两个主要因素是PA的高压供电线的变化和片上温度的变化。PA晶体管的漏极电压很容易受高压供电线变化的影响。我们可以用高电压分流监测器来测量LDMOS的漏极电流。如果连续地监测漏极电流,当在电源上出现电压波动时,操作人员可重新调整栅极电压使LDMOS保持在最佳工作点。 图4给出了电流监测器的功能框图。该系统使用AD8211高压高精度分流放大器来采集PA模块中两个LDMOS级的漏极电流。AD8211的增益为固定的20V/V,在整个工作温度范围内的增益误差为±0.5%(典型值)。AD8211缓存的输出电压直接输出到模数转换器,由ADuC7026的片上ADC进行采样。漏极电流阈值由AD5243数字电位计设定,ADuC7026通过I22C总线对AD5243进行控制。系统根据ADCMP600比较器的输出来判定漏极电流是否超过或低于阈值。如果漏极电流超过阈值,系统点亮相应的LED向操作人员报警。 图4:电流监测器功能框图。 电压驻波比(VSWR)监测: VSWR是天线系统的一个关键参数,它反映天线系统中元件之间的匹配程度。反向功率影响PA的输出功率,反向功率过大会导致发射出去的信号产生失真。因而,有必要监测VSWR使基站具有最优性能。 图5给出了VSWR监测器的功能框图。该系统使用双向耦合器和AD8364双通道TruPwr™检测器来测量前向和反向功率。AD8364双通道有效值RF功率测量子系统可精确地测量和控制信号的功率。AD8364灵活性强,可方便地对RF功率放大器、无线电收发器AGC电路和其它通讯系统实施监测和控制,其输出可用于计算VSWR和监测传输线的匹配度。较大的VSWR值表明天线出现故障,操作人员应通过调整PA增益或电源电压对系统进行保护。 图5:VSWR监测器功能框图。 自动功率控制 :根据通信系统的要求,发射机必须确保功率放大器能满足发射的需要,调整基站发射功率保持在精准值,控制输出功率在覆盖允许范围内,不至过小无法满足网络规划时的覆盖距离要求,而减少小区覆盖范围,又不会产生过强的输出信号对相邻基站造成干扰。由于过功率会引起功率放大器饱和并使信号发生非线性失真,系统应提供过功率保护功能,保证功率放大器不工作在过功率条件下。基于上述原因,必须对输出功率进行测量和控制以使之保持稳定。 图6给出了自动功率控制回路的功能框图,该回路包含双向耦合器、TruPwr检测器、微控制器和可变电压衰减器。双向耦合器把前向功率传送到TruPwr检测器,检测器跟踪信号幅度的变化。ADuC7026的片上ADC对检测器的输出采样。微控制器比较输出功率的实际值与期望值,并使用PID算法来调整控制电压偏差,使功率放大器工作在性能最佳的工作点上。 图6:自动功率控制回路的功能框图。 图7给出了PID算法的流程图。首先,该程序设定初始控制参数Kp、Ki和Kd并设定输出功率的期望值。然后,ADC对AD8364的输出采样,采样得到的数据经滤波后转换成功率。程序根据系统的传递函数计算出输出功率的期望值与实际值之差,以及下一个期望采样值和控制电压,并对DAC寄存器进行配置。这样就完成了一个采样和控制过程周期,这个过程不断循环。 图7:PID算法的流程图。 用户界面 图8:UI控制的流程图。 图9给出了一个温度测试结果。用户可以随时改变高温和低温阈值。在本例中,高温阈值从35℃改到31℃。当环境温度上升到新阈值之上时,过温警报灯变红,PC发出连续的警铃声。 图9:用于显示温度测试结果的界面。 硬件连接 图10:PA监测器演示电路板的硬件连接。 结论 参考文献 2 www.analog.com网站提供ADI公司所有产品的说明书和进一步的产品信息。 3www.analog.com/zh/analog-microcontrollers/products/index.html.
Copyright 1995-2009
Analog
Devices, Inc. All rights reserved. |
|||||||||