![]() |
|
|
本期介绍 Leif博士的聪明才智。Niku Chen从最近发现的Leif博士的存档文件中找出一篇文章,题为“噪声系数与对数放大器”。对数放大器因具有宽动态范围、温度稳定性、极好的对数一致性及易用性(测量结果直接以分贝为单位提供),而被专门特意用作从近直流至10GHz以上频率范围内的RF测量器件。当对数放大器应用于信号路径时,噪声系数是一项很有价值的衡量指标,它表示系统从伴随有噪声的信号中提取信息的能力。尽管这个文件年代久远,但其中仍然有许多即使现在看来也很新鲜的东西。请转到第3页阅读这篇文章。 对于任何考虑向带电插座插入模块的人来说,“热插拔”时常是一个有用的置信因数,在服务器、网络交换机、RAID存储器,以及其它形式的通信基础设施等高可用性系统中,由于需要在整个使用生命周期内以接近零的停机率工作,因此必须支持“热插拔”。
|
Analog Dialogue 第42卷第2期
编者按:Leif博士在大约三十岁左右的时候加入了ADI公司,担任IC设计师。他具备了丰富的经验——其中既包括这项工作方面的经验,也包含由于年龄增长而不断丰富的阅历。他丰富的经验包括了在测量仪表和控制系统方面的大量知识... 服务器、网络交换机、冗余存储磁盘阵列(RAID),以及其它形式的通信基础设施等高可用性系统,需要在整个使用生命周期内具有接近零的停机率。如果这种系统的一个部件发生了故障或是需要升级,它必须在不中断系统其余部分的... 在无线基站中,功放(PA)决定了信号链在功耗、线性度、效率和成本方面的性能。通过对基站中的功放性能进行监测与控制,可以最大化地提高功放的输出,而同时又可获得最优的线性度和效 率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案... Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved. |
编者寄语 在本期中,我们将继续深入探讨一些问题。 相信每个人都听说过高清电视(HDTV),数百万观众早已通过家庭影院,或在消费电子产品商店、体育酒吧、朋友家中体验过生动的图像和逼真的音响,但是,却很少有人听说过HD广播,更别说实际听过。 HD数字广播1是标准模拟AM/FM广播的升级版,它能通过AM电台提供FM音质的声音,通过FM电台提供CD音质的声音,而完全不会发生像标准无线电广播中经常出现的嘶嘶声、静电噪声和声音减弱的现象。另外,HD数字广播还包括一个文字信道,能实时鉴别歌曲和歌手,或提供最新新闻、体育比分、天气预报等增强型数据服务。HD数字广播还允许电台使用多播信道来广播多个节目。根据商标持有者iBiquity 数字公司2的定义,HD广播中的HD不是指高清或混合数字,而是其数字广播技术品牌的一部分。 |