Analog Devices: Analog Dialogue  
 
 

作者简介

Oliver Brennan是ADI公司位于美国California州San Jose的电源管理产品部的设计工程师。1997年,Oliver在获得Limerick大学的电子工程专业的工程学士学位后,就加入ADI公司,成为一名设计工程师。最初的几年,他专注于设计面向工业、汽车和消费类应用的数据转换器。而在过去3年,他转向为便携式和固定式电源应用设计开关电源产品。

Sridhar Gurram是ADI公司美国California州San Jose的电源管理产品部的一名市场工程师。在此之前,他是便携式和手机市场DC-DC转换器的应用工程师。他在电源管理IC的设计和应用方面有长达10年的丰富经验。Sridhar拥有电气工程硕士学位,目前正在攻读工商管理硕士学位。他于2006年加入ADI。

更多...

Analog Devices: Analog Dialogue--Since 1967

Analog Devices

Analog Dialogue  2007年第41卷第4期

Analog Devices: 下载本期PDF

下载阅读这本杂志

·文件格式:PDF

·文件大小:4,979 KB

点击这里免费索取印刷版本《模拟对话》杂志



DC-DC开关稳压器—— 在DSP系统中延长电池寿命

长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时...

应用工程师问答—38
更好、更快的开环增益测试方法

在使用反馈的系统中,反馈网络是一种经过配置而获得特定增益和相位关系的电路,比如,一个可调节的比例积分差分(PID)控制器,用于调整环路的增益或相位以保证稳定性(见图1)。我们往往需要对这个反馈网络在特定配置下的性能进行测量...

有源滤波器中的相位关系

在使用滤波器的应用中,通常人们对幅值响应的兴趣要比对相位响应的兴趣更浓厚。但是,在某些应用中,滤波器的相位响应也很重要。一个实例是滤波器用于过程控制环路中的情形。这里,人们关心的是总的相移量,因为它影响到环路的稳定性...

2007年第41卷第4期新产品要目

Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved.         

编者寄语

在本期中,作者的倾情奉献占据了所有篇幅,因此,请读者耐心等待编辑之后所给出的博学睿智的评述吧。下期季刊再见。同时,欢迎提出宝贵意见。

Dan Sheingold
[dan.sheingold@analog.com]

Scott Wayne
[scott.wayne@analog.com]