Analog Devices: Analog Dialogue  
 
 

本期介绍

去年11月我在售后市场为我的汽车购买了一台很便宜的全球定位系统(GPS)导航系统。这个系统即便是在熟悉的地区也很有用,它会提醒我注意下一个转弯,它可以在一个驾车专用车道上画出一条形象的路线图,有时候也会教我条新的捷径。在长途旅行中它还提供娱乐功能,它会不停地计算剩下的路程和时间,它的高度可视化进程显示使得目的地比实际上看起来要近一些。当然,它的主要目的是画出一条到达一个陌生地方的行车路线。音频与可视线索相结合使寻址容易,并且路线选择项提供了一种选择最短路径或最快路径的简单方法,以避免经过收费公路的或当地公路,绕道而行。

尽管如此,它的一个隐藏优点是利用收集广泛的兴趣点来指明未知地区可用的信息。

更多...

Analog Devices: Analog Dialogue--Since 1967

Analog Devices

Analog Dialogue  2007年第41卷第2期

Analog Devices: 下载本期PDF

下载阅读这本杂志

·文件格式:PDF

·文件大小:4,149 KB

点击这里免费索取印刷版本《模拟对话》杂志



减小DC/DC变换器中的接地反弹 — 一些接地要点

电路接地在电路原理图中看起来很简单;但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。而且,接地节点的分析很困难,特别是对于DC/DC变换器,例如降压型和升压型变换器,这些电路的接地节点会聚快速变化的大电流。当接地节点移动时,系统性能会遭受影响并且该系统会辐射电磁干扰(EMI)。但是如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。

应用工程师问答—37
低压差稳压器

本文介绍低压差稳压器(LDO)的基本结构和使用技巧以确保其稳定工作。我们还讨论ADI公司LDO系列产品的设计特点,这些特点可提供一种保持动态稳定性和直流(DC)稳定性的灵活方法。

问:什么是LDO?如何使用它们?

答:稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全充电)下降到2.7V(几乎全放电),而LDO可在负载端保持2.5 V恒定电压。

2007年第41卷第2期新产品要目

作者简介

Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved.         

编者寄语

接地、稳压器和游戏机

虽然从交流和直流特性两种通常情况,已经多次讨论保持真正接地的困难。然而,对于像快速、重复切换大电流的降压型和升压型开关稳压器这类电路,可能产生很大的瞬态接地误差。“接地反弹”现象的起因可以用通俗易懂的术语来解释,从而获得一种从逻辑上将瞬态接地误差减到最小的设计PC卡的合理方法—本文从第3页开始。

低压差稳压器(LDO)是一种当上游电压很低时(常规稳压器的输出电压开始下降)防止电路不受电池放电曲线影响的简便方法。本文从第8页开始讨论LDO设计的一些优点。

Nintendo Wii在这篇文章中介绍了他能够成功进入游戏市场的传奇故事。这种流行的游戏机的关键内部部件是一种3轴加速度计,它能够使玩游戏的人使用类似于在玩电子游戏机真实游戏中所采用的自然动作。本文从第11页开始讨论在使游戏机提供更友好的用户界面过程中,如何发挥iMEMS集成微电子机系统的动态作用。

更多...