| |
|
第42卷第1期 编者寄语
本期内容简介 在本期中,我们将继续深入探讨一些问题。 在文章《电磁炉应用》中,所探讨的问题是在采用电器烹饪时,同时保持加热圈的正常温度,这其中的关键在于通过涡电流使金属锅生热;而加热圈是由一对绝缘栅双极型晶体管(IGBT)驱动的变压器。这个设计中的一个问题是如何保证用户接口与有源电路和IGBT之间的电气隔离。请参考利用ADI公司iCoupler®技术实现的高效、经济的解决方案。 您可能拥有一款快速准确的模数转换器,但它在实际应用中却达不到您的期望。您是否考虑过这可能是由于时钟抖动所带来的误差?在ADC启动转换时,这种误差就通过时钟源及其信号链路引入了。第6页的文章将帮助您了解这一问题及相应的解决方法。 在电机控制、电磁阀控制以及电源管理等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。检测电路必须抑制高共模电压,同时提供高增益和高精度。第13页的文章基于这些应用,比较了两种常见的检测放大器架构的优缺点。 高频共模 这一问题我们已探讨过多次,特别在2003年第37卷第3期的《Analog Dialogue》杂志1中,我们在第2页介绍了这一问题,提供了读者检测报告,并在第14页给出了参考文献。Herman Gelbach(目前是Scanivalve Corporation公司的顾问)在1993年的第39届仪器仪表年会中发表了一篇具有重要影响的论文,讨论了这一现象并提供了某些解决方法。不过这篇文章暂时不能在线下载,但作者为我们提供了修订的更新版本,题为《The Contaminator of Signals-- High-Frequency Common-Mode Errors》2,您可以在我们的网站上查看这篇文章,同时,作者还提供了简化版本,题为《What Is This Third Signal Wire and What Do I Do with It》3,该文章是在Scanivalve Corporation公司的许可下重新出版的。 新版线性电路设计手册 Dan Sheingold [dan.sheingold@analog.com] Scott Wayne [scott.wayne@analog.com] 1 www.analog.com/library/analogdialogue/cd/vol37n3.pdf#page=2
Copyright 1995-
Analog Devices, Inc. All rights reserved. |