Circuits from the Lab
Circuits from the Lab/実用回路集

アナログ・デバイセズの技術者が、実験により得られた有意義な回路情報を、皆様にご提供いたします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、素早く回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。

このページに掲載されている回路をご使用される場合は、ご使用前に「Circuits from the Lab/実用回路集」の免責条項ページをお読みください。

検索 Help
Help Text:

To narrow down the list of documents found in the library, check the boxes matching your desired circuit and application best. To display the results, press "Update Results" button. Additional filtering of the search results can be applied through the "Search by" box. To deselect filter criteria, uncheck the box or click on the "X" in the search by cirteria window.
   検索条件

カテゴリ

  • A/Dコンバータ 回路/駆動回路
  • クロック回路
  • D/Aコンバータ回路
  • 変調回路
  • マルチ・チャンネル
  • 乗算型
  • フィルタ回路
    • インターフェース
      • 電源
        • RF回路/RF駆動回路
          • スイッチ
            • 電圧リファレンス

0件みつかりました。

結果を表示するには「結果を更新」をクリックしてください。

検索条件を選択し、「結果の更新」をクリックすると、選択結果が表示されます。

特長

  • 高性能
  • 高精度
  • 高分解能
  • 高速
  • アイソレーション
  • 低ノイズ&低歪み
  • 温度安定性

0件みつかりました。

結果を表示するには「結果を更新」をクリックしてください。

検索条件を選択し、「結果の更新」をクリックすると、選択結果が表示されます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • オートモーティブ
  • 通信関連
  • 汎用アプリケーション
  • 工業&産業
  • 計測機器
  • 電力計測(電気メータ、ガス、水道など)
  • モーション・コントロール
  • プロセス・コントロール
  • セキュリティ&監視
  • 医用機器関連
    • 光通信

0件みつかりました。

結果を表示するには「結果を更新」をクリックしてください。

検索条件を選択し、「結果の更新」をクリックすると、選択結果が表示されます。


サポート

便利な組み合わせ回路例についてご質問やご意見などございませんか?ご質問やご意見は、技術サポートまでお知らせください。

Arrow 検索キー
ワード
フィルターの選択状況:
カテゴリ: 該当なし
特長: 該当なし
アプリケーション: 該当なし
キーワード 検索キーワードが入っていません
117件みつかりました。

結果を表示するには「結果を更新」をクリックしてください。   

検索条件を選択、または検索キーワードを入力してから「結果の更新」をクリックすると、検索/選択結果が表示されます。   

検索/選択結果
Loading results. Please wait.
Powering the AD9272 Octal Ultrasound ADC/LNA/VGA/AAF with the ADP5020 Switching Regulator PMU for Increased Efficiency (CN0135) NEW

Circuit Function and Benefits

This circuit utilizes the ADP5020 power management unit to provide the individual power supply rails required for the AD9272 octal LNA/VGA/AAF/ADC and crosspoint switch.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  電源
特長:  高速
この回路に使われている製品:
AD9272, ADP5020
Powering the AD9268 Dual Channel, 16-bit, 125 MSPS Analog-to-Digital Converter with the ADP2114 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator for Increased Efficiency (CN0137) NEW

Circuit Function and Benefits

This circuit utilizes the ADP2114 dual channel synchronous step-down dc-to-dc regulator to provide the individual power supply rails required for the AD9268 dual channel, 16-bit, 125 MSPS, 1.8 V, dual ADC. The ADP2114 is shown to power the AD9268 at 85% efficiency, which is 35% higher efficiency than using a traditional linear regulator solution.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  電源
アプリケーション:  通信関連; 工業&産業
この回路に使われている製品:
AD9268, ADP2114
Logarithmic Audio Volume Control with Glitch Reduction Using the AD5292 Digital Potentiometer (CN0120) NEW

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a logarithmic audio volume control with glitch reduction using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+™ family, in conjunction with the dual AD8676 and single AD8541 op amps, ADCMP371 comparators, and 7408 AND gates.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
アプリケーション:  オーディオ/ビデオ
この回路に使われている製品:
AD5292, AD8541, AD8676, ADCMP371
Precision Pulse Oximeter LED Current Sinks Using the ADA4505-2 Op Amp, the ADR1581 Shunt Reference, and the ADG1636 Switches (CN0125) NEW

Circuit Function and Benefits

Current sources or current sinks are key circuits used broadly in medical, industrial, communication, and other types of equipment for sensor excitation. A good example is the current sources (sinks) needed to drive the internal IR (infrared) and R (red) LEDs in a pulse oximetry sensor.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  電源
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; 医用機器関連; 光通信
この回路に使われている製品:
ADA4505-2, ADG1636, ADR1581
Precision Weigh Scale Design Using the AD7191 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0118) NEW

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system that uses the AD7191. The AD7191 is a pin programmable, low noise, low drift, 24-bit Σ-Δ converter that includes a PGA and uses an internal clock. Therefore, the device simplifies the weigh scale design because most of the system building blocks are included on chip. The device has four output data rates and four gain settings that are selected using dedicated pins. This simplifies the interface to the ADC.

Read more つづきを読む..

特長:  高精度
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器
この回路に使われている製品:
AD7191, ADP3303
16 Channels of Programmable Output Span Using the AD5360 16-Bit Voltage Output DAC (CN0131) NEW

Circuit Function and Benefits

This circuit is a multichannel DAC configuration with different output spans on groups of channels. It utilizes the AD5360 to provide 16 DAC channels with 16 bits of resolution. The AD5360 is configured to have eight channels with an output span of ±10 V and eight channels with an output span of ±5 V.

Read more つづきを読む..

アプリケーション:  計測機器
この回路に使われている製品:
AD5360, ADR421, ADR431, ADR435
High Speed Instrumentation Amplifier Using the AD8271 Difference Amplifier and the ADA4627-1 JFET Input Op Amp (CN0122) NEW

Circuit Function and Benefits

A traditional method for building an instrumentation amplifier is to use three op amps and seven resistors as shown in Figure 1. This approach requires four precision matched resistors for a good common-mode rejection ratio (CMRR). Errors in matching will produce errors at the final output. An imbalance of one or two picofarads on certain nodes will drastically degrade the high frequency CMRR, a fact often overlooked.

This circuit uses a monolithic difference amplifier with laser trimmed thin film resistors for the output amplifier, thereby providing good dc and ac accuracy with fewer components than the traditional approach.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  インターフェース
特長:  高速; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD8271, AD8274, AD8599, ADA4627-1
Integrated Device Power Supply (DPS) for ATE with Output Voltage Range 0 V to 25 V (CN0130) NEW

Circuit Function and Benefits

In the past, DPS (device power supply) solutions were designed from discrete amplifiers, switches, DACs, resistors, etc. New silicon processes and shrinking silicon now allow highly integrated solutions, but it’s rarely possible to put everything onto one single piece of silicon. Even with its high level of integration, the AD5560 DPS requires a few well chosen external components to provide a complete system solution. The goal of this circuit note is to describe in more detail what is required and why it was selected and to provide a more complete device power supply solution.

Read more つづきを読む..

特長:  高精度
アプリケーション:  工業&産業
この回路に使われている製品:
AD5560, AD7685, ADR435
Synchronizing Multiple AD9910 1 GSPS Direct Digital Synthesizers (CN0121) NEW

Circuit Function and Benefits

Synchronization of multiple DDS devices allows precise digital tuning control of the phase and amplitude across multiple frequency carriers. This type of control is useful in radar applications and quadrature (I/Q) upconversion for side-band suppression.

The circuit in Figure 1 demonstrates how to synchronize four AD9910 1 GSPS, DDS chips using the AD9520 clock generator and the ADCLK846 clock fanout buffer. The result is precise phase alignment between the clock and output signals of four AD9910 devices.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  クロック回路; D/Aコンバータ回路; フィルタ回路; スイッチ
特長:  高精度; 高分解能; 高速
アプリケーション:  通信関連; 医用機器関連
この回路に使われている製品:
AD9910, ADCLK846
Extending the Capacitive Input Range of the AD7745/AD7746 Capacitance-to-Digital Converter (CN0129) NEW

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a method to extend the capacitive input range of the AD7745/AD7746. How to use the on-chip CapDAC sufficiently in order to minimize the range extension factor and, therefore, optimize the circuit to achieve the best possible performance is also explained. The AD7745 has one capacitance input channel, while the AD7746 has two channels. Each channel can be configured as single-ended or differential.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高分解能
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7745, AD7746, AD8515
Weigh Scale Design Using the AD7781 20-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0108) NEW

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system that uses the AD7781. The AD7781 is a pin programmable, low power, low drift 20-bit Σ-Δ converter that includes a PGA and uses an internal clock. Therefore, the device simplifies the weigh scale design since most of the system building blocks are included on the chip. The device consumes only 330 μA typically and is, therefore, suitable for any low power or battery application. The AD7781 also has a power-down mode that allows the user to switch off the power to the bridge sensor and power down the AD7781 when not converting, thus increasing the battery life.

Read more つづきを読む..

特長:  高分解能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器
この回路に使われている製品:
AD7781, ADP3303
Weigh Scale Design Using the AD7780 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0107)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system that uses the AD7780. The AD7780 is a pin programmable, low power, low drift 24-bit Σ-Δ ADC that includes a PGA and uses an internal clock. Therefore, the device simplifies the weigh scale design since most of the system building blocks are included on the chip. The device consumes only 330 μA typically and is, therefore, suitable for any low power or battery application. The AD7780 also has a power-down mode that allows the user to switch off the power to the bridge sensor and power down the AD7780 when not converting, thus increasing the battery life.

Read more つづきを読む..

特長:  高分解能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器
この回路に使われている製品:
AD7780, ADP3303
Precision Weigh Scale Design Using the AD7192 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0119)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system that uses the AD7192. The AD7192 is an ultralow noise, low drift, 24-bit Σ-Δ converter that includes a PGA. Therefore, the device simplifies the weigh scale design because most of the system building blocks are included on chip. Since the part operates with an output data rate from 4.7 Hz to 4.8 kHz and maintains good performance over the complete output data rate range, this allows the part to be used in weigh scale systems that operate at low speeds along with higher speed weigh scale systems, such as hopper scales.

Read more つづきを読む..

特長:  高精度
アプリケーション:  計測機器
この回路に使われている製品:
AD7192, ADP3303
Using the ADL5562 Differential Amplifier to Drive Wide Bandwidth ADCs for High IF AC-Coupled Applications (CN0110)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides high performance, high frequency sampling using the ADL5562, a high performance, differential, low noise, ultralow distortion, high output linearity, pin-strappable gain amplifier, and high speed ADCs. The ADL5562 is optimized for driving high frequency IF sampling ADCs. When coupled with a high speed ADC like the AD9445, AD9246, or AD6655, it provides exceptional SFDR performance beyond 100 MSPS at its maximum gain.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路; フィルタ回路; インターフェース; RF回路/RF駆動回路
特長:  低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9445, ADL5562
High Speed, Precision, Differential AC-Coupled Drive Circuit for 16-Bit, 6 MSPS AD7625 PulSAR ADC (CN0080)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a method to drive an ac-coupled differential input signal to the AD7625, 16-bit, 6 MSPS PulSAR® differential ADC. This circuit has been designed to ensure maximum performance of the AD7625 by providing adequate settling time and low distortion. It uses a buffered VCM output voltage from the AD7625 to set each amplifier's common-mode level.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路; 電源; 電圧リファレンス
特長:  高精度; 高分解能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; 医用機器関連
この回路に使われている製品:
AD7625, AD8031, ADA4899-1, ADP3334, ADR434
Programmable Bidirectional Current Source Using the AD5292 Digital Potentiometer and the ADA4091-4 Op Amp (CN0117)

Circuit Function and Benefits

The circuit in Figure 1 provides a programmable bidirectional Howland current source using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, in conjunction with the quad ADA4091-4 op amp and the ADR512 voltage reference.This circuit offers 10-bit resolution over an output current range of ±18.4 mA. The AD5292 is programmable over an SPI-compatible serial interface.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  通信関連; 計測機器
この回路に使われている製品:
AD5291, AD5292, AD5293, ADA4091-2, ADR512
Programmable High Voltage Source with Boosted Output Current Using the AD5292 Digital Potentiometer, OP184 Op Amp, and MOSFETs (CN0115)

Circuit Function and Benefits

The circuit shown in Figure 1 provides a low cost, program-mable, high voltage source with boosted output current using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, in conjunction with the OP184 operational amplifier. The BSS138 PMOS transistor and Si2307CDS NMOS transistor provide current drive capability up to 2.5 A.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
アプリケーション:  通信関連; 工業&産業; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5292, OP184
Automated Calibration Technique That Reduces the AD5360 16-Channel, 16-Bit DAC Offset Voltage to Less Than 1 mV (CN0123)

Circuit Function and Benefits

The circuit described in this document and shown in Figure 1 provides a method of calibrating that removes an unknown offset error. When using high precision, high resolution DACs in industrial process control and instrumentation applications, low offset is often a critical specification. The circuit uses built-in features of the AD5360 in conjunction with an external comparator and an operational amplifier to determine if the DAC output voltages are above or below a ground reference signal. With the amount of offset known, the user can adjust the codes sent to the DAC to null out the offset.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路; マルチ・チャンネル
特長:  高精度; 高分解能
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5360, AD790, AD8597, ADR435
30 V Low Cost DAC Using the AD5292 Digital Potentiometer (CN0111)

Circuit Function and Benefits

This circuit shown in Figure 1 provides a low cost, high voltage unipolar DAC using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, in conjunction with the dual ADA4091-2 op amp and ADR512 voltage reference. This circuit offers 10-bit resolution over an output voltage range of 0 V to 30 V and is capable of delivering up to ±20 mA output current. The AD5292 is programmable over an SPI-compatible serial interface.

Read more つづきを読む..

アプリケーション:  プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5291, AD5292, AD5293, ADA4091-2, ADA4091-4, ADR5044, ADR512
Precision Weigh Scale Design Using the AD7190 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0102)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system, which uses the AD7190, an ultralow noise, low drift, 24-bit Σ-Δ ADC with internal PGA. The AD7190 simplifies the weigh scale design because most of the system building blocks are included on the chip.

The AD7190 maintains good performance over the complete output data rate range, from 4.7 Hz to 4.8 kHz, which allows it to be used in weigh scale systems that operate at low speeds along with higher speed weigh scale systems, such as hopper scales.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  インターフェース
特長:  高性能; 高分解能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器
この回路に使われている製品:
AD7190, ADP3303
High Voltage, High Precision Current Sensing with Output Level Shifting Using the AD8210 Current Sense Amplifier and the AD8274 Difference Amplifier (CN0116)

Circuit Function and Benefits

Current monitoring is a critical function in a variety of applications such as power management, solenoid control, and motor control. Accurate current sensing and diagnostic protection from shorts to GND are achieved by monitoring current on the high side of the load.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  インターフェース
特長:  高精度; 高分解能
アプリケーション:  オートモーティブ; 通信関連; モーション・コントロール; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD780, AD8210, AD8274
Low Cost, High Voltage, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the AD8221 In-Amp (CN0114)

Circuit Function and Benefits

The circuit shown in Figure 1 provides a low cost, high voltage, programmable gain instrumentation amplifier using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, and the AD8221 instrumentation amplifier.

Read more つづきを読む..

特長:  低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; 医用機器関連; 電力計測(電気メータ、ガス、水道など); プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5291, AD5292, AD5293, AD8220, AD8221, AD8227
Variable Gain Inverting Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the OP184 Op Amp (CN0113)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a low cost, high voltage, variable gain inverting amplifier using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, in conjunction with the OP184 operational amplifier.

Read more つづきを読む..

特長:  低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5291, AD5292, AD5293, OP184
Variable Gain Noninverting Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the OP184 Op Amp (CN0112)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a low cost, high voltage, variable gain noninverting amplifier using the AD5292 digital potentiometer, a member of the DigiPOT+ family, in conjunction with the OP184 operational amplifier.

The circuit offers 1024 different gains, controllable through an SPI-compatible serial digital interface. The ±1% resistor tolerance performance of the AD5292 provides low gain error over the full resistor range, as shown in Figure 2.

The circuit supports rail-to-rail inputs and outputs for both single-supply operation at +30 V and dual-supply operation at ±15 V, and is capable of delivering up to ±6.5 mA output current.

In addition, the AD5292 has an internal 20-times programmable memory that allows a customized gain setting at power-up.

The circuit provides accuracy, low noise, and low THD and is well suited for signal instrumentation conditioning.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5291, AD5292, AD5293, OP184
AD7999、4チャンネル8ビットA/Dコンバータの、OPアンプAD8599を用いた、超低歪みドライバ回路 (CN0045)

回路機能とその利点

このドキュメントの回路説明は、8ビット、4チャンネルA/DコンバータAD7999の超低歪みドライバ回路で、A/DコンバータのACおよびDC性能の最適化を達成するように設計されています。この回路は、超低歪み、超低ノイズのAD8599、両電源駆動のOPアンプと高精度バンドギャップ電圧リファレンスAD780を用いて、適切なセトリング時間を備えた低インピーダンスのドライバと高精度リファレンス電圧で、AD7999の最高性能を達成する回路です。AD8599は、デュアルOPアンプで、±4.5V~±18Vの両電源で動作します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; 医用機器関連; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD780, AD7999, AD8599, AD8605
AD7991、4チャンネル12ビットA/Dコンバータの、OPアンプAD8599を用いた、超低歪みドライバ回路 (CN0043)

回路機能とその利点

このドキュメントの回路説明は、12ビット、4チャンネルA/DコンバータAD7991の超低歪みドライバ回路で、A/DコンバータのACおよびDC性能の最適化を達成するように設計されています。この回路は、超低歪み、超低ノイズのAD8599、両電源駆動のOPアンプと高精度バンドギャップ電圧リファレンスAD780を用いて、適切なセトリング時間を備えた低インピーダンスのドライバと高精度リファレンス電圧で、AD7991の最高性能を達成する回路です。AD8599は、デュアルOPアンプで、±4.5V~±18Vの両電源で動作します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; 医用機器関連; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD780, AD7991, AD8599, AD8605
高速A/Dコンバータ用、超低歪み差動RF/IFフロントエンド回路 (CN0046)

回路機能とその利点

この説明は、超低歪みの差動RF/IFアンプAD8352を用いた、シングルエンドと差動構成の高速A/Dコンバータの駆動回路です。AD8352は、AD9445のような高い直線性を持つコンバータを効率よくドライブするための増幅、絶縁そして歪み特性を提供します。この製品はまた、差動あるいはシングルエンドのどちらの信号に対してもバランスした出力を提供しますので、優れた2次歪みレベルを維持します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高速; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD8352, AD9445
シングルチップ、電圧/電流出力のD/AコンバータAD5422とデジタル・アイソレータADuM1401を使った、完全絶縁の16ビット電圧出力モジュール回路 (CN0065)

回路機能とその利点

この回路は工業用制御出力モジュールの完全なソリューションを提供します。これは、標準の4mA-20mA電流出力とユニポーラまたはバイポーラの出力電圧範囲を必要とする、プロセス制御におけるプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)と分散制御システム(DCS)に適した設計となっています。16ビットDACのAD5422は、必要とするあらゆる出力をソフトウェアで構成することが可能で、工業用環境で有用な多くの診断機能を内蔵しています。ADuM1401はマイクロコントローラとDAC間におけるすべての信号の絶縁を提供します。また、この回路は標準的な外部保護回路を含んでおり、IEC61000仕様に完全に準拠したテストと検証が行われています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能; アイソレーション
アプリケーション:  プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5422, ADR445, ADUM1401
D/AコンバータAD5662、デジタル・アイソレータADuM1401と外部アンプを使った、完全絶縁の16ビット電圧出力モジュール回路 (CN0063)

回路機能とその利点

この回路は工業用制御出力モジュールの完全なソリューションを提供します。これは、バイポーラの出力電圧範囲を必要とする、プロセス制御におけるプラグラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)と分散制御システム(DCS)に適した設計となっています。AD5662はnanoDAC®ファミリーの製品で、SOT-23パッケージの5V、16ビットD/Aコンバータです。ADuM1401は4チャンネルのデジタル・アイソレータで、マイクロコントローラとDAC間におけるすべての信号の絶縁を提供します。また、この回路は標準的な外部保護回路を含んでおり、IEC61000仕様に完全に準拠したテストと検証が行われています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能; アイソレーション
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5662, ADR02, ADUM1401, OP2177
24ビットΣΔ型A/DコンバータAD7793、デジタル・アイソレータADuM5401と高性能計装アンプを用いた、完全絶縁の入力モジュール回路 (CN0067)

回路機能とその利点

この回路は工業用制御入力モジュールの完全なソリューションを提供します。この設計は、標準の4mA-20mA電流入力とユニポーラまたはバイポーラの入力電圧範囲をデジタイズする、プロセス制御におけるプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)と分散制御システム(DCS)用のモジュールに適した設計となっています。計装アンプAD8220は0V~5Vの入力信号を、A/DコンバータAD7793に入力できるように、バイポーラ信号にレベルシフトするために使われています。ADuM5401はマイクロコントローラとADC間の必要なすべての信号と電源の絶縁を提供します。また、この回路は標準的な外部保護回路を含んでおり、IEC61000仕様に完全に準拠したテストと検証が行われています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高分解能; アイソレーション
アプリケーション:  プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7793, AD8220, AD8601, ADR441, ADUM5401
デュアルIFゲイン・ブロックADL5534と高速A/DコンバータAD9640のインターフェース回路 (CN0049)

回路機能とその利点

ここで説明している回路は、ADL5534IFアンプを用いて、150MSPS、デュアルA/DコンバータのAD9640のためのデュアルIFゲイン・ブロックを提供しています。ADL5534は高い直線性を備えたデュアル・固定ゲイン(20dB)のアンプで、高性能IFサンプリング用A/Dコンバータのドライバとして適応することができます。ADL5534は、200mVp-pからのレベルを持ったRFIN信号と2Vp-pフルスケールの高速A/Dコンバータのインターフェースに関して、簡単な解決法を提供します。ADL5534は低ノイズと低歪み特性を備えているため、A/Dコンバータの性能を損なうことがありません。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高速; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9640, ADL5534
低歪AD8138を用いてシングルエンド信号を差動信号に変換する回路 (CN0061)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明している回路は、シングルエンド信号を差動信号に変換して、4.2MSPS、14ビットのSAR型A/DコンバータAD7357に入力する回路です。この回路は、入力信号に充分なセトリング時間と低インピーダンスを提供することによって、AD7357が最大の性能を達成するように設計されています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高分解能; 高速; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  医用機器関連; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7357, AD8138, AD8628, AD8638, OP07D, OP177
D/AコンバータAD5662、デジタル・アイソレータADuM1401と外部アンプを使った、完全絶縁の16ビット、4mA-20mA出力モジュール回路 (CN0064)

回路機能とその利点

この回路は工業用制御出力モジュールの完全なソリューションを提供します。これは、4mA-20mA電流出力範囲を必要とする、プロセス制御におけるプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)と分散制御システム(DCS)に適した設計となっています。AD5662はnanoDAC®ファミリーの製品で、SOT-23パッケージの5V、16ビットD/Aコンバータです。ADuM1401は4チャンネルのデジタル・アイソレータで、マイクロコントローラとDAC間におけるすべての信号の絶縁を提供します。また、この回路は標準的な外部保護回路を含んでおり、IEC61000仕様に完全に準拠したテストと検証が行われています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能; アイソレーション
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5662, AD822, ADR02, ADUM1401
RFVGAのADL5331とログ検出器AD8319を用いて、コンスタント・エンベロープ信号を作る回路 (CN0082)

回路機能とその利点

送信機の全体の性能は、有線であれ無線であれ、アンプの出力パワーに大きく依存します。もし信号が弱いと、ビット・エラー・レート(BER)または変調エラー・レート(MER)が低いSNRのため劣化します。信号が強すぎる場合は、同じ理由で歪が起きます。この回路では、ADL5331のVGA、AD8319パワー検出器と低消費のnanoDAC® を使って出力パワーを12ビット精度に制御します。AD8319は、VGAの温度範囲にわたるいかなるゲイン変動も補償して、非常に優れた温度安定性を備えています。結果として広い温度範囲にわたって高精度パワー制御を実現します。AD8319の制御入力のVSETと出力のVOUTはRF入力に関してvolt/dBのスケールで関連しており、AD5621 nanoDACは直線的な伝達関数を備えており、その結果として出力パワーの制御はDACの入力コードに対してリニア・デシベルの関係となります。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  電源; RF回路/RF駆動回路
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD5621, AD8319, ADL5331
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453、D/Aコンバータ・ファミリーを用いた、プログラマブル・ゲイン回路 (CN0055)

回路機能とその利点

D/Aコンバータの出力範囲として、そのリファレンス入力電圧より大きな値を必要とするようなアプリケーション(通常、リファレンス入力電圧はDACを使って減衰器として使われる)では、プログラマブル・ゲイン回路を使うことができます。説明している回路は、乗算DAC:AD5450/51/52/53と高速、低オフセットのオペアンプAD8065を用いて、プログラマブル・ゲイン機能を提供します。最大ゲインの値と温度係数は外付けの抵抗器によって設定され、ゲインの分解能はD/Aコンバータによって設定されます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5450, AD5451, AD5452, AD5453, AD8065
RF信号の安定なクロズドループ・自動パワー制御回路 (CN0050)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明している回路は、VGA(ADL5330)とログ検出器(AD8318)を用いた、クローズドループの自動パワー制御回路です。AD8318は優れた温度安定性を備えているため、この回路は、RF検出器AD8318がVGAのADL5330の出力において温度に対して同じレベルが確保できるように、全体の温度範囲にわたって安定性を提供します。ログアンプ検出器の追加によって、ADL5330はオープンループ可変ゲイン・アンプからクロズドループ出力のパワー制御回路に変換されます。AD8318は、ADL5330のように、リニアー・デシベルの伝達関数を持っているため、Poutとセットポイントの伝達関数もまた、リニアー・デシベル特性となります。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  RF回路/RF駆動回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連; 汎用アプリケーション
この回路に使われている製品:
AD8317, AD8318, AD8319, ADL5330
8~14ビットD/AコンバータAD5450/AD5451/AD5452/AD5453を用いた、ユニポーラ、高精度、DC変換D/Aコンバータ回路 (CN0052)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明されている回路は、高性能、ユニポーラの高精度のDAC構成回路で、高精度乗算型D/AコンバータのAD5450AD5451AD5452AD5453ファミリー、低ノイズ、高精度オペアンプOP177と高精度リファレンスADR01を用いています。精度という点で回路全体のDC性能を決定するオペアンプとして、OP177、高精度、低ノイズオペアンプは、このような性能を必要とするアプリケーションにとっては非常に適しています。この回路ではまた高精度、高安定な10V電圧リファレンスであるADR01を使っています。電圧リファレンスの温度係数と長期間でのドリフト特性を重点的に考慮しているため、高精度の変換を必要とするアプリケーションにとっては、この製品は理想的な候補デバイスです。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5450, AD5451, AD5452, AD5453, AD8065, ADR01
8~14ビットD/AコンバータAD5450/AD5451/AD5452/AD5453を用いた、高精度、バイポーラ構成回路 (CN0053)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明されている回路は、高精度D/Aコンバータの構成で、乗算型D/AコンバータAD5450AD5451AD5452AD5453と低ノイズ・オペアンプAD8066を使用しています。D/Aコンバータ・コアはプログラマブルな要素で、アンプの選択は精度と速度における性能を決定付けます。精度に対して、AD8066のような高精度、低ノイズ・アプリケーションのデュアル・オペアンプが、電流-電圧変換とシグナル・コンディショニングを提供するために使われます。ADR01のような低ノイズのリファレンスが、VREF入力をドライブするために必要となり、適切な出力ノイズ性能は低ノイズで狭帯域出力アンプを用いることによって得られます。この回路の主な優位点は簡単な回路で、一定なリファレンス入力インピーダンスを備えており、VREFがDACの供給電源電圧VDDを超えることができる点にあります。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5450, AD5451, AD5452, AD5453, AD8066, ADR01, ADR441, ADR445
アナログ・スイッチADG1211を用いたサンプル&ホールド回路 (CN0058)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明している回路は、サンプル&ホールド機能を持つ回路で、データ・アクイジションやA/Dコンバータの変換過程での基本となっています。また、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の出力モジュールで各チャンネルあたりにサンプル&ホールド・アーキテクチャが、高性能な1つのDACからの選ばれた出力サンプルを保存するサンプル&ホールド・アンプ(SHA)として、スイッチド・キャパシタとバッファを用いています。アナログ・スイッチまたはマルチプレクサを用いて、いくつかのホールド・コンデンサ間から1つのサンプルがスイッチされます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  スイッチ
特長:  高性能; 高精度; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD8672, ADG1211
High Precision Digital-to-Analog Conversion Using the 16-Bit AD5542/AD5541 Voltage Output DAC, ADR421 Reference, and AD8628 Auto-Zero Op Amp (CN0079)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides precision data conversion using the AD5542 voltage output DAC together with the ADR421BRZ voltage reference and the AD8628 auto-zero op amp as the reference buffer. The AD8628 reference buffer provide benefits previously found only in expensive auto-zeroing or chopper-stabilized amplifiers. Using Analog Devices, Inc., circuit topology, these zero-drift amplifiers combine low cost with high accuracy and low noise. No external capacitor is required, and the digital switching noise associated with most chopper-stabilized amplifiers is greatly reduced, thereby making this the optimum choice for reference buffering.

Read more つづきを読む..

特長:  高精度; 高分解能; 低ノイズ&低歪み; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; 医用機器関連; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5541, AD5542, AD8628, ADR421
高精度な抵抗器を使わずに、負の高精度電圧リファレンスを作る回路 (CN0005)

回路機能とその利点

正のリファレンスから負のリファレンスを作る従来からの方法は、単にオペアンプのインバーティング回路(反転回路)を使うことです。ここでのアプローチは2つの精度よくマッチした抵抗を必要とします。 マッチングの誤差は最終出力の誤差を引き起こします。 このドキュメントで説明する回路は、高精度抵抗を使わずに高精度な負のリファレンスを作る回路で、最小部品で高精度を提供します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  電源
特長:  高性能
アプリケーション:  汎用アプリケーション
この回路に使われている製品:
AD8603, AD8663, ADR127
16ビットD/AコンバータAD5546/AD5556を用いた、高精度、ユニポーラ、反転出力構成回路 (CN0022)

回路機能とその利点

この回路は、電流出力D/AコンバータAD5546AD5556と、高精度リファレンスADR03ならびにオペアンプAD8628を用いて、高精度、ユニポーラ、反転のデータ変換を提供する回路です。この回路は、高精度、低ノイズ、高速の出力電圧能力を備えており、プロセス制御、自動テスト装置やデジタル校正のアプリケーションに非常に適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5546, AD5556, AD8628, AD8629, ADR03
USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7061 Precision Analog Microcontroller and an External RTD (CN0075)

Circuit Function and Benefits

This circuit shows how the ADuC7061 precision analog microcontroller can be used in an accurate RTD temperature monitoring application. The ADuC7061 integrates dual 24-bit Σ-Δ ADCs, dual programmable current sources, a 14-bit DAC, and a 1.2 V internal reference as well as an ARM7 core, 32 kB flash, 4 kB SRAM, and various digital peripherals such as UART, timers, SPI, and I2C interfaces. The ADuC7061 is connected to a 100 Ω RTD.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路; フィルタ回路; インターフェース; 電源
特長:  高精度; 高分解能; 低ノイズ&低歪み; 温度安定性
アプリケーション:  ビルディング・ブロック; 計測機器; 電力計測(電気メータ、ガス、水道など); プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
ADP120, ADP3333, ADUC7060, ADUC7061
Simplified 16-Bit Voltage Output and 4 mA-to-20 mA Output Solution Using the AD5422 (CN0077)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar/bipolar voltage and 4 mA-to- 20 mA outputs using the AD5422, a single channel, 16-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage, 4 mA-to-20 mA current source DAC. This circuit utilizes only the AD5422 product. The only external components needed are decoupling capacitors on the supply pins and reference input and a pull-up resistor for the open-drain FAULT output, which alerts to a loss of compliance voltage on the current output or an overtemperature of the AD5422. This solution offers a level of integration that leads to savings in both cost and board space. This circuit is well suited for both programmable logic controllers (PLCs) and distributed control systems (DCSes) in industrial control applications.

Read more つづきを読む..

特長:  高精度; 高分解能
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5422
Parametric Measurement Unit and Supporting Components for ATE Applications Using the AD5522 PMU and the AD7685 16-Bit ADC (CN0104)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a quad parametric measurement unit (PMU) with supporting components to service a minimum of four device-under-test (DUT) channels. Typically, PMU channels are shared among a number of DUT channels. Although the AD5522 is very integrated and delivers four full PMU solutions, an external reference and an ADC are required as a minimum to complete this portion of the ATE signal chain. Typically, this reference and the ADC can be shared among multiple PMU packages. For further flexibility, additional external switches can be used to extend the capabilities of the PMU by extending the range of DUT capacitances that the AD5522 can drive.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路; スイッチ; 電圧リファレンス
特長:  高精度
この回路に使われている製品:
AD5522, AD7685, ADG1209, ADG412, ADR435
Low Jitter Sampling Clock Generator for High Performance ADCs Using the AD9958/AD9858 500 MSPS/1GSPS DDS and AD9515 Clock Distribution IC (CN0109)

Circuit Function and Benefits

This circuit uses a direct digital synthesizer (DDS) with sub-Hertz tuning resolution as a low jitter sampling clock source for high performance ADCs. The AD9515 clock distribution IC provides PECL logic levels to the ADC. However, the AD9515 internal divider feature also allows the DDS to run at a higher frequency into the AD9515 front end, effectively increasing input slew rate. A higher slew rate into the AD9515 input squaring circuit can help reduce broadband jitter in the clock path.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路; クロック回路
特長:  高精度; 高分解能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD6645, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515, AD9858, AD9910, AD9911, AD9912, AD9913, AD9954, AD9958, AD9959
Simplified 16-Bit, 4 mA-to-20 mA Output Solution Using the AD5420 (CN0098)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a 4 mA-to-20 mA output using the AD5420, a single channel, 16-bit, serial input, 4 mA-to-20 mA current source DAC. This circuit utilizes only the AD5420 product. The only external components needed are decoupling capacitors on the supply pins and reference input and a pull-up resistor for the open-drain FAULT output, which alerts to a loss of compliance voltage on the output or an over-temperature of the AD5420 device. This offers a level of integration that leads to savings in both cost and board space. This circuit is well suited for both programmable logic controllers (PLCs) and distributed control systems (DCSes) in industrial control applications.

Read more つづきを読む..

特長:  高精度; 高分解能
アプリケーション:  計測機器
この回路に使われている製品:
AD5420
Software Configurable 12-Bit Dual-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5722R DAC (CN0091)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5722R, a dual, 12-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC. The only external components needed for this 12-bit DAC are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

特長:  温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5722R
High Precision, Low Cost Current Sources Using the AD8276 Difference Amplifier and the AD8603 Op Amp (CN0099)

Circuit Function and Benefits

Current sources are widely used in industrial, communication, and other equipment for sensor excitation and machine-to-machine communication, etc. For example, the 4 mA-to-20 mA loop is widely used in process control equipment.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  インターフェース
特長:  温度安定性
アプリケーション:  ビルディング・ブロック; 通信関連; 計測機器; 電力計測(電気メータ、ガス、水道など); プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD8276, AD8603
Simplified 12-Bit Voltage and 4 mA-to-20 mA Output Solution Using the AD5412 (CN0097)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar/bipolar voltage and 4 mA-to- 20 mA outputs using the AD5412, a single channel, 12-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage and 4 mA-to-20 mA current source DAC. This circuit utilizes only the AD5412 product. The only external components needed are decoupling capacitors on the supply pins and reference input and a pull-up resistor for the open-drain FAULT output, which alerts to a loss of compliance voltage on the current output or an overtemperature of the AD5412 device. This solution offers a level of integration that leads to savings in both cost and board space. This circuit is well suited for both programmable logic controllers (PLCs) and distributed control systems (DCSes) in industrial control applications.

Read more つづきを読む..

アプリケーション:  計測機器
この回路に使われている製品:
AD5412
Reconstruction Video Filter Using the ADA4430-1 Amplifier After the ADV7393 Video Encoder (CN0101)

Circuit Function and Benefits

This circuit illustrates a digital-to-analog video converter paired with a low cost, low power, fully integrated reconstruction video filter. Although many video encoders (video DACs) such as the ADV7393 can drive a video load directly, it is often very beneficial to use a video driver at the output of a video encoder for power savings, line driving, and additional circuit protection. The video driver is typically configured as an active filter, also known as a reconstruction or anti-imaging filter. The purpose of the reconstruction filter is twofold: it blocks the higher frequency components (above the Nyquist frequency) that were introduced into the video signal as part of the digitization process and provides gain to drive the external 75 Ω cable to the video display. For ac-coupled output applications, the ADA4430-1 has an integrated SAG correction network. Signal amplitude gain (SAG) correction is used to provide low frequency compensation for the high-pass filter formed by the 150 Ω video load of a back-terminated cable and the output coupling capacitor. SAG correction reduces the size of the traditionally large ac coupling capacitor (330 μF), replacing it with much smaller 47 μF and 22 μF capacitors.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  フィルタ回路
特長:  高分解能; 高速
アプリケーション:  オーディオ/ビデオ; オートモーティブ
この回路に使われている製品:
ADA4430-1, ADV7390, ADV7391, ADV7392, ADV7393
Precise Control of I/Q Modulator Output Power Using the ADL5386 Quadrature Modulator and the AD5621 12-Bit DAC (CN0070)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides upconversion of I/Q modulated data and automatic power control of the RF/IF carrier level. The output power is set by a 12-bit DAC and can be precisely set over a linear-in-dB range of up to 30 dB. Stability over temperature is typically ±0.2 dB from −40°C to +85°C. Figure 1 shows operation at an output frequency of 350 MHz; however, the circuit will operate from 50 MHz to 2.2. GHz.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  RF回路/RF駆動回路
特長:  高性能; 高精度; 高速; 温度安定性
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD5621, ADL5386
Interfacing the High Frequency AD8331 VGA to the AD9215 10-Bit, 65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS ADC (CN0096)

Circuit Function and Benefits

Variable gain amplifiers (VGAs) serve a critical function when an analog signal with wide dynamic range is converted to digital format and the ADC resolution is insufficient to capture all useful information. For example, a 10-bit converter with a 2 V p-p input range has an LSB weight of 2 ÷ 1024, or just under 2 mV. The VGA amplifies input signals with amplitudes less than the minimum resolution and attenuates large signals that would otherwise saturate the ADC. Examples of such applications are ultrasound receivers where the signal strength ranges from microvolts to several volts, and the intermediate frequency (IF) amplifier used in virtually all receivers. For dc or low frequency analog signals, Σ-Δ ADCs with resolutions up to 24 bits are economical and plentiful, but typically limited in sampling frequency to a few hundred kilohertz. State-of-the-art, available ADC resolution decreases as sampling frequency increases. This makes accurate digitization of high frequency, low amplitude signals extremely difficult using standard ADCs. Variable gain amplifiers are a convenient solution to this problem, and Figure 1 shows a typical application of a VGA driving an ADC.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高速
アプリケーション:  通信関連; 工業&産業; 医用機器関連
この回路に使われている製品:
AD8331, AD9214, AD9215, AD9411
I/QモジュレータADL5370と、デュアル・チャンネル、1GSPS高速D/AコンバータAD9779Aとのインターフェース回路 (CN0016)

回路機能とその利点

この回路は、ADL5370 I/QモジュレータとAD9779A高速D/Aコンバータの、簡潔でかつ的確なインターフェース回路を提供します。ADL5370とAD9779Aは、両者とも同じバイアス・レベルをもち、同じように高い信号・ノイズ比(SNR)を備えているため、非常に相性の取れたデバイスです。500mVの一致したバイアス・レベルを備えているため、直接のインターフェースが可能となります‐つまり、外部の部品を使うことでノイズが付加されたり、挿入損失を伴うようなレベル・シフト・ネットワークを一切必要としなくて済むということになります。振幅制限抵抗(RSLI、RSLQ)を付け加えることで、D/Aコンバータの振幅を、分解能あるいは0.5Vのバイアス・レベルの損失なしに、適切にスケーリングすることができます。それぞれのデバイスは高いSNRを備えているため、回路全体を通して高いSNRを維持します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  変調回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9779A, AD9788, ADL5370, ADL5385
DAコンバータAD5547/AD5557を用いた、高精度、ユニポーラ、反転出力構成回路 (CN0026)

回路機能とその利点

この回路は、電流出力D/AコンバータAD5547AD5557と、高精度リファレンスADR03ならびにオペアンプAD8628を用いて、高精度、ユニポーラ、反転のデータ変換を提供する回路です。この回路は、高精度、低ノイズ、高速の出力電圧能力を備えており、プロセス制御、自動テスト装置やデジタル校正のアプリケーションに非常に適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5547, AD5557, AD8605, AD8628, AD8629, ADR03
Measuring −48 V High-Side Current Using the AD629 Difference Amplifier, AD8603 Op Amp, AD780 Reference, and AD7453 12-Bit ADC Single-Supply Components (CN0100)

Circuit Function and Benefits

The −48 V power rail is widely used in wireless base stations and telecommunication equipment. Used in network central offices, it can vary between −48 V and −60 V. Measuring the current at that voltage typically requires components that operate on dual supplies, such as ±15 V. Typically, only the front-end conditioning amplifiers that interface directly with the −48 V rail use dual supplies. The remainder of the system operates on single supplies. However, eliminating the negative supply reduces complexity and cost. Using the AD629 and the AD8603 in this circuit allows designers to measure current at −48 V to −60 V while operating only on positive supplies.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路; インターフェース; 電源
特長:  高精度; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  通信関連; モーション・コントロール
この回路に使われている製品:
AD629, AD7453, AD780, AD8603
DAコンバータAD5547/AD5557を用いた、高精度、ユニポーラ、非反転出力構成回路 (CN0027)

回路機能とその利点

この回路は、電流出力D/AコンバータAD5547/AD5557と、高精度リファレンスADR03ならびにオペアンプAD8628を用いて、高精度、ユニポーラ、非反転のデータ変換を提供する回路です。 この回路は、高精度、低ノイズ、高速の出力電圧能力を備えており、プロセス制御、自動テスト装置やデジタル校正のアプリケーションに非常に適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5547, AD5557, AD8605, AD8628, AD8629, ADR03, ADR441, ADR445
AD8376、VGAを用いて、IFのACカップリング・アプリケーションとして、広帯域幅のA/Dコンバータを駆動する回路 (CN0002)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明する回路は、デュアルのデジタル・プログラマブル、超低歪み、高出力直線性を備えた可変ゲイン・アンプ(VGA)であるAD8376と高速のA/Dコンバータを用いた高性能、高周波数のサンプリング回路です。 AD8376は、高周波IFサンプリング用のA/Dコンバータを駆動するように最適化されています。アナログ・デバイセズのAD9445AD9246のような高速A/Dコンバータとともに使うことで、最大ゲインで100MSPSを超えるサンプリングにおいて、並外れたSFDR特性が得られます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連; 汎用アプリケーション; 医用機器関連
この回路に使われている製品:
AD6655, AD8376, AD9445
AD5383を用いたチャンネル・モニター機能回路 (CN0015)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明されている回路は、補助的機能を導入することによって、シングル・ノードから、マルチチャンネル・システムの全てのチャンネルを簡単にモニタする回路を説明していますこの回路は、システムのデバッグ、異常や診断解析にとって、大きな手助けとなります。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5383, AD7476, AD780, ADR431
半二重、絶縁RS485インターフェース回路 (CN0031)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明されている回路は、高速、絶縁型RS485トランシーバICのADM2485と高精度リニア・レギュレータADP3330を用いた、半二重、絶縁のRS485インターフェース回路です。 この回路は、信号と電源の絶縁を実現し、同時にボード面積と消費電力を削減した回路です。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  インターフェース
特長:  アイソレーション
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
ADM2485, ADP3330
D/AコンバータAD5546/AD5556を用いた、高精度、バイポーラ出力構成回路 (CN0024)

回路機能とその利点

この回路は、電流出力D/AコンバータAD5546AD5556と、10Vの高精度リファレンスADR01ならびにオペアンプAD8512を用いて、高精度、バイポーラのデータ変換を提供する回路です。この回路は、高精度、低ノイズ、高速の出力電圧能力を備えており、プロセス制御、自動テスト装置やデジタル校正のアプリケーションに非常に適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5546, AD5556, AD8512, AD8605, ADR03
14ビットD/AコンバータAD5546/AD5556を用いた、高精度、ユニポーラ、非反転出力構成回路 (CN0023)

回路機能とその利点

この回路は、電流出力D/AコンバータAD5546AD5556と、高精度リファレンスADR03ならびにオペアンプAD8628を用いて、高精度、ユニポーラ、非反転のデータ変換を提供する回路です。この回路は、高精度、低ノイズ、高速の出力電圧能力を備えており、プロセス制御、自動テスト装置やデジタル校正のアプリケーションに非常に適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5546, AD5556, AD8605, AD8628, AD8629, ADR03
I/QモジュレータADL5374と、デュアル・チャンネル、1GSPS高速D/AコンバータAD9779Aとのインターフェース回路 (CN0020)

回路機能とその利点

この回路は、ADL5374I/QモジュレータとAD9779A高速D/Aコンバータの、簡潔でかつ的確なインターフェース回路を提供します。ADL5374とAD9779Aは、両者とも同じバイアス・レベルをもち、同じように高い信号・ノイズ比(SNR)を備えているため、非常に相性の取れたデバイスです。500mVの一致したバイアス・レベルを備えているため、直接のインターフェースが可能となります。つまり、外部の部品を使うことでノイズが付加されたり、挿入損失を伴うようなレベル・シフト・ネットワークを一切必要としなくて済むということになります。振幅制限抵抗(RSLI、RSLQ)を付け加えることで、D/Aコンバータの振幅を、分解能あるいは0.5Vのバイアス・レベルの損失なしに、適切にスケーリングすることができます。それぞれのデバイスは高いSNRを備えているため、回路全体を通して高いSNRを維持します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  変調回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9779A, AD9788, ADL5374, ADL5385
D/AコンバータAD5383を用い、卓越した温度ドリフト性能を持つ、32チャンネルのプログラマブル電圧回路 (CN0014)

回路機能とその利点

この回路は、優れた温度ドリフト性能を備えたマルチチャンネルDACの構成です。この回路は、12ビットの分解能をもった32の独立した電圧チャンネルを提供し、標準で3ppm/℃以下の温度安定性を伴っています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5383, ADR280, ADR421, ADR431
AD5381を用いたチャンネル・モニタ機能回路 (CN0013)

回路機能とその利点

マルチチャンネルDACシステムにおいて一つのポイントで全てのチャンネルの出力をモニタできることは、トラブル・シューティングや診断解析として非常に役立ちます。この回路は、シングル・チャンネルのSAR型ADコンバータを用いて、マルチチャンネルD/Aコンバータの出力チャンネルをモニタする回路です。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5381, AD7476
D/AコンバータAD5381を用い、卓越した温度ドリフト性能を持つ、40チャンネルのプログラマブル電圧回路 (CN0010)

回路機能とその利点

この回路は、優れた温度ドリフト性能を備えたマルチ・チャンネルDACの構成です。この回路は、12ビットの分解能をもった40の独立した電圧チャンネルを提供し、標準で3ppm/℃以下の温度安定性を伴っています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5381, ADR280, ADR421, ADR431
マルチ・チャンネルD/AコンバータAD5380を用いた、出力チャンネル・モニタリング回路 (CN0008)

回路機能とその利点

マルチ・チャンネルDACシステムにおいて一つのポイントで全てのチャンネルの出力をモニタできることは、トラブル・シューティングや診断解析として非常に役立ちます。このドキュメントの回路説明は、シングル・チャンネルのSAR型ADコンバータを用いて、マルチ・チャンネルDAコンバータの出力チャンネルをモニタする回路を説明しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5380, AD7476, AD7477, AD7478
PLL用IC、ADF4002を用いた、高速A/Dコンバータ用の低ジッタを備えたエンコード・クロック生成回路 (CN0003)

回路機能とその利点

この回路は、ADF4002周波数シンセサイザーを使って、A/DコンバータAD9215のサンプリングを制御するための、非常に小さなジッタを備えたエンコード(サンプリング)クロックを生成する回路です。エンコード・クロック上のジッタは、全体にわたる信号toノイズ比(SNR)の劣化を招きます。この関係は下記の公式で表されます。

formula

ここで、f は量子化されるフルスケールのアナログ入力周波数で tj はクロックのrmsジッタです。式1の「SNR」は、クロック・ジッタによるSNRだけで、ADCの分解能には依存しません。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連; 汎用アプリケーション; 医用機器関連
この回路に使われている製品:
AD9215, ADF4002
I/QモジュレータADL5373と、デュアル・チャンネル、1GSPS高速D/AコンバータAD9779Aとのインターフェース回路 (CN0019)

回路機能とその利点

この回路は、ADL5373I/QモジュレータとAD9779A高速D/Aコンバータの、簡潔でかつ的確なインターフェース回路を提供します。ADL5373とAD9779Aは、両者とも同じバイアス・レベルをもち、同じように高い信号・ノイズ比(SNR)を備えているため、非常に相性のよいデバイスです。500mVの一致したバイアス・レベルを備えているため、直接のインターフェースが可能となります。つまり、外部の部品を使うことでノイズが付加されたり、挿入損失を伴うようなレベル・シフト・ネットワークを一切必要としなくて済むということになります。振幅制限抵抗(RSLI、RSLQ)を付け加えることで、D/Aコンバータの振幅を、分解能あるいは0.5Vのバイアス・レベルの損失なしに、適切にスケーリングすることができます。それぞれのデバイスは高いSNRを備えているため、回路全体を通して高いSNRを維持します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  変調回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9779A, AD9788, ADL5373, ADL5385
D/AコンバータAD5547/AD5557を用いた、高精度、バイポーラ出力構成回路 (CN0028)

回路機能とその利点

この回路は、電流出力D/AコンバータAD5547AD5557と、高精度リファレンスADR01ならびにオペアンプAD8512を用いて、高精度、バイポーラのデータ変換を提供する回路です。この回路は、高精度、低ノイズ、高速の出力電圧能力を備えており、プロセス制御、自動テスト装置やデジタル校正のアプリケーションに非常に適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5547, AD5557, AD8512, AD8605, ADR01, ADR441, ADR445
I/QモジュレータADL5372と、デュアル・チャンネル、1GSPS高速D/AコンバータAD9779Aとのインターフェース回路 (CN0018)

回路機能とその利点

この回路は、ADL5372I/QモジュレータとAD9779A高速D/Aコンバータ間の、簡潔でかつ的確なインターフェース回路を提供します。ADL5372とAD9779Aは、両者とも同じバイアス・レベルをもち、同じように高い信号・ノイズ比(SNR)を備えているため、非常に相性のよいデバイスです。500mVの一致したバイアス・レベルを備えているため、直接のインターフェースが可能となります。つまり、外部の部品を使うことでノイズが付加されたり、挿入損失を伴うようなレベル・シフト・ネットワークを一切必要としなくて済むということになります。振幅制限抵抗(RSLI、RSLQ)を付け加えることで、D/Aコンバータの振幅を、分解能あるいは0.5Vのバイアス・レベルの損失なしに、適切にスケーリングすることができます。それぞれのデバイスは高いSNRを備えているため、回路全体を通して高いSNRを維持します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  変調回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9779A, AD9788, ADL5372, ADL5385
I/QモジュレータADL5371と、デュアル・チャンネル、1GSPS高速D/AコンバータAD9779Aとのインターフェース回路 (CN0017)

回路機能とその利点

この回路は、ADL5371I/QモジュレータとAD9779A高速D/Aコンバータの、簡潔でかつ的確なインターフェス回路を提供します。ADL5371とAD9779Aは、両者とも同じバイアス・レベルをもち、同じように高い信号・ノイズ比(SNR)を備えているため、非常に相性の良いデバイスです。500mVの一致したバイアス・レベルを備えているため、直接灯のインターフェースが可能となります。つまり、外部の部品を使うことでノイズが付加されたり、挿入損失を伴うようなレベル・シフト・ネットワークを一切必要としなくてすむということになります。振幅制限抵抗(RSLI、RSLQ)を付け加えることで、D/Aコンバータの振幅を、分解能あるいは0.5Vのバイアス・レベルの損失なしに、適切にスケーリングすることができます。それぞれのデバイスは高いSNRを備えているため、回路全体を通して高いSNRを維持します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  変調回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9779A, AD9788, ADL5371, ADL5385
D/AコンバータAD5662を用いた、プロセス制御用4-20mAループ回路 (CN0009)

回路機能とその利点

多くのプロセス・コントロール・アプリケーションではノイズの多い環境下でアナログ信号を送信するために2線の電流伝送が使われています。このような電流伝送は、ゼロ・スケールの信号で4mA、フルスケールの信号で20mA–の電流が使われ、これは4mA-20mA変換を意味します。このドキュメントで説明されている回路は、16ビットの分解能と単調増加性を備えた低消費電力の電流伝送を提供し、電源は4mA-20mAの制御ループから直接供給され4mA以下の低消費となっています。4mA以上を必要とするような伝送器は直接ループ・パワーからの電力を使うことができませんので、この場合は追加の電源を必要とします。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  アイソレーション
アプリケーション:  プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5662, AD8627, ADR02, ADUM1300
Software Configurable 14-Bit Dual-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5732 DAC (CN0093)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5732BREZ, a dual, 14-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC and the REF192ESZ precision 2.5 V voltage reference. The only other external components needed for this 14-bit DAC circuit are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能; 温度安定性
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5732, REF192
Software Configurable 16-Bit Dual-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5752 DAC (CN0092)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5752BREZ, a dual, 16-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC and the REF192ESZ precision 2.5 V voltage reference. The only other external components needed for this 16-bit DAC circuit are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能; 温度安定性
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5752, REF192
Software Configurable 12-Bit Dual-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5722 DAC (CN0094)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5722BREZ, a dual, 12-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC and the REF192ESZ precision 2.5 V voltage reference. The only other external components needed for this 12-bit DAC circuit are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  温度安定性
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5722, REF192
Software Configurable 16-Bit Dual-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5752R DAC (CN0089)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5752R, a dual, 16-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC. The only external components needed for this 16-bit DAC are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能; 温度安定性
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5752R
Software Configurable 14-Bit Dual-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5732R DAC (CN0090)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5732R, a dual, 14-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC. The only external components needed for this 14-bit DAC are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能; 温度安定性
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5732R
Software Configurable 14-Bit Quad-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5734R DAC (CN0084)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5734R, a quad, 14-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC. The only external components needed for this 14-bit DAC are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能
アプリケーション:  工業&産業; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5732R
Using the AD7150 Capacitance-to-Digital Converter (CDC) for Proximity Sensing Applications (CN0095)

Circuit Function and Benefits

The circuit described in this document provides the basis for developing a proximity sensing application using the AD7150 capacitance-to-digital converter (CDC).

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路; インターフェース
特長:  高分解能
アプリケーション:  オートモーティブ; 計測機器; プロセス・コントロール; セキュリティ&監視
この回路に使われている製品:
AD7150, ADP1720
Software Configurable 12-Bit Quad-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5724 DAC (CN0088)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5724BREZ, a quad, 12-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC and the REF192ESZ precision 2.5 V voltage reference. The only other external components needed for this 12-bit DAC circuit are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5724, REF192
Software Configurable 14-Bit Quad Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5734 DAC (CN0087)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides, unipolar and bipolar data conversion using the AD5734BREZ, a quad, 14-bit, serial input, unipolar/ bipolar voltage output DAC and the REF192ESZ precision 2.5 V voltage reference. The only other external components needed for this 14-bit DAC circuit are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高分解能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5734, REF192
Software Configurable 16-Bit Quad Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5754 DAC (CN0086)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides, unipolar and bipolar data conversion using the AD5754BREZ, a quad, 16-bit, serial input, unipolar/ bipolar voltage output DAC, and the REF192ESZ precision 2.5 V voltage reference. The only additional external components needed for this 16-bit DAC circuit are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高分解能
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5754
D/AコンバータAD5390/AD5391/AD5392を用い、卓越した温度ドリフト性能を持つ、8‐16チャンネルのプログラマブル電圧回路 (CN0029)

回路機能とその利点

この回路は、優れた温度ドリフト性能を備えた、マルチチャンネルDACの構成です。ここで使われているAD5390/AD5391/AD5392は12~14ビットの分解能を備えた8チャンネルと16チャンネルのD/Aコンバータです。高精度電圧リファレンスADR421/ADR431は、この回路の温度安定性を、標準で3ppm/℃以下に確保しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 高精度; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5390, AD5391, AD5392, ADR280, ADR421, ADR431
D/AコンバータAD5382を用い、卓越した温度ドリフト性能を持つ、32チャンネルのプログラマブル電圧回路 (CN0011)

回路機能とその利点

この回路は、優れた温度ドリフト性能を備えた、マルチチャンネルDACの構成です。この回路は、14ビットの分解能をもった32の独立した電圧チャンネルを提供し、標準で3ppm/℃以下の温度安定性を伴っています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5382, ADR280, ADR421, ADR431
AD5390/AD5391/AD5392を用いたチャンネル・モニタ機能回路 (CN0030)

回路機能とその利点

マルチチャンネルDACシステムにおいて一つのポイントで全てのチャンネルの出力をモニタできることは、トラブル・シューティングや診断解析として非常に役立ちます。この回路は、シングル・チャンネルのSAR型A/Dコンバータを用いて、マルチ・チャンネルD/Aコンバータの出力チャンネルをモニタする回路です。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 高精度; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5390, AD5391, AD5392, AD7476, AD780, ADR431
Software Configurable 12-Bit Quad Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5724R DAC (CN0085)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar data conversion using the AD5724R, a quad, 12-bit, serial input, unipolar/ bipolar voltage output DAC. The only external components needed for this 12-bit DAC are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5724R
Software Configurable 16-Bit Quad-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5754R DAC (CN0083)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides unipolar and bipolar digital-to-analog conversion using the AD5754R, a quad, 16-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DAC. The only external components needed for this 16-bit DAC are decoupling capacitors on the supply pins and reference input, leading to savings in cost and board space. This circuit is well suited for closed-loop servo control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5754R
Simplified 12-Bit, 4 mA-to-20 mA Output Solution Using the AD5410 Current Source DAC (CN0081)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a 4 mA-to-20 mA output using the AD5410, a single channel, 12-bit, serial input, 4 mA-to-20 mA current source DAC. This circuit uses only the AD5410 product. The only external components needed are decoupling capacitors on the supply pins and reference input and a pull-up resistor for the open-drain FAULT output, which alerts to a loss of com-pliance voltage on the output or an overtemperature condition of the AD5410. This implementation offers a level of integration that leads to savings in both cost and board space. This circuit is well suited for both the programmable logic controllers (PLCs) and the distributed control systems (DCS) in industrial control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5410
Precision, AC Reference Signal Attenuator Using the AD5546/AD5556 Multiplying DAC (CN0025)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides precision, ac signal attenuation using the AD5546/AD5556 DAC and the AD8610 precision operational amplifier. This circuit provides accurate, low noise, high speed output voltage capability and is well suited for process control, automatic test equipment, and digital calibration applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路
特長:  高分解能
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5546, AD5556, AD8610
Extending the Dynamic Range of the ADL5513 Logarithmic Detector Using the AD8368 Variable Gain Amplifier (CN0072)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a solution for increasing the dynamic range of the ADL5513 logarithmic detector. This is accomplished by adding an AD8368 variable gain amplifier (VGA) at the input of the ADL5513. The VOUT signal from the ADL5513 is attenuated and fed back to the gain control input of the AD8368, providing precise control of the power at the input of the ADL5513. Using this approach, the dynamic range of the circuit is increased to 95 dB with excellent temperature stability (see Figure 2). The output voltage is linear in dB with respect to the input signal.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  RF回路/RF駆動回路
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD8368, ADL5513
Low Cost Video Multiplexer for Video Switching Using the ADA4853-2 Op Amp with Disable Function (CN0076)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a low cost, low power video multiplexer using the ADA4853-2, a dual high speed amplifier. It allows the user to input a fourth video source into a 3-channel video decoder like the 40-lead LFCSP ADV7180. This saves both cost and valuable board space by using a smaller, low cost decoder and allows design reuse if only three video sources are required in a similar design

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  スイッチ
アプリケーション:  オーディオ/ビデオ; オートモーティブ
この回路に使われている製品:
ADA4853-1, ADA4853-2, ADA4853-3, ADV7180
High Accuracy, Bipolar Voltage Output Digital-to-Analog Conversion Using the AD5763 DAC (CN0074)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides high accuracy, bipolar data conversion using the AD5763, a dual, 16-bit, serial input, bipolar voltage output DAC. This circuit utilizes the ADR420 precision reference to achieve optimal DAC performance over a full operating temperature range. The only external components needed for this precision 16-bit DAC are a reference voltage source, decoupling capacitors on the supply pins and reference inputs, and an optional short-circuit current setting resistor. This implementation, therefore, leads to savings in cost and reduced board space. This circuit is well suited for both closed-loop servo control and open-loop control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路; マルチ・チャンネル
特長:  高精度; 高分解能; 温度安定性
アプリケーション:  ビルディング・ブロック; 工業&産業; 計測機器; 医用機器関連; モーション・コントロール; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5763, ADR420
Fully Isolated Input Module Based on the AD7793 24-Bit Σ-Δ ADC and the ADuM5401 Digital Isolator (CN0066)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a complete solution for a single-supply input circuit design requiring isolation. The AD7793 is a 24 bit Σ-Δ ADC. The ADC includes an on-chip PGA and can, therefore, accept small signal inputs from sensors directly. The PGA gains can be set for 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, or 128. The ADuM5401 provides all the necessary signal isolation and power between the microcontroller and the input. The circuit also includes standard external protection and has been tested and verified to be fully compliant with the IEC 61000 specifications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高分解能; アイソレーション
アプリケーション:  プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7793, ADR441, ADUM5401
Interfacing the ADL5382 Quadrature I/Q Demodulator to the AD9262 16-Bit Continuous Time Sigma-Delta ADC as an RF-to-Bits Solution (CN0062)

Circuit Function and Benefits

This two chip solution consisting of the ADL5382 and AD9262 provides an RF-to-bits solution with optimized performance, low cost, and minimal board space. This two chip combination uses a single frequency translation step to convert the RF channel directly to baseband without intermediate frequency translations. The frequency translation is accomplished by the ADL5382, a broadband quadrature I/Q demodulator that covers the RF input frequency range from 700 MHz to 2.7 GHz. The ADL5382 is followed by the AD9262, which is a 16-bit dual continuous time Σ-Δ ADC. The characteristics of the continuous time Σ-Δ architecture allow the demodulator to directly connect with the ADC, therefore, relaxing the ADC drive and antialiasing requirements. This circuit is easy to use and requires minimal supporting circuitry and board space.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路; RF回路/RF駆動回路
特長:  高分解能; 高速
アプリケーション:  通信関連; 医用機器関連
この回路に使われている製品:
AD9262, ADL5382
High Accuracy, Bipolar Voltage Output Digital-to-Analog Conversion Using the AD5765 DAC (CN0073)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides high accuracy, bipolar data conversion using the AD5765, a quad, 16-bit, serial input, bipolar voltage output DAC. This circuit utilizes the ADR420 precision reference to achieve optimal DAC performance over a full operating temperature range. The only external components needed for this precision 16-bit DAC are a reference voltage source, decoupling capacitors on the supply pins and reference inputs, and an optional short-circuit current-setting resistor. This implementation, therefore, leads to savings in cost and reduced board space. The circuit is well suited for both closed-loop servo control and open-loop control applications.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  D/Aコンバータ回路; マルチ・チャンネル
特長:  高精度; 高分解能; 温度安定性
アプリケーション:  ビルディング・ブロック; 工業&産業; 計測機器; 医用機器関連; モーション・コントロール; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5765, ADR420
シングルエンドの信号を、差動入力を備えたPulSAR A/Dコンバータ、AD7984の入力形態に変換する回路 (CN0033)

回路機能とその利点

多くのアプリケーションは、シングルエンドのアナログ信号(バイポーラおよびユニポーラ)を高分解能、差動入力を持つA/Dコンバータ用に変換する必要があります。このドキュメントに説明されている、図1に示された回路は、シングルエンドの入力信号を、差動入力を持ったA/DコンバータPULSAR®ファミリーの1つであるAD7984(18ビット、1.33MSPS)で使うために、差動信号に変換します。この回路は、シングルエンド→差動変換ドライバであるADA4941-1と超低ノイズを持った電圧リファレンスADR435を使っています。この回路はシングルエンドの、いろいろなタイプの入力信号に対応させることができます。バイポーラ信号であれユニポーラ信号であれ、あるいは比較的高電圧の信号でも低電圧の信号でも使うことが可能です。たとえボードのスペースが貴重な場合でも、図1に示されている全てのICは小型パッケージ(3×3mmLFCSPまたは3×5mmMSOP)で入手できます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高精度; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7984, ADA4941-1, ADR435
8~12ビットD/AコンバータAD5526/AD5532/AD5543を用いた、ユニポーラ、高精度、DC変換回路 (CN0034)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明されている回路は、高性能、ユニポーラの高精度DC出力のD/Aコンバータ回路で、高精度乗算型D/AコンバータのAD5426AD5432AD5443ファミリー、低ノイズ・オペアンプAD8065と高精度リファレンスADR01を用いています。精度や速度の項目における回路全体の性能を決定するオペアンプとして、AD8065、高精度、低ノイズオペアンプは、このような性能を必要とするアプリケーションにとっては非常に適しています。この回路ではまた高精度、高安定な10V電圧リファレンスであるADR01を使っています。電圧リファレンスの温度係数と長期間でのドリフト特性を重点的に考慮しているため、高精度の変換を必要とするアプリケーションにとっては、この製品は理想的な候補デバイスです。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5426, AD5432, AD5443, AD8065, ADR01, ADR441, ADR445
シングルエンドの信号をPulSARシリーズA/Dコンバータ、AD7982の差動入力形態に変換する回路 (CN0032)

回路機能とその利点

シングルエンドのアナログ信号(バイポーラおよびユニポーラ)を高分解能、差動入力を持つA/Dコンバータ用に変換する必要のあるアプリケーションは数多くあります。このDCカップルされた回路は、シングルエンドの入力信号を、差動入力を持ったA/DコンバータPULSAR®ファミリーの一つであるAD7982(18ビット、1MSPS)をドライブするために、差動信号に変換します。この回路は、シングルエンド-差動変換ドライバであるADA4941-1と超低ノイズを持った5.0V電圧リファレンスADR435 を使っています。この回路はシングルエンドの、いろいろなタイプの入力信号に対応させることができます。バイポーラ信号であれユニポーラ信号であれ、あるいは比較的高電圧の信号から低電圧の信号にわったて使うことが可能です。直接のカプリングのためスループットは維持されます。たとえボードのスペースが貴重な場合でも、図1に示されている全てのICは小型パッケージ(3×3mmLFCSPまたは3×5 mmMSOP)で入手できます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高分解能
アプリケーション:  通信関連; 計測機器; 医用機器関連; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7982, ADA4941-1, ADR435
Low Cost Differential Video Receiver Using the ADA4851 Amplifier and the ADV7180 Video Decoder (CN0060)

Circuit Function and Benefits

The circuit described in this document and shown in Figure 1 provides a low cost, low power, unipolar, differential receiver using the ADA4851-1 for an incoming video signal before being digitized by the ADV7180 video decoder. This circuit eliminates common mode noise and phase noise caused by ground potential difference from an incoming video signal and is well suited for automotive infotainment and vision safety systems. The ADA4851 family of amplifiers along with the ADV7180 video decoder are all AECQ100 qualified which makes both products ideal for automotive applications.

Low power, low cost, high speed and fast settling make these amplifiers well suited for many video applications where these requirements are very important. Figure 1 only shows a single amplifier for simplicity, the amplifier circuit can be copied for each input for as many times as needed.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  オーディオ/ビデオ; オートモーティブ
この回路に使われている製品:
ADA4851-1, ADV7180
ACカップリングのベースバンド・アプリケーションで、A/DコンバータAD9233/AD9246/AD9254をドライブする回路 (CN0051)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明され、図1に示された回路は、A/Dコンバータ・ドライバのADA4937-1を用いて、ACカップルされたシングルエンド入力をACカップルの差動信号に変換して14ビット、125MSPSのA/DコンバータAD9246をドライブする回路です。ADA4937は、低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプで、低DCオフセットと優れたダイナミック性能を備えています。この製品はDC~100MHzで最大16ビットの分解能を持つ高性能A/Dコンバータの駆動に最適な選択肢で、広範囲なデータ・アクイジションやデータ・プロセッシング・アプリケーションに非常に適しています。これまでのA/Dコンバータに比べて消費電力とコスト削減が組み合わさったこの回路は通信、計測機器、医用画像処理などのアプリケーションに適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高速
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9233, AD9246, AD9254, ADA4937-1
Interfacing ADL5315 to Translinear Logarithmic Amplifier (CN0056)

Circuit Function and Benefits

The circuit presented in this document and shown in Figure 1 provides high-accuracy power monitoring using the ADL5315 precision wide-range high-side current mirror and the AD8305 translinear logarithmic amplifier. This configuration is ideal for high accuracy power monitoring as the full current mirror range of the ADL5315 can be used.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  RF回路/RF駆動回路
特長:  高性能; 高速; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD8304, AD8305, ADL5306, ADL5310, ADL5315
Interfacing ADL5317 to Translinear Logarithmic Amplifier (CN0057)

Circuit Function and Benefits

The circuit described in this document uses the monitor current output, IPDM, of the ADL5317 to interface directly to an Analog Devices translinear logarithmic amplifier, such as the AD8304, AD8305, ADL5306, or ADL5310. Figure 1 shows the basic connections necessary for interfacing the ADL5317 to the AD8305. In this configuration, the designer can use the full current mirror range of the ADL5317 for high accuracy power monitoring.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  RF回路/RF駆動回路
特長:  高性能; 高速; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD8304, AD8305, ADL5306, ADL5310, ADL5317
AC Signal Processing using the AD5450/1/2/3, Iout DACs (CN0054)

Circuit Function and Benefits

The circuit described in this document provides 2-quadrant signal multiplication using a AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 current-out DACs and an AD8038 operational amplifier. It provides multiplying bandwidth up to 12 MHz, allowing the user to accurately condition AC signals with bandwidths up to this frequency. The circuit is well suited for AC signal conditioning applications in the communications, industrial and medical market segments.

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5450, AD5451, AD5452, AD5453, AD8038
差動入力を備えたA/Dコンバータ、AD7266(逐次比較型)の差動とシングルエンド・アプリケーション (CN0039)

回路機能とその利点

ここに示されたドライバ回路は、ベストの歪性能を必要とするDC結合アプリケーション用に最適化されています。このドライバ回路は、充分なセトリング時間と低インピーダンス出力を伴っており、AD7266の最高の性能を達成させることができます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7266, AD8022, OP177
AD5382を用いたチャンネル・モニター機能回路 (CN0012)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明されている回路は、補助的機能を導入することによって、シングル・ノードから、マルチチャンネル・システムの全てのチャンネルを簡単にモニタする回路を説明していますこの回路は、システムのデバッグ、異常や診断解析にとって、大きな手助けとなります。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5382, AD7476, AD780, ADR431
高速OPアンプAD8022を用いた、12ビット、3チャンネルのSAR型A/DコンバータAD7265のシングルエンドおよび差動構成回路 (CN0048)

回路機能とその利点

ここに示されたドライバ回路は、ベストの歪み性能を必要とするDC結合アプリケーション用に最適化されています。このドライバ回路は、適切なセトリング時間と低インピーダンス出力を伴っており、AD7265の最高の性能を達成することが保証されます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 高速; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7265, AD8022, OP177
シングルエンド・アプリケーションで、8チャンネルA/DコンバータAD7328を使う回路 (CN0047)

回路機能とその利点

この回路は、AD7328の性能を最適化する設計を示しています。ここで選択されたアンプ(OPアンプ)とリファレンス電圧源は、AD7328の最高性能を達成するための製品で、適切なセトリング時間を伴った低インピーダンスドライバと高精度リファレンス供給を提供します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD1582, AD7328, AD780, AD797, AD8610, AD8620, ADR381, ADR391, REF192
低歪み、バイポーラSAR A/DコンバータAD7366を、DCカプリング・アプリケーションとしてドライブする回路 (CN0042)

回路機能とその利点

このドキュメントの回路説明は、DCカプリングされたシングルエンド信号を低歪みにサンプリングすることを説明しています。ここに示されたドライバ回路は、ドライバ回路で充分なセトリング時間と低インピーダンス出力を実現して、AD7366/AD7367の最高性能を達成し、ベストな歪み特性を必要とするアプリケーションに最適化されています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
アプリケーション:  計測機器; 医用機器関連; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7366, AD7367, AD8021, AD845, AD8610, AD8638, OP07D, OP177
AD7995、4チャンネル10ビットA/Dコンバータの、OPアンプAD8599を用いた、超低歪みドライバ回路 (CN0044)

回路機能とその利点

このドキュメントの回路説明は、10ビット、4チャンネルA/DコンバータAD7995の超低歪みドライバ回路で、A/DコンバータのACおよびDC性能の最適化を達成するように設計されています。この回路は、超低歪み、超低ノイズのAD8599、両電源駆動のOPアンプと高精度バンドギャップ電圧リファレンスAD780を用いて、適切なセトリング時間を備えた低インピーダンスのドライバと高精度リファレンス電圧で、AD7995の最高性能を達成する回路です。AD8599は、デュアルOPアンプで、±4.5V~±18Vの両電源で動作します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; 医用機器関連; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD780, AD7995, AD8599
低歪み差動ADCドライバAD8138を用いて、シングルエンド信号を差動変換する回路と、デュアル3MSPS、12ビットSAR A/DコンバータAD7352の回路 (CN0040)

回路機能とその利点

このドキュメントの回路説明は、シングルエンドを差動に変換して、デュアル、3MSPS、12ビットSAR A/DコンバータAD7352に入力することを説明しています。この回路は、充分なセトリング時間と低インピーダンスを供給することによって、AD7352が最大の性能を達成するように設計されています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
特長:  高性能; 低ノイズ&低歪み
アプリケーション:  計測機器; 医用機器関連; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD7352, AD8138, AD8638, OP07D, OP177
D/AコンバータAD5426/32/43を用いた、プログラマブル・ゲイン回路 (CN0038)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明されている回路は、乗算型D/Aコンバータとオペアンプを用いてプログママブル・ゲイン機能を提供する回路です。最大ゲインの値と温度係数は、外付けの抵抗器によって設定され、ゲインの分解能はD/Aコンバータによって設定されます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5426, AD5432, AD5443, AD8065
電流出力D/AコンバータAD5426/AD5432/AD5443を用いた、AC信号処理回路 (CN0037)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明する回路は、電流出力D/AコンバータAD5426/AD5432/AD5443とオペアンプを使った2象限の信号乗算回路を提供しています。これは最大10MHzの帯域幅の乗算を提供しますので、この周波数までの帯域を持ったAC信号を、正確に処理することができます。この回路は、通信、工業あるいは医療分野でAC信号を処理するアプリケーションに非常に適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5426, AD5432, AD5443, AD8038
8~12ビットD/AコンバータAD5526/32/43を用いた、高精度、バイポーラ構成回路 (CN0036)

回路機能とその利点

このドキュメントで説明されている回路は、高精度乗算型D/Aコンバータと低ノイズ・オペアンプを用いた、ユニポーラ、高精度DC出力のD/Aコンバータ構成です。D/Aコンバータ・コアはプログラマブルな要素で、アンプの選択は精度と速度における性能を決定付けます。精度に対して、AD8066のような高精度、低ノイズ・アプリケーションのデュアル・オペアンプが、電流-電圧変換を提供するために使われます。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5426, AD5432, AD5443, AD8066, ADR01, ADR441, ADR445
I/QモジュレータADL5375と、デュアル・チャンネル、1GSPS高速D/AコンバータAD9779Aとのインターフェース回路 (CN0021)

回路機能とその利点

この回路は、ADL5375I/QモジュレータとAD9779A高速D/Aコンバータの、簡潔でかつ的確なインターフェス回路を提供します。ADL5375とAD9779Aは、両者とも同じバイアス・レベルをもち、同じように高い信号・ノイズ比(SNR)を備えているため、非常に相性のよいデバイスです。500mVの一致したバイアス・レベルを備えているため、直接のインターフェースが可能となります。つまり、外部の部品を使うことでノイズが付加されたり、挿入損失を伴うようなレベル・シフト・ネットワークを一切必要としなくて済むということになります。振幅制限抵抗(RSLI、RSLQ)を付け加えることで、D/Aコンバータの振幅を、分解能あるいは0.5Vのバイアス・レベルの損失なしに、適切にスケーリングすることができます。それぞれのデバイスは高いSNRを備えているため、回路全体を通して高いSNRを維持します。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  変調回路
特長:  高性能; 高速
アプリケーション:  通信関連
この回路に使われている製品:
AD9779A, AD9788, ADL5375
16ビットD/AコンバータAD5764を用いた、高精度バイポーラ変換回路 (CN0006)

回路機能とその利点

この回路は、クワッド、16ビット、シリアル入力、バイポーラ電圧出力を備えたAD5764D/Aコンバータを用いた、高精度、バイポーラ・データ変換回路です。この回路は、動作温度全体に渡って適切なDAC性能を達成するために、高精度リファレンスADR02を使用しています。この高精度16ビットDAコンバータに必要な外部部品は、リファレンス電圧源、電源ピンとリファレンス入力ピンでのデカプリング・コンデンサ、それにオプションの短絡回路電流設定用の抵抗だけで、コストとボード面積を節約できます。この回路は、クロズドループのサーボ制御とオープンループでの制御アプリケーションのどちらにも適しています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 高精度
アプリケーション:  汎用アプリケーション; 計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5764, AD586, ADR02, ADR395
D/AコンバータAD5380を用い、卓越した温度ドリフト性能を持つ、40チャンネルのプログラマブル電圧回路 (CN0007)

回路機能とその利点

この回路は、優れた温度ドリフト性能を備えた、マルチチャンネルDACの構成です。この回路は、14ビットの分解能をもった40の独立した電圧チャンネルを提供し、標準で3ppm/℃以下の温度安定性を伴っています。

Read more つづきを読む..

カテゴリ:  マルチ・チャンネル
特長:  高性能; 温度安定性
アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
この回路に使われている製品:
AD5380, ADR280, ADR421, ADR431