FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) (33)
-
端数処理の衰退 — 有効桁数はどれだけ重要なのか?
Q: 測定データや算出データを記載するときには何桁の表示が必要でしょうか? -
端数処理の衰退 — 有効桁数はどれだけ重要なのか?
Q: 測定データや算出データを記載するときには何桁の表示が必要でしょうか? - 複数の電源ピンやグランドピンの接続方法
- データシートのノイズデータは実測値か計算値か
- デイジーチェーンの接続にDCEN(Daisy Chain Enable)を使いますが、2個以上の接続をするときは、どのようにするのでしょうか。
-
高速コンバータのPCボード設計について
その4:プレーン・カップリング
高速コンバータを使用するとき、基板レイアウトについて大切なルールがありますか? -
高速コンバータのPCボード設計について
その3:エクスポーズド・パッドの真相
高速コンバータを使用するとき、PCボードのレイアウトについて重要なルールはありますか? - 電流出力型DACから出力を得る方法
- AD9760-50を低サンプリングレートで出力するとどういう影響が?
- ACPZパッケージでは内部リファレンスが使用できるか
- 内部リファレンスと外部リファレンスの切替方法
- 出力が発振
-
高速コンバータのPCボード設計について
その2:電源プレーンとグラウンド・プレーンを使用する利点
Q. 高速コンバータを使用するとき、PCボードのレイアウトで気をつける点はありますか? -
高速コンバータのPCボード設計について
その1:電源プレーンとグラウンド・プレーン
Q. 高速コンバータを使用したPCボードのレイアウトにおいて気をつけるべき点はありますか? - 外形寸法図のBSCとは?
- オペアンプの自己消費電流は?
- オペアンプの電源の片方がオフになると出力は?
- 未使用ロジック入力は?
- OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか?
- Pwr Dissとは?
- ICの寿命や製品保証の資料は?
- 素子の成分表はありますか?
- AD9747をSPI制御なしに動作させることが出来ますか
- DACコードの求め方(AD9744)
- パッケージにより信号が異なるのでは?
- CLKのロジックレベル
- SYNC_INは終端抵抗が内蔵されてますか?
- デシケータ管理条件
- 積分回路が動かない
- コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
- 使用温度の規定の見方は?
-
間違えないで - 2乗平均平方根ですよ!
Q. 変動する信号をどうやって測定するのですか? - PLC DEMO SYSTEM FAQ