計装アンプとは?
OPアンプ = 計装アンプ?
計装アンプの定義
コモン・モード電圧(CMV)とは?
計装アンプの回路構成
実験:ディスクリートタイプとICタイプ計装アンプのCMR特性比較
バイアス電流の帰還経路確保
よくある間違い
ブリッジセンサ(圧力センサ)
参考・引用文献・ソフトウェア
OPアンプの陰に隠れてしまいクローズアップされることの少ない計装アンプICですが、実際にはノイズの多い環境や大きな同相信号のある環境下でも直流精度・ゲインの正確さを必要とされる産業用計測アプリケーションの多くで広範囲に使用されています。
本稿では、計装アンプとは何か?OPアンプとの違いは?どんな風に使うものなのか、使用上の注意点・ノウハウ等についてご紹介していきたいと思います。
計装アンプはイン・アンプ、インスツルメンテーション・アンプとも呼ばれています。ストレイン・ゲージ、圧力トランデューサ等の信号源からの微小な差動またはフローティング信号を計測したり増幅する為に設計された、特別な用途を目的としたアンプの事を指します。

図1-1a.
圧力センサと計装アンプ(代表例)
実際にどのような回路構成で計装アンプが用いられるかの一例が、下記回路図になります。

図1-1b.圧力センサと計装アンプAD8553
圧力センサ出力値:①Vout+ = 300mV、②Vout- = 292mV
計装アンプ・ゲイン設定値:50倍
計装アンプ・出力値:③400mV(≒ (300mV – 292mV)×50)、気圧1bar時
又、この回路構成においての温度・気圧を変動させた際の実測値表となります。

圧力センサ出力値(気圧vs.温度)
記載値はマイクロ・コントローラー内蔵のADコンバータによるデジタル出力をmV換算したものとなります。
このように、圧力センサと計装アンプの組み合わせで増幅した出力データを得られ、さらにADコンバータ、又はそれを含むマイクロ・コントローラーを回路に組み込むことにより、データ測定・グラフ化・補正などのアプリケーションを含めての実験が可能となります。
#実験詳細につきましては第4章の計装アンプ実用例に記載しております。
近年このような圧力センサ・アプリケーションの民生機器への導入が目立つようになり、それに伴い、計装アンプ自体も産業用計測アプリケーション以外でも注目されるようになってきました。
そこで、まずは計装アンプとOPアンプの違いについて、図も合わせて解説したいと思います。
OPアンプを使って計装アンプを組むことはできますが、計装アンプを使ってOPアンプのような多種多様な目的に向けて回路を構成することは出来ません。というのも、OPアンプは抵抗、キャパシタ等の外付け部品による帰還回路を使うことでユーザー自身が特性を変更できますが、一方、計装アンプは機能と動作ゲインの許容範囲に制約があるからです。OPアンプの動作は外付け部品により規定されますが、計装アンプでは1つの抵抗か、ピンの選択により動作ゲインを設定します。要望される特性に特化し、それ以外のパーツはIC内部のチップ上に構成されています。
OPアンプとしてみると“制限”に見えますが、計装アンプとしてそれはアプリケーションにおける要求精度を十分に満たす“仕様”となります。
複数のOPアンプを用いて計装アンプと同じような機能を持つ回路を構成することも可能ですが、これには本来の計装アンプと比較して幾つかの難点があります。

図1-2.OPアンプと外部抵抗器による計装アンプ構成
外部で使用する抵抗器の許容誤差は良くて0.1%程度であり、これでは回路本来の持つCMRは得られません。その点、計装アンプは製造工程においてレーザ・トリミングされた誤差0.01%の薄膜抵抗によるIC内部回路構成となるため、あまり労する事無く所望のCMR*特性が得られる事となります。
これらの事から、「OPアンプ=計装アンプ」とはならず、両者の位置付けは根本で異なっているという点が見えてくるかと思います。
産業用計測アプリケーション制御システムのセンサ~マイコン間において、安定して精度の高い信号増幅を行う為に使用されています。
センサ類、例えばストレイン・ゲージ、ロードセル(重量計)や圧力トランデューサは、その感度を増加させるために、ほとんどの場合ブリッジ型の配置で構成されます。
計装アンプは、このような小さな差動出力(VA - VB)をその入力にかかる比較的大きなコモン・モード電圧(VEXC ÷ 2)による影響を受けずに、高精度の測定を要求されるアプリケーションに用いられます。

図2-1. ブリッジ型センサ出力の計測
他に、コモン・モード電圧を持った各電圧の計測や、熱電対や電流シャント抵抗間の電圧のような“フローティング”信号源の測定に計装アンプは最適といえます。

図2-2. 熱電対や電流シャント抵抗間の電圧測定
計装アンプとは、一対の差動入力端子と、リファレンス入力端子(Vref)を電位基準とするシングルエンド出力で構成されています。ほとんどのデバイスにおいて、外付けとなる1つの抵抗(RG)によりゲイン設定を行えるようになっています。
又、AD8231やAD825xファミリーのような、指定デバイスピンのHigh/Low 設定においてマイクロ・コントローラー側からデジタル的にゲイン切り替えが可能な計装アンプもあります。

図3-1. 計装アンプ
リファレンス入力は、単電源アプリケーションで使われる電源電圧の中間電位へのオフセットを持たせること(レベル・シフト)を可能としていますが、その必要が無い場合、リファレンス入力端子は必ずグラウンドに接続する必要があります。これを怠ると出力が飽和して電源電圧に張り付いてしまうので注意が必要です。
コモン・モード(同相モード)電圧とは、計装アンプの入力両端に同じタイミングでかかる、望ましくないACまたはDC信号の事をいいます。 コモン・モード信号は、多くの場合回路から派生するか(Vcm)、あるいは浮遊容量(Cstray)を通して誘導されて生じます。

図3-2a. コモン・モード信号の派生箇所
最も一般的なコモン・モードの問題は、高調波を含めた50/60HzのAC電力線からの干渉によるものです。他に、通信システム近くでのRF信号の干渉もあります。 計装アンプが機能するには、このような入力のボルト・オーダーのコモン・モード電圧を除去しつつ、マイクロボルト・レベルの信号増幅ができなくてはなりません。

図3-2b. コモン・モード電圧の除去
入力が大きくゆらいだとしても出力はその影響を受けてゆらぐ事があってはなりません。
入力のゆらぎ、すなわち同相モード電圧の除去能力が大きいものが良い計装アンプとなります。
この除去能力をパラメータ表記しているものが、同相信号除去比(Common Mode Rejection Ratio: CMRR)です。
CMRRは入力の同相モード電圧の変化に対する計装アンプ出力電圧の変化の比で表されます。(変化=電圧レベルのゆらぎ、と考えて頂くと分かりやすいかと思います)
入力同相モード電圧の変化:5V
入力に対応した出力電圧の変化:100uV
とすると、
CMRR = 1/50,000
これを、仕様書上でのパラメータ表記CMRとすると、
CMR = 20 log CMRR
CMR = 20 log (1/50,000)
CMR = -93.9 dB
パラメータ値は70dB ~ 100dB以上が普通で、ゲインアップすれば数値はさらに良くなります。
計装アンプにはよく使われる2種類の基本的な回路構成があります。 1つは2個のOPアンプを用いたものであり、もう1つは3個のOPアンプを用いたものになります。3つのOPアンプを用いた回路はモノリシック(IC)やディスクリート設計の両方で最も一般的なものとなります。
♦2個のOPアンプを使ったディスクリート計装アンプ:
長所としては、2個のアンプしか使わないという点、入力のプラス(+)およびマイナス(-)の両方共に高い入力インピーダンスとなる点があります。
短所は、入力の同相モード電圧範囲がゲインと信号レンジに依存する(同相モードはアンプA1の(R3+R4)/R4に依存する)点、V1入力端子からVout出力端子までの信号経路において位相差が生じCMR特性に影響を及ぼす事があります。

図3-3. 2個のOPアンプを使ったディスクリート計装アンプ
♦3OPアンプ構成の計装アンプ:
古典的かつ最も一般的な構成となる計装アンプです。
長所は、この回路構成におけるCMR特性はR1,R2,R3,R4の抵抗比マッチングで決まります。又、同相信号は設定ゲインに関わり無く、増幅されません。回路図を見ていただくとお分かりいただけるかと思いますが、OPアンプの入力端子間がほぼ同電位となるためRGの両端に同相電圧は発生しません。その為、この抵抗には同相電流が流れない、という理想的な回路構成となっています。つまり、抵抗器のマッチングが高くできれば高いCMR特性が得られる、という回路構成となっています。
短所としては、この構成としてもディスクリート設計においては高精度のOPアンプを3つ、更には許容誤差が極力少ないカスタムマッチされた抵抗器が必要になりますので、求める特性を得るにはコストがかかってしまうという点が挙げられます。

図3-4. 3OPアンプ構成の計装アンプ
♦ICタイプ計装アンプ
3OPアンプ構成の計装アンプをモノリシックIC化したものです。
話の流れから既にお察しの事かもしれませんがこのICタイプ計装アンプこそ、お勧めし得る計装アンプです。

図3-5. ICタイプ計装アンプ
内蔵される3つのOPアンプの良好なマッチングはもとより、レーザ・トリミングされた許容誤差がとても小さい薄膜抵抗器が用いられる事により、優れたゲイン精度、CMR特性を持つ計装アンプが低コスト・1チップで実現、提供されます。
現在、ICタイプ計装アンプには、シングル・デュアルチャンネル、プログラマブル・ゲイン機能搭載タイプ、JFET入力タイプ、励起電流・Vref内蔵のブリッジセンサ用途特化タイプ、など様々なタイプのものがライン・アップされています。
一例として、プログラマブル・ゲイン機能搭載タイプの計装アンプを紹介します。

図3-6. AD8231回路図とゲイン設定表
このデバイスは、A0,A1,A2の外部ピンのHigh/Lowの組み合わせにより1 ~ 128までのゲインをデジタル的に切り替えができるICタイプ計装アンプです。 A4のOPアンプは、出力にサレンキー型フィルタを構成したり、出力を差動出力としたい場合などに使用できるアンプですので、内部的に計装アンプとしての回路にはからんではいません。
冒頭でも少しお話しましたが、ノイズの多い環境や大きな同相信号のある環境下において高精度で動作する事が計装アンプに求められる性能です。産業用計測アプリケーションのみならず通信システムなどを搭載する民生機器などでもRF信号の干渉等により同相信号干渉は発生します。 この、計装アンプにおいて特に重要となる同相信号=コモン・モード電圧を除去する能力すなわちCMR特性が、前述のように抵抗比マッチングに大きく依存する事について、ICタイプの計装アンプと3つのOPアンプICによるディスクリートタイプ計装アンプを使って実験、その依存性について確認を行いました。
![]() 実験基板A:OP07×3つを用いたディスクリート計装アンプ |
![]() 実験基板B:ICタイプ計装アンプAD620 |

実装面積の比較
測定条件:

測定回路
今回はネットワークアナライザではなく、フリーソフトのWaveSpectraを用いてPCモニター上で出力確認を行いました。
事前にWaveform generatorからの出力をそのままLine-inでPC入力した出力を測定しておき、その数値を実測定から差し引いた値をCMRとしています。

Graph1:Waveform generator - Line-In 出力値:1.3dB

Graph2:Waveform generator - 実験基板A - Line-in 出力値:64.8dB

Graph3:Waveform generator - 実験基板B - Line-in 出力値:87.3dB
測定結果:
ここで、計装アンプ後段Subtractor部におけるCMRの抵抗比マッチング依存を伝達関数を用いて下記のように計算してみます。

抵抗比によるCMRR算出
実験条件と同じく、Vcm=2V、R1=9.98kΩ、R2=R3=R4=10kΩとします。

式1、式2を用いてVoutを算出すると、

Vout=2mV、Vcm=2VでCMRを算出。
上記伝達関数で求められたCMRと実験で得られている数値63.5dBに近い事から、信頼できそうな実験結果であると考えられるかと思います。
又、AD620測定結果においては、Datasheet Figure.16 ”CMR vs. Frequency” の100Hzにおいて90dBに対して86.0dBと、これも近い数値を得られている事が確認できました。
ディスクリートタイプは、OP07が3つ、そのOPアンプ同士のマッチングもさることながら、高いCMR特性を実現する為には許容誤差が小さい抵抗器が必要となる反面、ICタイプ計装アンプAD620は単体で高いCMR特性を得る事ができます。
結果、ICタイプ計装アンプが特性、コスト、実装面積において大きくアドバンテージを持つ事が分かるかと思います。
~実験のまとめ~
ここでは計装アンプを使用する際の注意すべき点、サポートセンターなどでよく見かける陥りやすい使い方ミスやエラーについての原因や改善策、転ばぬ先の杖としてのノウハウ等ご紹介したいと思います。
1. 計装アンプの内部電圧に注意!
計装アンプでは、ゲインは前段の差動部で行い、後段のOPアンプでレベル・シフト、差動信号→シングルエンド変換を行っています。 入力電圧が最大入力電圧範囲内にあるからといって必ずしも正常に動作できないことがあります。 これを回避するために、特に前段OPアンプの出力電圧を考慮しておく必要があります。
一例としてAD8231を用いて上記注意事項について解説したいと思います。
プラス(+)側4.5V、マイナス(-)側3.5V、GAIN = 4 として図4-1を動作させる場合、出力に何Vが得られるかを考えます。

図4-1. 出力は・・・?
この図における数値のみで単純計算すると(4.5V – 3.5V)×4倍の、出力電圧としては4Vが期待できるかと思います。 しかしながら、結論から先に言ってしまうと、実際の出力は3Vしか得られません。
何故か?
内部前段アンプの出力電圧を図4-2に基づいて計算してみましょう。

図4-2. 各ノード計算式
このケースの場合、VCMは4.0V、G×Vsig/2 は 4×0.5=2 となりますので、アンプA2の出力は6V、アンプA1は2Vとなり、出力は4Vと計算値としては期待値が弾き出されます。

図4-3. 計算上の内部電圧は・・・
しかしながら、内部アンプはレールtoレール出力ではありますが電源電圧は5Vなので、アンプA2の出力は5Vのレールにおいて飽和してしまいます。 したがって、実際の出力としては図4-4のように3Vしか得られない結果となるわけです。

図4-4. 実動作における各ノード値と出力結果
こういった場合の対策としては、
2. データシートのようなCMRR特性が得られない
原因として、計装アンプの入力ピンに到達するまでに同相信号が劣化してしまっているという事が考えられます。 ソースインピーダンスと寄生容量の組み合わせはローパスフィルタを形成します。その為、図4-5のようなキャパシタンスや抵抗値のミスマッチが発生していると考えられるので、各入力ピンでのローパスフィルタはマッチングされる必要があります。

図4-5. 入力ライン上のミスマッチ
こういった場合の解決策としては、
3. オフセット電圧の変動
大きなオフセット電圧やその変動は、特に入力リード線を長くした場合や、ノイズの多い環境下で発生する事が予想されます。
考えられる原因としては、RF信号の整流効果が挙げられます。
RF信号が入力部周辺の寄生接合部分などからDC電圧成分に変調される場合や、入力のリード線がアンテナとなって影響を及ぼす事が考えられます。
解決策としては、図4-6赤枠のようなRF帯のフィルタを挿入する、入力リード線にツイスト・ペア線を使用しアンテナ効果を低減させる、シールドを施す、などが挙げられます。又、場合によってはデバイスそのものの選択を再考する必要性も出てくるかと思われます。

図4-6. RF帯のフィルタ挿入
4. 計装アンプの動作不良
電源投入直後などに出力がどちらかのレールに張り付いてしまう場合、その原因は、入力ピンからのバイアス電流の流れ先がキチンと設けられてない事が考えられます。
簡易図になりますがAD8231を例としての対策としては、図4-7のように高抵抗を用いてバイアス電流経路を確保させます。スイッチやマルチプレクサを併用する際、これらがオフ状態になる場合にも気をつけましょう。

図4-7. バイアス電流経路の確保
実動作実験として、ブリッジセンサ、計装アンプ(AD8553)、マイクロ・コントローラー(ADuC7026)を、配線接続。市販のタッパーを改造し、とりあえずの減圧環境を作成しました。

図5-1. 実験環境

図5-2. 接続回路図
センサ・アプリケーションにおいて最も注目すべき出力特性
センサ・計装アンプを含めた上記特性がどの程度のものであるか、又デジタル的な補正が可能であるか、を実験の目的としました。
データ測定において、出力されてくるデータに対する気圧・温度条件をウォッチする為、タッパー内の気圧・温度測定及びデジタル表示が可能な市販のハンディタイプの大気圧計を使用しました。
又、卓上の簡易実験の為、温度条件をきっちりと所望の温度にキープする事が難しく、表においては温度条件に幅を持たせての測定、気圧条件においては、市販のタッパーの加圧方向は難しく、シリンジによる減圧方向のみとなります。
第1章でも一度触れていますが、出力条件は下記になります。
圧力センサ出力値:①Vout+ = 300mV、②Vout- = 292mV
計装アンプ・ゲイン設定値:50倍
計装アンプ・出力値:③400mV(≒ (300mV – 292mV)×50)、気圧1bar時
回路作成過程は至ってスムースで、欲しい出力が一発で出せた為、出力データの再現性を1日使用して確認後、温度・圧力を振ったデータ測定を行いました。

測定データ
温度範囲が0~50℃と狭い範囲での測定の為、ゲイン温度ドリフトが観察しづらいデータとなりましたが、オフセット温度ドリフトは比較的差が見られるので、1barのデータを用いて多項式補正を行いました。

オフセット温度補正
この補正により、0~50℃で約15mVの出力差が約5mVに収める事ができました。
結論として、ADC後のデジタルデータ補正は可能であることが確認できました。ブリッジセンサ・アプリケーションは後段におけるデジタル補正が必須であり、又、補正レベルはアプリケーションに要求される応答特性・分解能により様々であると実感しました。
今回はデータ測定・採取、補正までが目的だったのでマイクロ・コントローラーを用いていますが、電源ボックス、計装アンプ、可変抵抗器(ブリッジ用)があれば動作確認等の実験は思うよりも簡単に行えるかと思いますので、計装アンプ入門として計装アンプ+圧力センサの実験をお勧めしたいと思います。
民生機器への圧力センサ搭載に合わせて、ブリッジ型センサ用途に特化した、励起電流源内蔵タイプの低価格計装アンプ AD8290 などもライン・アップされるようになってきています。

AD8290
高性能・高精度を要求される産業用途の計装アンプですが、実際は幅広いアプリケーションにおいても有用なデバイスです。今後、外付け部品点数の削減を求められるハンディ・アプリケーション等、様々なセンサ用途に合わせて計装アンプが採用される機会も増えてくると思いますので、是非一度動作・特性等に触れてみてください。