東京 (2012年04月19日) - アナログ・デバイセズ社は、本日、複数のアルカリ/NiMH電池、リチウム電池やその他の標準電源を用いたバッテリ駆動アプリケーションの効率を向上する、15V 800mA出力DC/DCレギュレータ「ADP2370」と「ADP2371」を発表しました。
高集積のADP2370およびADP2371レギュレータは、3.2Vから15Vという広い入力電圧範囲に対応しているだけでなく、必要な外付け部品もわずか3個と少ないため、全体的なフットプリントを低減します。また、両レギュレータとも、93%以上という高い変換効率が特長で、これにより、設計者はボード面積を低減しつつ、より高い負荷に対応することができます。軽負荷状態の場合、ADP2370とADP2371は、自動的に低静止電流のパワーセーブモードへ切り替え可能でバッテリ寿命をさらに節減できます。さらに、ADP2371はディスチャージ機能を有しており、ディスエーブル状態に出力バイパス・コンデンサを完全に放電させてプロセッサなどの誤動作防止に効果があります。
ADP2370およびADP2371は、ADI独自の高速電流モード定周波数PWMコントロール方式の採用により、優れた安定性と過渡応答性能を提供し、出力電圧リップルを最小化します。これらのレギュレータのスイッチング周波数は、外部クロックと同期させることができるので、レギュレータ間のビート周波数(唸り)がなくなります。両レギュレータともに-40℃から+125℃の接合温度範囲にわたって動作し、3mm×3mmという小型の8ピンQFNパッケージで提供します。
ADP2370およびADP2371 DC/DCレギュレータの主な特長
| 製品 | サンプル出荷 | 量産出荷 | 1,000個受注時の単価 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| ADP2370 | 出荷中 | 出荷中 | 1.40ドル | 3mm×3mm
8ピンLFCSP
|
| ADP2371 | 出荷中 | 出荷中 | 1.40ドル | 3mm×3mm
8ピンLFCSP
|
| ADP2370CPZ-REDYKIT※ | 出荷中 | 出荷中 | 60.00ドル | -
|
| ADP2371CPZ-REDYKIT※ | 出荷中 | 出荷中 | 60.00ドル | - |
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved