content here.
content here.

BLACKFINプロセッサが、シーメンスのスマートメータ・ソリューションAMISに採用

  • Blackfinを採用したスマートメータが電力使用量を測定し、各家庭から発電所へ伝送
  • 全配電網の保全および省エネルギーのための管理機能を強化
  • 東京 (2009年04月08日) -

    アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、シーメンス社エネルギー・セクター(Siemens Energy Sector)が、最先端の自動計測情報システム(Automated Metering and Information System / AMIS)にADIのBlackfin®プロセッサ「ADSP-BF531」を採用したことを発表しました。シーメンスのAMISは、ADIのBlackfinコンバージェント(統合)・プロセッサの強力な処理能力を活用して、各家庭と電力会社との間に欠かすことのできない、ダイナミックな「デマンドレスポンス」といわれる電力利用に関する通信機能を提供し、全ての配電網をカバーする真の電力管理を可能にします。低コスト、高性能、スケーラビリティを兼ね備えたBlackfinの技術により、AMISスマートメータを各地域の複数の規格に迅速に適応させることができます。

    電力会社は、Blackfinの卓越した性能、低コスト、スケーラビリティにより、スマートメータをシームレスに配置できます。Blackfinは、スマートメータの内部で電力使用量を計算し、電力線モデム経由で、電力網のコンセントレータとの効率の良い双方向通信を実現します。電力会社はAMISにより、省エネルギーに関して主導権を取ることができ、スマート計測を求める政府の要求にも迅速かつ効率良く対応できます。Blackfinは設定を自由に変更可能なので、複数の地域にサービスを提供している電力会社は異なる地域にサービスを広げ、多種多様な地方の規格へ容易に対応することができます。AMISでは、電力網経由でソフトウェアの更新をするだけで、新しい機能や規格の採用が可能になります。さらに、AMISは、新しい代替エネルギー技術に対応する次世代のメータの導入を可能にし、一貫性があり、かつ拡張性のあるエネルギー・マネージメント・システムを実現します。

    シーメンス社 エネルギー部門の配電事業部AMISシステム担当ビジネス・セグメント・マネージャ、Alexander Schenk氏は次のように述べています。「当社のスマートメータ・ソリューションは、長年にわたる研究の成果です。そして、当社がメータのレベルで最先端の計測や通信機能を提供し、本当の意味でシステム全体をカバーする電力管理ツールを実現できたのは、アナログ・デバイセズのBlackfinの性能によるものです」

    アナログ・デバイセズ社 汎用DSP事業部の産業用および計測機器セグメント・マネージャ、 コリン・ダガン(Colin Duggan)は次のように述べています。「ADIのプロセッサは、ダイナミックで強力な処理が求められるスマート・メータにとって、当然の選択といえます。当社は環境保護に大きく貢献するだけでなく家庭にもメリットを提供する、需要あるエネルギー管理のソリューション創出の一翼を担えたことに大きな喜びを感じています」

    電力会社はBlackfinのリアルタイムの電力量収集機能と通信機能によって、環境に対するマイナスの影響を最小限に抑え、高騰するエネルギー・コストを低減できます。また、顧客に省エネルギー・プログラムへの参加を呼びかけることも可能になります。

    ADIは「スマートグリッド」エネルギー・インフラストラクチャ技術の最前線に
    「スマートグリッド」関連システムの開発者は、次世代の電力網を開発するにあたりADIの先進的なデジタルおよびアナログ信号処理技術に大いに期待を寄せています。ADIは性能や精度においてさまざまなタイプの製品を提供しており、電力計測から電力管理・通信システムまでさまざまなスマートグリッド用途に最適化されています。公共施設でも民生用途においても、ADIの技術はシステムの開発者たちがエネルギーの効率化を図り、フレキシブルな管理ができるインテリジェント・システムを設計するのに貢献します。

    シーメンス社エネルギー・セクターについて
    シーメンス社エネルギー・セクターは、発電、送電、配電から石油やガスの抽出、変換、輸送まであらゆるエネルギー領域にわたる製品、サービス、ソリューションの世界的リーディング・サプライヤです。2008年度(2008年9月30日期)のエネルギー・セクターの売上高は約226億ユーロで、新規注文は合計約334億ユーロに達し、14億ユーロの利益を挙げました。2008年9月30日時点で、エネルギー・セクターの従業員は約83,500人です。詳細情報については、ウェブサイトwww.siemens.com/energyをご覧下さい。

    アナログ・デバイセズについて

    アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp

    Blackfinはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。ここに挙げたその他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。