東京 (2008年09月29日) -
アナログ・デバイセズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:馬渡 修)と株式会社マクニカ(本社:横浜市港北区、代表取締役社長:中島 潔、以下マクニカ)は、本日、アナログ・デバイセズのBlackfin®プロセッサ用評価ボード「EZ-KIT Lite®」に対応したマクニカ製組込みLinux開発プラットフォーム「MARBO-3EX」を、海外市場に向けて本格的に展開することを発表します。なお、販売に関しては、マクニカグループの海外現地法人を通じて11月中旬より行います。また、この度の海外展開に伴い、MARBO-3EX は初めてBlackfin μClinuxバージョン2008R1-RC8 (*1)へ対応することになります。
アナログ・デバイセズは、マクニカのMARBO-3EXの海外展開をサポートするためのプロモーション活動を推進していきます。
マクニカのディビジョン・カンパニーであるテクスター カンパニーは、これまで、アナログ・デバイセズの国内販売代理店として、Blackfinのテクニカルサポートを長年手がけてまいりました。その実績をもとに、Blackfinに関する技術力の蓄積と優れたサポートチーム体制を活用し、マクニカ事業開発本部においてBlackfinの開発環境ボードであるMARBO-3EXを開発しました。そして、この度、アナログ・デバイセズ製開発ツールのサードパーティとして、国内のみならず海外市場においても積極的に販売していくことを決定しました。また、アナログ・デバイセズは、マクニカをBlackfin拡販上の戦略的なツールベンダーおよびパートナーとして、MARBO-3EXの海外展開を積極的にバックアップしていきます。
さらに今回、MARBO-3EX がBlackfin μClinuxバージョン2008R1-RC8に対応することで、FLAT形式(*2)だけでなくELF形式(*3)のファイルフォーマットをもサポートし、システム開発者はよりユーザアプリケーション開発の上でのメリットを享受できるようになりました。たとえば、Linux標準のオープンソースのMPlayerと呼ばれるメディアプレーヤーや、IP電話、音声認識機能など、さまざまなアプリケーションが利用できるようになります。
MARBO-3EXの海外市場への販売は、マクニカグループの米・欧州やアジアなどの現地法人経由にて行います。また、ユーザサポートについては、マクニカ事業開発本部が提供する「MARBO-3EXユーザサポートWEBサイト」経由にて行っていきます。
アナログ・デバイセズは、この度のMARBO-3EXの海外展開にあわせて、MARBO-3EXのウェブサイト(英文)を同社のホームページに開設するなど、MARBO-3EXの海外展開をサポートするプロモーション活動を推進します。さらに、MARBO-3EXに対応するBlackfinプロセッサ用評価ボード「EZ-KIT Lite®」のディスカウント・キャンペーンも今後実施していく予定です。
アナログ・デバイセズ株式会社 汎用DSPプロダクツディビジョンの日本担当 ディレクター、ポール・ウィラー(Paul Wheeler)は次のように述べています。「Blackfin プロセッサは、汎用性の高い組込みメディア・プロセッサです。民生機器や産業機器などの幅広い市場における開発期間短縮の要求を満たすことができるMARBO-3EXが広く使われることを期待します」
㈱マクニカ事業開発本部 本部長 渡辺史郎氏は次のように述べています。「MARBO-3EXはマクニカの過去8年にわたる組込Linuxの経験をもとに提供する、初心者からLinuxプロフェッショナルな開発者まで、あらゆるレベルのユーザの期待に応えることができると自負する、Blackfin専用開発プラットフォームです。このシステム一台でBlackfinが想定するほとんどのアプリケーションソフトウェアの開発とテストが可能になります。MARBO-3EXがグローバルに展開されBlackfinプロセッサの市場拡大に寄与できることを期待します」
アナログ・デバイセズのBlackfinプロセッサについて
アナログ・デバイセズのBlackfinプロセッサは、オーディオ、ビデオ、通信の組込みアプリケーションで求められる演算ニーズと消費電力条件に対応するために設計された汎用性の高い組込みメディア・プロセッサです。32ビットのRISCライクな命令セットとデュアル16ビット乗算累積(MAC)信号処理機能に加え、汎用マイクロコントローラに見られる使いやすい属性を備えています。Blackfinプロセッサ用評価ボード EZ-KIT Liteは、メモリやオーディオ/ビデオ入出力等の機能を備えたマルチメディア評価ボードです。
株式会社マクニカの「MARBO-3EX」について
マクニカの「MARBO-3EX」は、アナログ・デバイセズのBlackfinプロセッサ(ADSP-BF533/537/561)に対応した組込みLinux開発プラットフォームです。Blackfinプロセッサ用評価ボードである「EZ-KIT Lite」と組み合わせて使用し、各Blackfinプロセッサ用の「EZ-KIT Lite」を差し換えることにより、3種類のBlackfinプロセッサすべてに対応 (*4)します。
MARBO-3EXはタッチ・パネル付きLCD Panel、 USB2.0 Device/Host、 SD/CFカード、 Ethernet、HDD用I/Fなど、1枚のボード上で評価・開発に必要なほとんどの周辺をサポートしており、それら周辺に対応したデバイスドライバはソースレベルで標準添付され、ユーザ製品への利用も可能です。ユーザはMARBO-3EXにより、Blackfinを使った製品化により近いシステムレベルでの開発・評価が可能となるため、民生機器や産業機器などの幅広いアプリケーションを短期間で開発できるようになります。
また、このたび、Blackfin μClinuxバージョン2008R1-RC8に対応したことで、Linuxの豊富な設計資産を活用し、付属のソフトウェアコンポーネントおよびハードウェア設計情報を自在に組み合わせることによって、お客様は独自の製品開発をすぐに始めることが可能となります。
マクニカ事業開発本部について
マクニカは1972 年の設立以来、エレクトロニクスおよび情報通信の領域で、半導体やネットワーク関連機器などを企画開発、販売する技術商社&ソリューション・プロバイダーです。最先端のエレクトロニクス商品を数多く取り揃え、常に先進の技術や知識をより高い付加価値とともに提供しています。また、市場の動きや顧客のニーズを的確に捉え、独自のきめ細かいサービス&サポートを確立し、商品の設計や開発を支援しています。
事業開発本部は、マクニカの中でもソリューション・プロバイダーとしての機能をより強く反映した部門です。暗号化IP、Network IP等各種IPの開発、ASIC設計受託、ボード設計受託、組込みソフトウェアの開発、また今回発表を行うADI社Blackfinプロセッサを用いた開発プラットフォームなど様々な付加価値サービスをご提案しています。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp
*1 Blackfin μClinuxバージョン2008R1-RC8は、Blackfinプロセッサ用μClinuxディストリビューションプロジェクトが提供するLinuxカーネル2.6.22.18をサポートしたソフトウェアパッケージです。詳細は、こちらのウェブサイトをご覧下さい。
*2 FLAT形式とは、MMU機能を持たないLinuxであるμClinuxで標準的に使用されているバイナリフォーマットです。
*3 ELF形式とは、Linuxで標準的に使用されているバイナリフォーマットです。
*4 各Blackfinプロセッサに対応したEZ-KIT Liteをご用意いただく必要があります。
BlackfinおよびEZ-KIT Liteは、アナログ・デバイセズ社の登録商標です。ここに挙げたその他の商標はそれぞれの所有者の財産です。