東京 (2009年03月31日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、オーディオ/ビデオ・コンポーネントとホーム・シアター・システムの世界的リーディング・ブランドであるオンキヨー株式会社(東京本社:東京都中央区、代表取締役会長兼社長:大朏 直人、以下、オンキヨー)が、同社の新しい「BR-925」CD/HDDレシーバ・システムのコアに、ADIのBlackfin®コンバージェント(統合)・プロセッサ「ADSP-BF532」を採用したことを発表します。オンキヨーは、「卓越した設計による製品の提供により、常に新しい価値提案をおこなう」ことを社の理念としています。オンキヨーのBR-925は、魅力的な価格帯、豊富な機能セット、接続性、高価なシステムに匹敵する優れた音質の提供を追求したデジタル・オーディオ・システムで、オンキヨーは、この設計目標を達成するためにADIのBlacifinプロセッサを選択しました。
オンキヨー株式会社の執行役員、事業開発本部 本部長の奥田 伸明氏は、次のように述べています。「当社のウェブサイトでも述べているように、音を愛することにおいてオンキヨーの社員の右に出るものはなく、われわれは二番手に甘んじることはしません。Blackfinプロセッサの高い性能と柔軟な接続機能は、理想的な音楽再生技術の開発をめざす当社の取り組みに最適です」
オンキヨーのBR-925レシーバは、ストレージとして80GBのハードディスク装置(HDD)、比類ない音質、そしてiPodへのダイレクト接続機能を備えているので、自宅だけでなく外出時においても、音楽のさまざまなリスニング・スタイルを選択できます。Blackfinプロセッサの高性能な信号処理とオーディオ処理能力により、広範囲のオーディオ・ファイル・フォーマットとの互換性と、ダイナミック・イコライゼーションや音量補正などの極めて高度な音質が実現し、システムは音楽ファンにとってますます魅力的なものになります。
アナログ・デバイセズ社 デジタル・ホーム部門のプロダクト・ライン・ディレクタ、マイク・ハイダー(Mike Haidar)は、次のように述べています。「オンキヨーの新しいレシーバに採用されたことで、Blackfinが、業界のリーディング・カンパニーの要望に応える最適なプロセッサであることが実証されました。これらのリーディング・カンパニーにとって重要な要素となっているのは、デジタル・オーディオの高性能化、迅速な市場投入、低コスト化の実現です。Blackfinは、マイコンと信号処理機能の統合や最新のオーディオ・アルゴリズムへの対応をはじめとする優れた機能を提供することで要望に応えています。同じく音楽を愛するADIの社員は、当社の技術を用いてお客様が生み出した素晴らしいサウンドに接するたびに、新たな感動をおぼえています」
オンキヨーのBR-925は、卓越した音質を備えた機能豊かでコンパクトなデジタル・オーディオ・システムを、魅力的な価格で顧客に提供します。最大20,000*トラックの高品質デジタル・ミュージックの録音能力があり、BR-925のユーザは、オーディオ・ファイルを、CDやUSBストレージ(デジタル・オーディオ・プレーヤやUSBメモリ・スティックなど)から内蔵HDDに直接取り込むことができ、また、ラジオ・ソースからの直接録音、オーディオ・ファイルをPCからファイル転送プロトコル(FTP)経由で転送することもできます。音楽ファイルにアクセスするときには、自分の機器を単にレシーバのUSBポートに差し込むだけ(プラグ&プレイ)で、家庭で聴いたり、ダウンロードして出かけたりすることができます。
オンキヨー向けデジタル・サウンド技術を最適化するBlackfin
オンキヨーの最先端オーディオ技術は、デジタル音楽ソースからノイズフリーのアナログ信号を創り出すことで、CDやMP3ファイルの再生に最適な、非常にクリアなデジタル・サウンドを保証します。さらに、オンキヨーは、あらゆるボリューム・レベルで豊かな丸みのある音質を提供するために、イコライゼーションと音量補正用に、業界で高い評価を得ているAudyssey Dynamic EQ™ をBlackfinプロセッサに実装しました。これにより、音量が大きくても小さくても、原音に忠実な音楽の再生を楽しむことができます。ユーザは、リモコン操作によりGracenote®メディア・データベースにアクセスして、アーティストの名前や、CDタイトル、何百万というトラック・リストを見ることができ、高品質なリスニング・スタイルを得ることができます。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp
*MP3を用いて128kbps(キロビット/秒)でエンコードされた4分間の曲とします。
Blackfinはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。ここに挙げたその他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。