シンボル&フットプリント — Part Number: AD8605

アナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
全てのシンボル・データは同一の元になるファイルから生成されており、「Ultra Librarian Reader」でサポートされています。
シンボルとフットプリントのデータ、そして「Ultra Librarian Reader」は以下のリンクから無料でご利用いただくことができます。
お問い合わせ等は、以下の質問フォームから受け付けております。いずれも英語にてお願いいたします。

Ultra Librarian Reader is a tool that generates a generic file (bxl) This file can be converted to any of the supported formats supported by Ultra Librarian. Ultra Librarian currently has 16 different formats to choose from. Multisim is not one of the supported formats but this is being worked on.

arrow Download Ultra Librarian Reader

Symbols and Footprints

評価ボード/チップ/ダイもしくは特殊品につきましては、回路図シンボルやフットプリント情報は用意してございません。 ご質問などがございましたら、 package.wizard@analog.comまでお問い合わせください。

Available Models

 Models Offered BXL File
AD8605ART-REEL BXL
AD8605ARTZ-R2 BXL
AD8605ARTZ-REEL BXL
AD8605ARTZ-REEL7 BXL
AD8605ACBZ-REEL BXL

Request new file

Fields marked with an asterisk (*) are required.

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる