利用規約

このサイトは、英語サイトのTerms of Useを翻訳したものです。

 

Analog Devices Inc.(以下「ADI」)のウェブサイト(以下「ADIサイト」)をご利用になる前に、本利用規約をよくお読みください。ADIサイトをご利用になりますと、本利用規約に同意されたことになります。本利用規約に同意されない場合は、ADIサイトをご利用にならないでください。以下は、その他のライセンス契約および特定の契約条件を補完するものですので、併せてこちらもよくご覧ください。


所有権および利用制限

ADIサイトはADIの所有物です(Copyright © 1995-2015 by Analog Devices, Inc.)。ADIサイトならびにADIがADIサイトにおいて作成または使用するソフトウェア、テキスト、図表、設計要素、音声、その他の資料すべて(以下「ADI情報」)にかかわる一切の著作権、商標、その他の知的財産権および所有権は、ADIおよびそのライセンサーが留保します。本規約に明確な定めがある場合を除き、ADIの書面による事前の許可なしに、ADI情報の複製、公表、翻案、修正、表示、配布、販売を行うことは、その方法、形式、媒体のいかんを問わず、禁止されています。

ADIは、非営利または情報参照を目的とした内部利用に限り、ADI情報を1部、閲覧、印刷、あるいはダウンロードするための取消可能な譲渡不能の非独占的ライセンスをお客様に許諾します。ただし、著作権、商標、その他の所有権にかかわる表示を削除しないことを条件とします。ADI情報およびADIサイトについては、上記の限定的なライセンス1部以外は、何ら権利の譲渡は行われず、また譲渡の意図もありません。ADIは、本利用規約に対する違反や他のADIとの契約もしくはADIの規定に対する違反を含め、理由のいかんにかかわらず、いつでも本ライセンス1部を解除できます。本ライセンスが解除された場合、お客様は、お客様の占有または管理下にあるすべてのADI情報を直ちに破棄するものとします。

 

保証の免責および除外

ADIサイトおよびADI情報は、「現状のまま」で提供されます。ADIでは、ADI情報の正確性を期していますが、正確性や完全性の保証などを含め、ADIサイトおよびADI情報について、いかなる保証もしません。誤植、および、その他の不正確な点や誤りが存在する可能性があります。ADIは、ADIサイトがお客様の要求事項を満たすものであること、正確であること、またはADIサイトに障害が発生しないこと、誤りが含まれていないことを保証しません。ADIは、商品性、特定の目的に対する適合性、および第三者の知的財産権を侵害していないことについて、一切の明示的・黙示的保証から明確に免責、除外されます。ADIは、不法行為、契約、その他、根拠のいかんにかかわらず、データの損失や破損、コンピュータ・ウイルス、過失、不作為、障害、瑕疵またはその他の不具合などを含め、お客様によるADIサイトの利用から生じるか、または、これに関連して生じるいかなる損害や損失に対しても、一切責任を負いません。

 

責任の限定

ADIならびにその納入業者、代理店、ライセンサーおよび請負業者は、いかなる特別の、付随的、懲罰的、複合的、間接的または結果的な損害賠償に対しても、たとえこのような損害賠償が生じる可能性についてADIが報告を受けていたとしても、訴えの形式のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。

 

他のサイトへのリンク

ADIサイトからは、他のサイト(以下「他サイト」)へのリンクが張られています。ADIは、他サイトについては管理権がありませんので、他サイトの内容については責任を負いません。他サイトへのリンクは、ADIが提携、推奨、出資していることを示唆するものではありません。

お客様は、他サイトの課す著作権、その他の制限を遵守することに同意します。お客様は、他の個人あるいは団体の権利を侵害するような方法で他サイトを利用してはなりません。
他サイトのドメイン名および商標、または他サイトでアクセスする情報に含まれるドメイン名および商標は、各所有者の専有財産です。

 

掲示板およびその他のユーザ・フォーラム

ADIは、ADIサイトに表示される掲示板およその他のユーザ・フォーラムを監視する義務を一切負いません。ただしADIは、このようなフォーラムに投稿された資料を審査し、独自の裁量において資料を削除する権利を留保します。当該フォーラムに投稿された情報はすべて、機密とはみなしません。また、ADIは、当該フォーラムに投稿された情報またはその他のコンテンツに関連する責任を一切負いません。


ユーザ・アカウントおよびパスワード

ADIは、ADIとの相互の連絡やADIサイトの利用に関連する、連絡先、選択、その他の情報を基にユーザ・アカウント(以下「ユーザ・アカウント」)を設定するための取消可能な属人的権利をお客様に許諾します。ADIは、お客様がADIサイトを定期的に利用しなかった場合、ユーザ・アカウント情報を更新しなかったかもしくは記入漏れがあった場合、またはパスワードもしくはユーザ・アカウントを不正に使用した(された)場合など、理由のいかんにかかわらず、いつでもお客様のユーザ・アカウントを解除もしくは停止するか、またはその機能を変更できます。お客様のユーザ名とパスワードは、お客様だけが使用するためのものです。ADIは適宜、お客様にパスワードの変更を要請でき、これについてしかるべき通知をいたします。お客様は、ご自身のユーザ名とパスワードを不正使用から保護することについて単独で責任を負います。お客様は、ご自身のパスワードを不正に取得した者がある場合は、直ちにADIに通知することに同意します。お客様は、ご自身のユーザ・アカウントに保存されている情報のバックアップ・コピーを保管することに同意します。

 

プライバシーに関して

当社が運営するウェブサイトは、ADIのプライバシーポリシーの対象になります。 ADIプライバシーポリシーは「個人情報保護とセキュリティに関する方針」をご覧ください。

 

米国政府の限定的権利

ADI情報は「限定的権利」をともなって提供されます。米国政府による使用、複製また開示は、しかるべき連邦調達規則、またはその他の当該米国政府組織の同様の調達規則の定めに従い、かかる規則が認める当該権利に関する最も狭義の規定に基づく制限の対象となります。

 

法令および輸出管理の遵守

本ADIサイトは、米国マサチューセッツ州にあるADIの事務所から運用されています。ADIサイトを利用する場合、お客様は、適用されるすべての法令・規制を遵守するものとし、また、米国外で本ADIサイトを利用する場合、お客様はその国の法律の遵守について単独で責任を負います。本ADIサイトから取得したすべてのADI情報および技術データを米国外に輸出または再輸出する場合、お客様は必ず米国の法令・規制を遵守することに同意し、これを証明します。

本サイトをご利用になることによって、利用者は、(i)制裁対象当事者リスト(米国商務省の輸出禁止対象者リスト、米国財務省の特別指定国民リスト、米国国務省の禁止・除外対象者リストを含むが、これらに限定されません)上にリストアップされていないこと、または米国原産の製品およびサービスの輸出に関わる取引に参加する資格が否認されていないこと、(ii)米国の禁輸対象国である国(現時点では、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア)に所在していないこと、(iii)直接的にも間接的にも、核、化学または生物兵器またはミサイルの設計、開発、生産、貯蔵または使用に携わっていないこと、ならびに(iv)適切な政府機関から事前に許可を得ずに、(1)受領した技術データをいかなる仕向地にも故意に再輸出しないこと、(2)米国輸出管理規則のパート740補足1の国グループD:1またはE:2(http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/740spir.pdfにて閲覧可能)に記載されている国に直接的にも間接的にも技術データの直接製品を輸出しないことを表明および保証します。

 

準拠法および裁判管轄件の選択

ADIサイト、ADIサイトに関連して契約した各取引、およびADIサイトに起因して生じるか、または、これに関連して生じる一切の事項(その効力と解釈を含む)は、法の抵触の原則にかかわらず、米国マサチューセッツ州法に準拠し、同法に従って解釈・執行されるものとします。お客様は、マサチューセッツ州の連邦裁判所および州裁判所の専属的な裁判管轄権、および当該の令状送達に服します。お客様は、裁判地が不便である、または対人管轄権がないとして抗弁する権利を一切放棄することに同意します。お客様が米国以外の国の居住者である場合、両当事者は「国際物品売買契約に関する国連条約」を一切適用しないことに合意します。

 

請求の制限

お客様のADIに対する請求訴訟は、請求が最初に発生した日から1年以内に起こされなければなりません。この期限内に起こされない場合は、放棄されたものとみなされます。

 

利用規約の変更

ADIは、いつでもADIサイトおよび本利用規約を変更する権利を留保します。ADIサイトを引き続きご利用になりますと、お客様は新しい利用規約に同意されたことになります。