エンジニア執筆記事一覧

このページでは弊社のエンジニアが新聞、雑誌などに執筆した記事の一覧を載せています。


図1-6

アナログ&ミックスド・シグナル回路の設計と基板レイアウトで知っておくべき基礎技術  石井 聡  著
(Club-Z 2010年8月~2011年10月 掲載)
一般的なデジタル回路設計と比べて、アナログ回路やミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路をきちんと設計しレイアウトすることには、かなり多くの問題が伴ってきます。 この連載では、これらの回路設計やプリント基板のレイアウトを問題無く成功させるための基礎技術を、「物理現象」という視点で説明していきます。「物理現象」とはいえ、非常に基本的なイメージで理解できる内容です。実際の設計やレイアウトにとても大切なことなので、懇切に説明していきたいと思いますので、ぜひ本連載にお付き合いいただければと思います。



スマート・グリッド管理のための電力量計測と適切なアーキテクチャ スマート・グリッド管理のための電力量計測と適切なアーキテクチャ  電力量計グループ   Petre Minciunescu (アプリケーションエンジニア)著


スマート・グリッドを管理することは、消費者レベルと送電線の両方で何が起きているかをリアルタイムに把握することになります。技術的観点から見ると、1つには多くの電力量を常時測定する必要があるということ、そしてもう1つは、電力会社がこれらの電力量を測定する計測器(電力量計)と定期的に通信を行わなければならないことを意味します。
この記事では、どのように電力量をモニタする必要があるかを考察し、それらを測定するためのさまざまなアーキテクチャを考えてみることにします。


ノイズの影響を受けやすいアナログ/RF回路を低ノイズLDOによって改善 ノイズの影響を受けやすいアナログ/RF回路を低ノイズLDOによって改善  パワーマネジメント製品  Ken Marasco (システム・アプリケーション・マネージャ)著


従来の低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、電圧制御発振器(VCO)、位相ロック・ループ(PLL)、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)などのノイズの影響を受けやすいアナログ/ミックスド・シグナル回路に使用するには必ずしも十分なレベルの低ノイズとはいえません。 とはいえ、LDOによって低ノイズ、高速過渡応答、高い電源電圧変動除去比、小型化といった重要な性能特性を改善できるため、こうした回路にLDOは不可欠です。


デジタル電源技術による節電 デジタル電源技術による節電  パワーマネジメント・グループ  James  Xie (アプリケーション・エンジニア)、 Jason  Duan (アプリケーション・エンジニア)、Jerry Zhai (グレーター・チャイナ地域事業部長)共著
(ECNmag.com Network Sit 2010年10月27日掲載)

この記事では、デジタル電源技術とその技術が節電に及ぼす影響について考察します。デジタル電源技術は、その優れた柔軟性、高度なリアルタイム制御アルゴリズム、アナログ制御方式と比べインテリジェントな動作によって、負荷が大きい場合も小さい場合も簡単に電力を節約することができます。この記事では、入力電圧に合ったスイッチング周波数制御、アダプティブ・デッドタイム制御、軽負荷モードと超軽負荷モード、インターリーブ制御、コールド冗長性という節電技術について説明します。


第3世代から第3.9世代 (LTE) にわたるデータレート・方式の変化 D-Aコンバータの進化で基地局アーキテクチャはこう変わる  馬場 智  著
(EDN 12月号 2009年12月1日掲載)

無線システムの基地局においては、どのようなアーキテクチャを採用するにしても、D-Aコンバータが必須の構成要素となる。そして、このD-Aコンバータがより高性能のものへと進化することで、アーキテクチャにも大きな変化がもたらされる可能性がある。本稿では、そうした新たなアーキテクチャの1つである「ダイレクトRFコンバージョン」についての解説記事です。


ダイレクト・コンバージョン方式を評価 複数の無線システムに適する受信回路構成、ダイレクト・コンバージョン方式を評価  Rakesh Soni、Eric Newman  著 (米Analog Devices社)
(EE Times Japan 2009年11月13日掲載)

1つの携帯電話機で、複数の規格や周波数帯域に対応する、いわゆる「マルチスタンダード/マルチバンド化」が進むにつれて、その傾向はますます強まっています。そのマルチスタンダード/マルチバンド対応の無線通信システムに適した受信回路構成「ダイレクト・コンバージョン方式」についての解説記事です。


信号処理の流れ いまさら聞けないコンバータ入門  藤森 弘己   著
(@IT MONOist 2009年11月24日掲載)

民生機器、計測、通信、自動車、工業機器、医療器など、さまざまな分野に使われて「データ・コンバータ」について、その概念をあらためて解説した記事です。

ハイスピード化したデジタル信号

アナログ回路技術者への道 ― 基本の理解と組立てデモで第一歩を踏み出そう  石井 聡  著
(マイコミジャーナル 2009年8月~2010年3月 掲載)
一度レガシーになったかと思われるこのアナログ回路技術が見直されてきています。一番大きな理由は電子回路のハイスピード(高速)化です。目次:アナログはもはや過去の遺物なのか?/レガシーどころか実は最先端なアナログ電子回路/アナログ回路技術はデジタル回路設計にも通じる大事な基本/結局この連載って何なの? 他



理想的なオペアンプ仕様 いまさら聞けないアンプ入門  浅野 喜一郎   著
(@IT MONOist 2009年7月24日掲載)

オペアンプは入力インピーダンスが高いため、出力インピーダンスの大きな信号源に接続しても、信号に影響を与えることなく微小な信号を増幅すること ができる素子です。また出力インピーダンスが低いことから、変動する負荷を駆動するためのバッファとしても使用されています。




iCoupler技術  絶縁型DC/DCコンバータ 既存の絶縁方法を置き換える新たな絶縁方法 ― デジタル・アイソレータとは  高木 秀敏   著
(マイコミジャーナル 2009年5月25日掲載)

はじめに絶縁の必要性について簡単に説明する。産業用や医用機器などのアプリケーションでは、電気的絶縁が必要なアプリケーションが多く存在す る。たとえば、電気機器では人体に電気ショックやその他の甚大な影響を与えるような高電圧を扱うことがあるが、その際に機器が取り込んだデジタル・ データを通信によって外部に取り出したり、オペレータが直接、操作盤を操作する場合がある。
  1. 絶縁の意味とフォトカプラ
  2. マイクロコイルを活用した絶縁技術
  3. iCouplerの特長
  4. iCouplerの応用製品


静電容量型加速度センサの検出素子部模式図 いまさら聞けない加速度センサ入門   都筑 友昭  著
(@IT MONOist 2009年3月24日掲載)

近年のマイクロマシン技術またはMEMS技術の発達により、半導体微細加工技術を応用した加速度センサは大量かつ安定的に生産できるようにな りました。加速度センサの用途が拡大した背景には、加速度センサ自体の技術的革新があったといえます。


超音波検査装置 ASICを使ったシステム構成

法 超音波検査装置のシステム設計、多チャネ ルのフロントエンドICで柔軟性が高まる  Rob Reeder   著
(EE Times Japan 2009年3月23日掲載)

超音波を利用した検査装置は現在、医療や建設、産業など多くの分野において、非侵襲の(対象物を物理的に傷つけない)検査に広く使われて いる。こうした超音波検査装置の市場では、携帯性を高めた機種や、性能を追求した機種が用途に応じて求められている。携帯性については、多く のユーザーが「高度な機能を備えた検査装置をポケットに入れて持ち運びたい」と願っている。性能面では、ダイナミック・レンジのさらなる向上を期待す る声が多い。高品質の検査画像が得られるため、例えば医療分野では診断の精度を高められるからだ。


アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術  高木 秀樹  著
(電波新聞ハイテクノロジー 2009年2月26日掲載)

車載制御システムにおいては、大きなコモンモード電圧が存在する中でも正確な電圧または電流を検出する必要がある。ディファレンス・アンプ(減算器)/電流検出アンプは、コモンモード電圧の高い環境下でも、ハイサイドおよびローサイドの電流を高精度に検出する。弊社最新車載用半導体技術についての解説記事です。


アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータ アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて  高木 秀敏  著
(電波新聞ハイテクノロジー 2008年10月17日掲載)

アナログ・デバイゼズでは、2002年ごろからフォトカプラに置き換わる絶縁機能を備えたデジタル信号伝送イ ンターフェース(デジタル・アイソレータ)素子として、「iCoupler®」製品を出荷してきた。弊社のデジタル・アイソレータについての解説記事です。


アドバンストTV シグナル・チェーン 次世代TV用アナログ半導体ソリューション
(電波新聞ハイテクノロジー 2008年7月18日掲載)

次世代TVにおいては第一に、その画面サイズ拡大と、画面サイズに見合うだけの解像度を持つものであり、第二に、画面サイズ・解像度に見合うだけの映像ソースを接続するインターフェースの高速化を要求する。アナログ・デバイセズのアドバンティブ製品群についての記事。



計装アンプの効果的な使い方 計装アンプの効果的な使い方  斎藤 剛  著
(トランジスタ技術  2008年5月号掲載)

OPアンプの陰に隠れてしまいクローズアップされることの少ない計装アンプICですが、実際にはノイズの多い環境や大きな同相信号のある環境下でも直流精度・ゲインの正確さを必要とされる産業用計測アプリケーションの多くで広範囲に使用されています。本稿では、計装アンプとは何か?OPアンプとの違いは?どんな風に使うものなのか、使用上の注意点・ノウハウ等についてご紹介していきたいと思います。



センサー素子の高さ 高精度加速度センサーの特性  都筑 友昭  著
(トランジスタ技術  2008年4月号掲載)

加速度センサーの高精度化、小型化、低価格化によって加速度センサーの用途は拡大を続けていくと考えられており、その応用分野は自動車市場のみではなく携帯電話やゲーム機等の民生市場まで幅広い分野に広がっています。弊社の加速度センサー:ADXL202、ADXL203などの解説記事です。

ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる