アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集

Rarely Asked Questions

 

お客様の開発現場で起こるさまざまなアプリケーションの課題。

アナログ・デバイセズのエキスパートが、課題を解決する技術的なトラブルシューティング、

見識やアイデア等をご紹介します。

raq_issue108 

 

 奇妙だけど本当にあった珍問/難問  - Question & Answers

最新のコンテンツ


 Issue 108
LEDもフォトダイオードです  PDFダウンロード
「RAQ issue45:ガラス・ダイオードが光を見出し、ハミングするかも」 を読みました。ガラス・ダイオードの感光性によって100/120HzのLFノイズが生じるということでした。私は安価な光検出器が欲しいのですが、1N4148ではうまくいかないようです。どのように接続すればよいのでしょうか?


 

 

アーカイブ

 Issue 107
ダイヤモンド・プロット     PDFダウンロード
入力信号は、計装アンプの仕様入力電圧の範囲内なのですが、出力が飽和しているようです。何が起こっているのでしょうか?アンプが壊れているのでしょうか?
 Issue 106
オーバーレンジしたコンバータのスピード回復    PDFダウンロード
高速サンプル・レートを備えたコンバータのオーバーレンジ回復は、どうやって確認すればよいのでしょうか。
 Issue 105
思慮分別が重要・・・   PDFダウンロード
ディスクリート・トランジスタはどのように選べば良いのでしょう?
 Issue 104
問題があったときは見当違いなところを虱潰しに探すこと   PDFダウンロード
アンプの出力にリンギングやオーバーシュートが大量に発生します。データシートのガイドラインには従っていますし、レイアウトに問題はありません。一体何が悪かったのでしょう?
 Issue 104
問題があったときは見当違いなところを虱潰しに探すこと   PDFダウンロード
アンプの出力にリンギングやオーバーシュートが大量に発生します。データシートのガイドラインには従っていますし、レイアウトに問題はありません。一体何が悪かったのでしょう?
 Issue 103
プログラマブル入力範囲を持つADCで得られるシステムのメリット    PDFダウンロード
調整や設定が可能なプログラマブル・アナログ入力範囲のメリットは何ですか?
 Issue 102
スクルージに負けるものか    PDFダウンロード
「 電子機器は面白い」を拝読しました。企業によっては個人的なプロジェクトに対するテスト用のギアを使用することを認めているところがあるそうですね。 しかし、私の会社はスクルージ並みにケチです。もちろん、テスト・ギアを使用できないだけでなく、給料も最低なので、自分でテスト・ギアを買うことすらできません。どうしたら自分の趣味を深めることができるでしょうか?
 Issue 101
秒あたりのビット数で頭の中はヘルツに!    PDFダウンロード
デジタル・アイソレータのデータシートで使われている単位が「Mbps」となっていますが、そのためにわけがわからなくなります。なぜMHzの単位を使わないのでしょうか?
 Issue 100
RAQ: 全100号!まだまだ続きます…    PDFダウンロード
貴社のRAQコラムは随分前から続いていますが、いつから始まったのでしょうか?ほかのコラムはどこで読めるのでしょうか?
 Issue 99
データの有効性を示すオーバーレンジ・フラグ    PDFダウンロード
オーバーレンジが発生するとA/Dコンバータ(ADC)の出力データはどのようになるのでしょうか?
 Issue 98
設計ツールとサポート・コミュニティがあれば、アナログは怖いどころか面白い!    PDFダウンロード
ジェームズさん、私はデジタル設計に精通している者です。それなのに、熱電対による測定機能をシステムに追加するように頼まれてしまいました。もう怖くて、私のネクタイまで縮み込むほどです。いったいどこから着手すればよいのでしょうか?
バートより
 Issue 97
EngineerZoneで答えを簡単にゲット!    PDFダウンロード
私の抱えている問題を話題にしているところがどこにもありません。設計上の難しい問題に答えてもらうにはどこに問い合わせたらいいのでしょうか?
 Issue 96
ソフト・クリッピング対ハード・クリッピング    PDFダウンロード
0.1dBでそんなに大きな違いがでるのでしょうか
 Issue 95
自作のASIC    PDFダウンロード
必要な機能を実行できるアナログICが見つからないときは、どうすればいいでしょうか?
 Issue 94
鉱石ラジオとオペアンプ?どちらもRF信号の検出が可能  
私の高精度アンプ回路に余計なノイズやDCオフセットが混入するのはどうしてでしょうか?
 Issue 93
入力マジックー差動信号を使って電源電圧を上回る入力振幅を実現  
私のA/Dコンバータ(ADC)は電源電圧が1.8Vなのですが、入力電圧範囲を2Vp-pにするにはどうすればいいでしょうか?
 Issue 92
乗算器とモジュレータ  
乗算器はどうしてモジュレータ(変調器)あるいはミキサとして使用できないのでしょうか?同じものではないのですか?
 Issue 91
ノイズ・ゲインと信号ゲインの関係  
ノイズ・ゲインと信号ゲインの違いは何でしょうか?
 Issue 90
これほど年月を経てもENOBと分解能の関係は不透明  
私のA/Dコンバータ(ADC)は12ビットの直線性と仕様化されているのに、ENOB(有効ビット数)は10.5ビットとなっています。この仕様はルール違反ではありませんか?

 Issue 89
電子機器は面白い    
アナログ電子機器は面白いですか?
 Issue 88
端数処理の衰退 ? 有効桁数はどれだけ重要なのか?    
測定データや算出データを記載するときには何桁の表示が必要でしょうか?
 Issue 87
リンゴとオレンジ ? 仕様を関連付けるには同じテスト条件が必要    
ADCの入力換算ノイズとS/N比(SNR)にはどのような関係がありますが?
 Issue 86
電流トランス(CT)と電気掃除機    
最近のRAQに電流トランスが登場しました。電流トランスはどんなもので、どう使用するのですか?
 Issue 85
大いなる遺産は基本的な理解から    
実際の回路の性能が設計よりも劣るときは、どうしたらいいですか?
 Issue 84
ドライビングMiss ADC   
ADC入力の扱いには「手を焼く」と聞かされていますが、苦労するのはどういう点でしょうか?
 Issue 83
デュアル・オペアンプとかけて二重スパイと解く:その心は…名は体を表さず     PDFダウンロード
デュアル・オペアンプは、シングルのオペアンプをそのまま複製したバージョンに過ぎないのでしょうか?それぞれのアンプは同じ性能を提供するのでしょうか?
 Issue 82
トランス:船の錨みたいなものとは限らない     PDFダウンロード
最も過小評価されているアナログ部品は何でしょうか?
 Issue 81
切り替わる出力のデータビット     PDFダウンロード
ADCの入力に信号がないのに、出力のデータビットが切り替わります。なぜでしょうか?
 Issue 80
起電力とオペアンプ     PDFダウンロード
オペアンプを+10V 単電源で動作させてもいいですか? それとも、±5V 両電源を使わなければなりませんか?
 Issue 79
完璧な人なんていません―たとえ技術者(エンジニア)でも!     PDFダウンロード
高精度アナログ回路で最もありふれた問題は何でしょうか?
 Issue 78
高速コンバータのPCボード設計についてその4:プレーン・カップリング     PDFダウンロード
高速コンバータを使用するとき、基板レイアウトについて大切なルールがありますか?
 Issue 77
大きな主張と大きな数にご注意・・・大きければよいとは限らない     PDFダウンロード
アンプを評価するときの最良の方法は、広い帯域幅と高いスルーレートを備えたアンプを選べばいいのでしょうか?
 Issue 76
内と外―なぜコンデンサがあるのか?     PDFダウンロード
集積回路では、なぜ個々のIC専用のデカップリング・コンデンサを必要とするのでしょうか?
 Issue 75
コンバータのクロストーク     PDFダウンロード
A/D コンバータを選ぶとき、クロス トークのことを考慮すべきでしょうか?
 Issue 74
ロータリー・ポテンショメータ:もっと優れた同等製品 はありませんでしょうか?     PDFダウンロード
オペアンプ回路の帰還ループ にポテンショメータ(ポット)を使いたいのですが、感度が敏感で調整が難しすぎます。この回路の性能を改善するための何かよい方法はありませんか?
 Issue 73
古いタイプのロジック素子のメリット     PDFダウンロード
アナログ回路の設計でロジック素子を使う場合、主にどのようなタイプのロジック回路を使ったらよいでしょうか?
 Issue 72
高速コンバータでの位相バランス     PDFダウンロード
高速コンバータの設計にとって、アナログ入力位相のバランスは、なぜそんなに重要なのですか?
 Issue 71
見当違いの節約法     PDFダウンロード
設計上、コストとPCボードのスペースを節約しようとしています。アンプの内部ESDダイオードをクランプ・ダイオードとして使用することはできますか?
 Issue 70
その未使用ピンをどうにかしなさい!     PDFダウンロード
アナログICの未使用端子をどうしたらいいでしょうか?
 Issue 69
高速コンバータのPCボード設計について, その3:エクスポーズド・パッドの真相     PDFダウンロード
高速コンバータを使用するとき、PCボードのレイアウトについて重要なルールはありますか?
 Issue 68
オペアンプとコンデンサについての馬鹿げた質問     PDFダウンロード
私の回路のオペアンプとコンデンサには奇妙な相互作用があるのですが、何なのでしょうか?
 Issue 67
オペアンプのDCパラメータを測定する     PDFダウンロード
最新のオペアンプのオープン・ループ・ゲインはきわめて高く、オフセットは非常に低くなっています。どうやったらこれらのパラメータを測定できますか?あるいは、ひょっとしたらそれは秘密なのでしょうか?
 Issue 66
高速コンバータのPCボード設計について その2:電源プレーンとグラウンド・プレーンを使用する利点     PDFダウンロード
高速コンバータを使用するとき、PCボードのレイアウトで気をつける点はありますか?
 Issue 65
オペアンプの専用帰還ピンで高性能レベルの実現を助ける     PDFダウンロード
御社の高速オペアンプには新しいピン配置を持った製品がありますね。ずいぶん久しぶりにピン配置を変更したのはなぜですか?
 Issue 64
オーバーサンプリングと、そしてアンダーサンプリング 
   PDFダウンロード
最近のA/Dコンバータ(ADC)は、最大サンプリング周波数よりはるかに大きい信号帯域幅を備えている製品が数多く見受けられますで動作するものがほとんどですが、それはなぜでしょうか。サンプリング定理に従えば、信号の周波数は、サンプリング周波数の半分までに限られるはずでは?入力段の帯域幅が小さいほど消費電力を抑えることができるのではないでしょうか。
 Issue 63
高速コンバータのPCボード設計について その1:電源プレーンとグラウンド・プレーン     PDFダウンロード
高速コンバータを使用したPCボードのレイアウトにおいて気をつけるべき点はありますか?
 Issue 62
アンプのヘッドルームで本領を発揮できない?     PDFダウンロード
単電源動作時に、オペアンプの出力がかなり歪みます。これは、何かヘッドルームに関係した問題でしょうか?
 Issue 61
 自力で何とかすること!     PDFダウンロード
アナログ・エンジニアとして成功する上で最も重要な特性とは?
 Issue 60
複数のクロック・エッジに注意!     PDFダウンロード
複数のクロックを使用する場合、どうすればシステム性能を改善できるでしょうか?

 Issue 59
お使いのアンプはディスエーブル状態、それとも単なるスリープ状態?     PDFダウンロード
パワーダウン、シャットダウン、スタンバイ、スリープ・モード、ディスエーブルには、どのような違いがあるのでしょうか?
 Issue 58
パンを焦がさないようにするには     PDFダウンロード
以前のRAQに、シリコンICの動作は-55~+155°の温度範囲で保証されているが、それよりもう少し広い範囲でも動作する(保証はできないが)と書かれていました。では、シリコンの範囲外の温度を測定するにはどうすればよいでしょうか?
 Issue 57
A/Dコンバータ・クロックからジッタをなくすには     PDFダウンロード
A/Dコンバータ・クロックからジッタをなくすには
 Issue 56
アンプ、減衰器、それとも両方?     PDFダウンロード
アンプを減衰器として使用することができますか?
 Issue 55
A/Dコンバータの電源をおとなしくさせるには     PDFダウンロード
スイッチング電源(DC/DCコンバータ)を使用すると、A/Dコンバータ(ADC)の性能が劣化するというのはほんとうでしょうか?
 Issue 54
間違えないで - 2乗平均平方根ですよ!     PDFダウンロード
変動する信号をどうやって測定するのですか?
 Issue 53
VFBにするべきかCFBにするべきか、それが問題だ!     PDFダウンロード
オペアンプの分野では電流帰還型アンプに比べて電圧帰還型アンプが一般的であるようなのですが、 その理由は何ですか?
 Issue 52
今回はコンバータ・ノイズについて!― 第2部     PDFダウンロード
A/Dコンバータのノイズに比べて抵抗ノイズはどうなんですか?
 Issue 51
今回はコンバータ・ノイズについて!― 第1部     PDFダウンロード
Is A/Dコンバータ(ADC)の観点から見た場合、 ノイズ指数は重要ですか?
 Issue 50
絶対最大定格とは何のことだ?     PDFダウンロード
絶対最大定格の表の中にあるパラメータの1つだけ、ほんのちょっと上回っても大丈夫でしょうか?
 Issue 49
ケネス、(コンバータの)周波数は何だ?     PDFダウンロード
性能を損なうことなく、コンバータのフロントエンドを設計するには どうしたらよいでしょうか?
 Issue 48
可動部をもつチップもあります!     PDFダウンロード
電気デバイスは長年にわたる進化の末、ついに可動部を全くもたなくなったというのは本当でしょうか?
 Issue 47
データシートとSPICEマクロモデルのどちらに重きを置くべきでしょうか?     PDFダウンロード
貴社のアンプ・モデルの1つを用いてSPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)シミュレーションを実行すると、データシートと異なる結果が出ます。どちらを信じたらよいのでしょうか?
 Issue 46
未使用のオペアンプをどうすりゃいいのか?     PDFダウンロード
オペアンプをコンパレータにすることについてのRAQで、クワッド型(1チップにオペアンプ4個内蔵)内の未使用のオペアンプならコンパレータとして使用可能というご説明でした。未使用のオペアンプがあるけれど、コンパレータは必要ないという場合はどうしたらよいでしょうか?
 Issue 45
ガラス・ダイオードが光を見出し、ハミングするかも     PDFダウンロード
数ヵ月前の記事で、スイッチング電源に付随する内部高周波(HF)ノイズが影響を受けやすいアナログ回路の中に入り込み、回路を台無しにするのをどのように防ぐか説明されていましたね。私のオペアンプ出力もハミングし、いくら電源フィルタ処理をしても収まりません。どうすればよいのでしょうか?
 Issue 44
コモンモードを共通にしておく     PDFダウンロード
A/Dコンバータ(ADC)がデータシートで仕様化されたフルスケールを実現できないのですが、どうしてでしょうか?
 Issue 43
インピーダンス計測チップはさまざまなアプリケーションにおいてほとんど抵抗なく使うことができます     PDFダウンロード
最近の記事でアナログ・デバイセズのインピーダンス計測チップ(IMC)というものを知りました。興味があります。どのように機能し、どんな用途があるのでしょうか?
 Issue 42
そのフィルタ、ちゃんとフィルタリングしてますか?     PDFダウンロード
A/Dコンバータのアンチエイリアス・フィルタがスプリアスとノイズをちゃんと除去してくれません。なぜでしょうか?
 Issue 41
工具箱の中身は?     PDFダウンロード
問題を解決するときには電動ツールと手動ツールのどちらがお好みですか?
 Issue 40
どれくらいの大きさ?     PDFダウンロード
振幅が大きく変化する信号はどう扱えばよいでしょうか?
 Issue 39
オフアンプとは一体何のこと?もちろん、電源がオフになっているオペアンプのことですが。     PDFダウンロード
電源をオフにしたとき、オペアンプにどんな性能(入力インピーダンスなどのパラメータやその他のオペアンプ仕様に関して)を期待できるでしょうか?
 Issue 38
単電源アンプ:単純そうに聞こえるけれど、本当にそうなのでしょうか?     PDFダウンロード
レールtoレール・オペアンプで単電源動作というと、成功間違いなしの組み合わせのように思われますが、このようにアンプを使用した場合どんな欠点が予想されるでしょうか?
 Issue 37
そのノイズを捕まえろ‐逃がすな     PDFダウンロード
スイッチングモード電源のノイズで回路性能が台無しにされるのを防ぐにはどうしたらいいでしょうか?
 Issue 36
さまざまな差動アンプの違い     PDFダウンロード
どうしてよいかわかりません。なぜ私のADC差動アンプ・ドライバの出力電圧は、なるべきはずの値にならないのでしょうか?
 Issue 35
ストレスは、人間にもアナログICにも良くない     PDFダウンロード
最近の記事で、機械的ストレスによって高精度アナログICのキャリブレーションが変わると書かれていますね。それは、高精度アナログICの取り付けが悪いと、精度が低下するということでしょうか?
 Issue 34
容量切除術ですって? ものすごく痛そう!     PDFダウンロード
高速トリプル・アンプの1つが発振します。どこが悪いのでしょうか?
 Issue 33
ヒステリシスは魔法を阻止する     PDFダウンロード
高精度アナログ回路を再キャリブレーションすれば、精度が高くなるでしょうか?
 Issue 32
政治的公正とデータシート     PDFダウンロード
データシートの仕様:癪の種か混乱の種か?
 Issue 31
熱すぎるのも冷たすぎるのも、ちょうどいいのかもしれない     PDFダウンロード
絶対最大温度と絶対最小温度は、電圧定格や電流定格と同じように絶対なのでしょうか?
 Issue 30
容量センサー:実際に使えるほど堅牢なのか?     PDFダウンロード
容量センサーが民生用電子機器で使用されているのは知っていますが、過酷な工業環境で使えるほど堅牢でしょうか?

 Issue 29
半分あるのか、半分空なのか?容量についてのさまざまな考え方    PDFダウンロード
2本のワイヤを持ったすべてのコンポーネントは、以前話題になった抵抗と同じくらい複雑なのでしょうか?
 Issue 28
電気によるアンプの発熱はどんな具合か?(あるいは正確な温度測定とは…すべて程度の問題である)    PDFダウンロード
小型パッケージのオペアンプや類似のデバイスのダイ温度を測定する一番良い方法は何でしょうか?
 Issue 27
抵抗(と老婦人)には秘められた深みがある    PDFダウンロード
以前、抵抗の熱ノイズについて説明していただきました。抵抗は、接続端が2つだけ、抵抗値という単純な特性が1つだけのきわめて簡単なコンポーネントに思われます。こんなものでも、うっかりとはまってしまう罠がまだ他にもあるのでしょうか?
 Issue 26
オペアンプのノイズにも耳をつんざくようなものがある    PDFダウンロード
前回、オペアンプのノイズを外部抵抗のせいにされました。いつもそうとは限らないと思うのですが、いかがでしょうか?
 Issue 25
抵抗ノイズが耳をつんざくような大きさで、小さくできない    PDFダウンロード
私の低ノイズ・アンプはあまり低ノイズではありません。どこか間違えているのでしょうか?
 Issue 24
アンプの配管101:リーク(漏れ)の多いアンプは設計を台無しにするか?    PDFダウンロード
電源オフの状態にも関わらず、アンプの出力が低レベルの信号をリークします。なぜでしょう…この回路は駄目なのでしょうか?
 Issue 23

回路を壊すのと、試験装置を壊すのとどちらがいいか?有能なエンジニアなら、

自分の設計だけでなく、あらゆることに疑問を抱き、変更を試みることが必要となります。

   PDFダウンロード
新しい高速アンプ・ボードをプローブしていたら、出力に大きなオーバーシュートが発生しており、まるでベルみたいにリンギングしていることに気がつきました。レイアウト、電源バイパスの最適化、グラウンディング、寄生リアクタンス、パターン終端には十分に注意したのですが。いったいどこがいけなかったのでしょう?
 Issue 22
ものごと(動物とADC)は必ずしも見かけどおりとは限らない    PDFダウンロード
低速のADC を駆動するとき、高周波問題を考慮する必要はあるでしょうか?
 Issue 21
表面実装ICのブレッドボーディング、小さすぎるか、小さすぎないか?それが問題だ…    PDFダウンロード
超小型の表面実装(SM)ICを使ったブレッドボードを作成するにはどうすればよいのでしょうか?
 Issue 20
イゴール、私に電源シーケンサを渡してくれ!    PDFダウンロード
先月、絶対最大定格には集積回路(IC)の他のピンの値に依存する場合があると言われました。パワーアップ時にそのような絶対最大定格を超えないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
 Issue 19
最大定格の遵守、あるいは不幸な予言を避ける方法    PDFダウンロード
「絶対最大」定格にはどれぐらいの安全マージンがあるのでしょうか?
 Issue 18
いったいウィリアム・テルはどの程度正確だったのか?    PDFダウンロード
A/D コンバータ(ADC)はどの程度正確でしょうか?
 Issue 17
チップは多いほうがいいということ(あるいはベルギーの食べ物の優れている点)    PDFダウンロード
チップが1つよりも2つのほうがいいのはどんな場合ですか?
 Issue 16
フォトカプラをデジタル・アイソレータに置き換えること
(あるいは真夜中の騎行をどのように回避できたか)
   PDFダウンロード
トランス・ベースのアイソレータをフォトカプラの代わりにすることができるでしょうか?DC信号、磁界、サイズに問題が生じないでしょうか?
 Issue 15
高精度アナログICの長期安定性、 あるいは優雅に年をとって突然死を避ける方法    PDFダウンロード
私の製品の平均寿命は20年です。製品のキャリブレーションは どれぐらい長持ちするのでしょうか?
 Issue 14

創意工夫に富んでいること、あるいは優れたエンジニア(および優れた料理人)が

手に入る中で最上のコンポーネント(材料)を使用する理由

   PDFダウンロード
携帯電話/歪みゲージ/医療用超音波機器システムにはどんなアンプ/スイッチ/コンバータが最適でしょうか?
 Issue 13
チンプンカンプンと思われるかもしれませんが、ΣΔコンバータはそれほど難しいものではありません    PDFダウンロード
ΣΔコンバータの仕組みを、クマのプーさん(頭の足りないクマさん)でもわかるように簡単に説明していただけますか?
 Issue 12
アクティブ・フィルタを設計しない方法(あるいはダイバーの気を散らすのはサメだけではない)    PDFダウンロード
アクティブ・フィルタを入念に設計したのに仕様に合わないのはなぜでしょうか?
 Issue 11
コンパレータとオペアンプ ― ともに相交わることなかれ(あるいはパンチ君からのアドバイス)    PDFダウンロード
オペアンプで間に合うのに、なぜ高価なコンパレータを買うのでしょうか?
 Issue 10
デジタル処理は必ずしも万能ではない(あるいは何がアナログ・エンジニアを笑わせたのか)    PDFダウンロード
デジタル・システムの方が安くて強力なのに、なぜアナログ信号処理 を推奨するのでしょうか?
 Issue 9
コンバータの接地(あるいは救いの哲学!)    PDFダウンロード
最近、ADCのデジタル・グラウンド・ピンをシステムのアナログ・グラウンドに接続するようにアドバイスされましたが、信じられません。間違いではありませんか?
 Issue 8
グランド・ノイズとグランドホッグ - 電子技術者たちの民間伝承    PDFダウンロード
アナログ入力がグランディング(接地)されているのに、なぜ出力でもグランドが必要なのでしょうか?
 Issue 7
エンジニアに酒を飲ませるのは簡単だが、詩に興味を持たせるには?    PDFダウンロード
SPICEシミュレーションは完璧だったのに、量産バッチになると仕様に適合しません。
 Issue 6
チックタック、チックタック    PDFダウンロード
私のクロックの精度を1ppmにしたいのですが ― どうすれば精度を上げられますか?
 Issue 5
バイアス電流のチェック(あるいは神様からの祝福の言葉を聞いてもらう方法)    PDFダウンロード
日のオペアンプのバイアス電流は非常に小さくなっていますが、気にする必要はありますか?
 Issue 4
買主の危険負担に気をつけて!    PDFダウンロード
データシートはどうやって理解したらいいのでしょうか?
 Issue 3
重要なディテールの分離(あるいは人魚と酢漬けのニシンの昼食)    PDFダウンロード
私のCMOSマルチプレクサには問題があるのでしょうか?
 Issue 2
スロースタートのA/D コンバータ(あるいはコンバータの問題の診断における有益な効果)    PDFダウンロード
節電のため、私のA/D コンバータ(ADC)は測定のときだけ起動するようにしています。連続動作ではシステムは非常に正確なのに、電源を入れたり、切ったりすると全く予測不可能になってしまいます。
 Issue 1
無線周波数干渉(あるいは高級レストランで昼食をご馳走になる方法)  PDFダウンロード
RF(無線周波数)は低周波回路に異常を招くことがあると聞きましたが、どういうことでしょうか?