シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5206:  デジタル・ポテンショメータ、6チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5204/AD5206は、4チャンネル/6チャンネルの256ポジション・デジタル制御型可変抵抗(VR)デバイスです。*これらのデバイスは、ポテンショメータや可変抵抗器と同じ電子的調整機能を備えています。AD5204/AD5206の各チャンネルにはワイパー接点を持つ固定抵抗が内蔵されています。このワイパー接点は、SPI互換のシリアル入力レジスタにロードされたデジタル・コードにより決定されるポイントで固定抵抗値を分割してタップを出します。ワイパーと固定抵抗のエンドポイントとの間の抵抗値は、VRラッチに転送されたデジタル・コードに比例して変化します。この可変抵抗は、A端子とワイパーの間、またはB端子とワイパーの間で、プログラマブルな抵抗値を提供します。A端子とB端子の間の固定抵抗は、10kΩ、50kΩ、または100kΩであり、公称温度係数は700ppm/℃です。

各VRには専用のVRラッチが内蔵されており、プログラミングされた抵抗値を保持します。これらのVRラッチは、内部シリアル/パラレル変換シフトレジスタによって更新されます。このシフトレジスタは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースを経由してロードします。11ビットのデータは、データ・ワード・クロックによってシリアル入力レジスタに書込まれます。最初の3ビットはデコードされ、どのVRラッチにロードするかが決定され、データ・ワードの後の8ビットはCSストローブがロジック・ハイになったときにロードされます。シリアル・レジスタの反対側にあるシリアル・データ出力ピン(AD5204のみ)を使って、複数のVRを使用するアプリケーションで、外付けデコーディング・ロジックなしで、容易にディジーチェーン接続を構成することができます。

オプションのリセット・ピン(PR)は、VRラッチに0x80Hをロードすることによって、強制的にAD5204のすべてのワイパーをミッド・スケール・ポジションに設定します。

AD5204/AD5206は24ピン表面実装パッケージSOIC、TSSOPおよびPDIPパッケージを採用しています。またAD5204は、32ピン・チップ・スケール・パッケージのLFCSP(5mm×5mm)を採用しています。すべての製品は拡張工業用温度範囲-40~+85℃にわたっての動作が保証されています。さらにシングル、デュアル、クワッド・チャンネルの製品としてはAD8400/AD8402/AD8403のデータシートを参照してください。


アプリケーション
  • 機械的ポテンショメータの置き換え
  • 計測機器ゲインとオフセットの調整
  • プログラマブルな電圧-電流変換
  • プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
  • ライン・インピーダンスマッチング
  • 特長と利点

    • 256ポジション
    • 独立したプログママブルなマルチ・チャンネル
      AD5204:4チャンネル
      AD5206:6チャンネル
    • ポテンションメータの置換が可能
    • 10kΩ、50kΩ、100kΩ
    • 3線SPI互換シリアル・データ入力
    • +3~+5V単電源動作または±2.7V両電源動作
    • 中間値へのパワーオン・プリセット機能

    AD5206機能ブロック図

    AD5206ブロック図
    AD5206機能ブロック図

    類似製品

    • AD5204: 4-Channel Digital Potentiometer
    • AD5263: Quad, 15 V, 256-Position Digital Potentiometer with Pin-Selectable SPI/I2C
    More

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5204/AD5206: デジタル・ポテンショメータ、4/6 チャンネル (Rev 0, 01/2001) (pdf, 251 kB)  データシート PDF
    AD5204/AD5206: 4-/6-Channel Digital Potentiometers Data Sheet  (Rev C, 07/2010) (pdf, 475 kB)  データシート PDF
    AN-686: I2C®リセットの追加  (pdf, 288 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-686: Implementing an I2C® Reset  (pdf, 44 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-582: 複数のデバイスによるデジタル・ポテンショメータの分解能の向上  (pdf, 325 kB)
    デジタル・ポテンショメータは、一般に標準的な抵抗値10k、100k、1MΩ と一定の調整可能なステップ数で提供されます。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-582: Resolution Enhancements of Digital Potentiometers with Multiple Devices  (pdf, 135 kB)
    Digital Potentiometers Can Be Paralleled, Stacked or Cascaded to Optimize Resolution.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-580: 0: Programmable Oscillator Uses Digital Potentiometers  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
    アプリケーションに最適なdigiPOTを選ぶには  (pdf, 1522 kB) 設計ハンドブック PDF
    Understanding and Applying Digital Potentiometers
    In this webcast our experts will explain the differences between Pots and DigiPots and DACs, and present considerations for successful designs for many applications.
    Webcasts WEBCAST
    アプリケーションに最適なdigiPOTを選ぶには  (pdf, 1522 kB) その他 PDF
    電子ボリュームの各端子は、グランドショート可能でしょうか。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    よくある質問(FAQ):デジタル・ポテンショメータ FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there a power up sequence I should follow? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    For dual supply digital potentiometers, if VDD/VSS are +2.5V/-2.5V respectively, can digital inputs be fed from a standard 3.3V CMOS logic component without logic level translation? What are the logic level thresholds when VDD is +2.5V and VSS is -2.5V? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there a dependency between the logic level and power consumption? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is digital potentiometer a real replacement for mechanical potentiometer or are there restrictions regarding voltage potentials? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are all digital potentiometers limited to |5V|? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do digital potentiometers handle bipolar and AC operations? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I achieve a 15V signal swing when using a 5V digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    For digital potentiometers that do not have nonvolatile memory, what is the state during power up? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there a particularly low-power digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does the memory allow the device to return to the last stored value without an update from a micro? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Will the data in the EEMEM need to be refreshed after 15 yrs when it is operated at 55°C? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How many write cycles can the EEMEM go through before it fails? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    After the specified EEMEM data retention timeout period, can the power be turned off and back on so that the part is considered "refreshed"? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Why are some digital potentiometers' maximum operating temperature only 85°C instead of the standard 125°C? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How good is the resistance matching between Ch1 and Ch2 in the dual digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is the resistance matching device to device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the resistance tolerance of the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I cascade, serialize, or parallel multiple digital potentiometers to get the resistance or resolution I need? My requirement is for a 250 Ω digital potentiometer with approximately 1 Ω/step. I plan to use four 1 kΩ AD8403 in parallel with each set to nominally the same value. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    I would like to know how the digital potentiometer is built. How ideal are the wiper switches? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the tempco of the digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the maximum current I can force into the digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can a digitally controlled variable resistor withstand greater than 20mA? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can a digipot be used to construct a programmable high current source? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    If I use the digital potentiometer in a "dry" circuit (current through wiper < 1 pA), will it behave as a linear resistor in rheostat mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are ADI's digital potentiometers suitable for use in photodetector amplifiers and will they suffer from leakage currents which could affect the gain of the circuit? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Regarding the spec on R-DNL, I am only concerned with relative adjustments. I'm not concerned with the actual value of the resistor in the digipot but need the digipot to be monotonic. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I adjust the digital potentiometer for frequencies around 1MHz to 10MHz for adjusting the gain of a video signal? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the maximum frequency that can be applied to the digital potentiometer CLK input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there crosstalk between Ch1 and Ch2 of a dual digital potentiometer such that a sine wave applied to Ch1 will occur in Ch2 as well? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    If I program Ch 1 from zero to full scale, will I expect Ch 2 to be disturbed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Digital Feedthrough FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is the THD performance of digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    If I use the digital potentiometer in audio volume control, will I experience zipper noise? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    For a digital potentiometer that requires 6-bit word length, what happens if I have 8-bit word length from my PC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    For a digital potentiometer that requires 12-bit word length, how can I control with only 8-bit word length from my micro? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do you provide any software to control the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I daisy-chain multiple potentiometers? How does the serial interface work for multiple AD8403's when there are still only two address bits? Are there multiple /CS lines, one for each individual chip? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I program two channels of a multi-channel digital potentiometer at the same time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I read back the wiper setting of the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I read back the contents of the two RDAC registers of AD5242 or AD5282 (dual I2C compatible digital potentiometer)? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there a digital potentiometer controlled by a parallel input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can digital potentiometers do log taper adjustment? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    I'm unsure about how to use pin 13 write protect (/WP), pin 14 preset (/PR), and pin 16 ready (RDY)? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Why Should I replace mechanical potentiometers with digiPOT? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What should I watch out for when I replace mechanical potentiometers with digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the ESD rating of digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I tell the end-to-end RAB resistance value? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the common failure modes of digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are there any evaluation boards for the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are PB-free digital potentiometers available? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I use the new PB-free DigiPOTs in my traditional solder based PCB assembly process? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Programmable 5-30V Power Supply FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Programmable LDO with Precision FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Manual Push Button LED Driver FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Adjustable Voltage Source for Driving LED FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Adjustable Current Source for Driving Single LED FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Adjustable Current Source for Driving Multiple LEDs FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Programmable Bidirectional Current Source FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    High Power RGB LEDs Driver FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Automatic LED Brightness Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    High Voltage DAC FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Bipolar DAC with EEPROM FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Voltage-to-Current Conversion FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Programmable Low Pass Filter FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Programmable State-Variable Filter FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Programmable Oscillator FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Audio Volume Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Audio Amplifier Volume Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    LCD Panel VCOM Adjustment FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Laser Bias and Modulation Current Biasing FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Manual Rotary Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Bipolar Programmable Gain Amplifier FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Programmable Current-Sensing Amplifier FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    6-Bit Controller FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Level Shifting Digital Inputs from 3.3V to 5V or Vice Versa FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Level Shifting Digital Signals from 0V to +5V to -5V to 0V FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Multiple I2C Slave Devices Addressing FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Resolution Enhancement FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pseudo Memory Retention FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    可変抵抗器として使用できる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    WPピンとPRピンの使用目的 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    O1, O2, SDOピンの処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デジポットの抵抗値の計り方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5206 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
    Digital Potentiometer Linux Driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5206 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5206BN10 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 2.16 $ 1.94 N  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5206BN100 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 2.16 $ 1.94 N  成分表 PCN 購入
    AD5206BN50 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 2.16 $ 1.94 N  成分表 PCN 購入
    AD5206BR50 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 2.49 $ 2.25 N  成分表 PCN 購入
    AD5206BRU10 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 2.49 $ 2.25 N  成分表 PCN 購入
    AD5206BRU10-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 2.25 N  成分表 PCN 購入
    AD5206BRU100 製品状況: 最終購入可能日 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 2.49 $ 2.25 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD5206BRU100-REEL7 製品状況: お問い合わせ 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
    AD5206BRU50-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 2.25 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD5206BRUZ10 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 2.16 $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5206BRUZ10-RL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入
    AD5206BRUZ100-RL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入
    AD5206BRUZ50 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 2.16 $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5206BRUZ50-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入
    AD5206BRZ10 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 2.16 $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5206BRZ10-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入
    AD5206BRZ100 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 2.16 $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5206BRZ50 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 2.16 $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる