-
AD8343 S-Parameters
(htm, 35 kB)
The S2P file provides differential impedance measurements. The S2P port assignments are as follows:
- Port 1: differential input
- Port 2: differential output
In most cases the 2-port data will be all you'll need to develop matching networks for the AD8343. LO port can be considered as a 50 ohm input. - AD8353 S-Parameters (zip, 35 kB)
- AD8354 S-Parameters (zip, 35 kB)
- AD8362 S-Parameters (zip, 14 kB)
- ADL5320 S-Parameters (zip, 21 kB)
- ADL5321 S Parameters (zip, 0)
- ADL5322 S-Parameters (zip, 32 kB)
- ADL5323 S-Parameters (zip, 32 kB)
- ADL5390: Class S Parameters (zip, 151 kB)
- ADL5391 S-Parameters (zip, 309 kB)
- ADL5521 S Parameters (zip, 651 kB)
- ADL5523 S Parameters (zip, 0)
- ADL5530 S-Parameters (zip, 10 kB)
- ADL5531 S-Parameters (zip, 10 kB)
- ADL5534 S-Parameters Rev A (zip, 23 kB)
- ADL5541 S-Parameters (zip, 43 kB)
- ADL5542 S-Parameters (zip, 43 kB)
- ADL5601 S Parameters (zip, 31 kB)
- ADL5602 S Parameters (zip, 31 kB)
-
RFインピーダンス・マッチング・ツール
このツールは、ある周波数時の既知の複合負荷と必要なインピーダンスをマッチングさせます。コンポーネントの値を計算し、マッチングするサンプル回路を表示します。 -
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter. -
SNR/THD/SINAD 計算ツール
SNR、THD、SINADからENOBとノイズを計算によって変換します。また、SNR、THD、またはSINADの1つを他の2つから計算します。
*使用方法については日本語版がございます。 -
VRMS / dBm / dBu / dBV calculator
A utility to convert between standard units of power measurement and signal strength. -
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。 -
インピーダンス・マッチング・チュートリアル
スミス・チャートを調べ、伝送ラインのインピーダンス・マッチングに対するチャートの適用性を分析します。
*使用方法については日本語版がございます。 -
セトリング時間計算ツール
カスケード接続されたRCネットワークの時定数を計算することで、マルチプレクサのセトリング時間を推定します。また、%FSやビットで表した4段階の精度でセトリング時間を表示します。
*使用方法については日本語版がございます。 -
消費電力対ダイ温度
電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの温度データに基づいて、ダイ温度や消費電力を推定します。
*使用方法については日本語版がございます。