概要
設計リソース
設計サポートファイル
- Schematic
- Bill of Materials
- Gerber Files
- PADS Files
- Assembly Drawing
評価用ボード
Part Numbers with "Z" indicate RoHS Compliance. Boards checked are needed to evaluate this circuit
- EVAL-CFTL-6V-PWRZ ($17.00) Wall Power Supply for Eval Board
- EVAL-CN0241-SDPZ ($65.00) High-Side Current Sensing with Input Overvoltage Protection
- EVAL-SDP-CB1Z ($99.00) EVAL Control Board
デバイス・ドライバ
Software such as C code and/or FPGA code, used to communicate with component's digital interface.
機能と利点
- +/- 32 V 入力過電圧保護
- 5 V単電源で動作
- ハイサイド検出でグラウンドノイズを除去
- 低消費電力、一方向電流監視システム
回路機能とその特長
この回路はADP3336可変低ドロップアウト500mAリニア電圧レギュレータから給電されます。また、このレギュレータは必要に応じてシステムの他のデバイスへの電力供給に使用することもできます。5V出力に設定されている場合、5.2V~12Vの入力電圧範囲が可能です。節電するため、ADP3336への電源を切り離すことによって電流検出回路をパワーダウンすることができますが、太陽電池パネルなどの電力源は引き続き動作する可能性があります。

図1. 入力過電圧保護機能を備えたハイサイド電流検出
(簡略回路図:全接続の一部およびデカップリングは省略されています)
これにより、電力が供給されないADA4096-2の入力に電圧が印加されますが、32Vまでの入力電圧でラッチアップや損傷が生じることはありません。遅いスループット・レートが必要な場合、サンプリングとサンプリングの間にAD7920をパワーダウンさせることもできます。AD7920の最大消費電力はパワーダウン時に5μW、パワーアップ時には15mWになります。ADA4096-2は動作状態で120μAしか必要としません。5Vで動作する場合、これはわずか0.6mWの消費電力です。シャットダウン・モード時、ADP3336に流れる電流はわずか1μAです。

図2. ADA4096-2の等価回路
回路説明
ADA4096-2の等価回路を図2に示します。入力段は並列動作する2組の差動ペア(Q1~Q4とQ5~Q8)を構成しています。入力同相電圧がVCC − 1.5Vに近づくと、I1がその最小コンプライアンス電圧に達することによってQ1~Q4がシャットダウンします。逆に、入力同相電圧がVEE + 1.5Vに近づくと、I2がその最小コンプライアンス電圧に達することによってQ5~Q8がシャットダウンします。このトポロジーでは、アンプが室温時に電源レールから200mV外側の電圧の入力で作動することができるので、入力ダイナミック・レンジを最大にすることができます。
他のレールtoレール入力アンプと同様に、2組の入力ペア間のVOSの不整合によってアンプのCMRRが決まります。入力同相電圧の範囲が各電源レールの1.5V以内の場合、入力ペア間の遷移が回避されるので、CMRRが約10dBだけ改善されます。
ADA4096-2の入力は、各電源レールの32V外側までの入力電圧変動から保護されています。アンプへの電源が供給される前に信号源がアクティブになる可能性のある電源シーケンスの問題を抱えるアプリケーションでは、この機能は特に重要です。
ADA4096-2の低RDSON の内部直列FETによる入力電流制限能力(緑の線)と、5kΩの外付け直列抵抗と保護回路のないオペアンプを使った入力電流制限能力(赤の線)を比較したグラフを図3に示します。

図3. 入力電流の制限能力
図3は、ユニティ・ゲイン・バッファ構成のADA4096-2で、電源をGND(または±15V)に接続し、正側の入力を電源電圧を32V超える電圧まで掃引して得られたものです。通常、入力電流は正の過電圧状態で1mAに、負の低電圧状態では200μAに制限されます。たとえば、20Vの過電圧では、ADA4096-2の入力電流は1mAに制限され、20kΩの直列抵抗に相当する電流制限が行われます。
また、図3はアンプへの給電の有無に関係なく電流制限回路がアクティブであることも示しています。
図3は異常状態のときだけの入力保護を示しています。補正アンプの動作入力電圧範囲(IVR)は、ADA4096-2のデータシートの表2~表4で規定されています。
AD7920は12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型A/Dコンバータです。このデバイスは、2.35V~5.25Vの単電源で動作し、最大250kSPSのスループット・レートを備えています。また、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しており、13MHzを超える入力周波数に対応可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロック(SCLK)を使って制御されるため、このデバイスはマイクロプロセッサやDSPにインターフェースすることができます。入力信号は、CSの立下がりエッジでサンプリングされ、この時点で変換が開始されます。このデバイスに伴うパイプライン遅延はありません。
AD7920では高度な設計手法を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を実現しています。
パワーダウン・モードにするには、SCLKの2番目の立下がりエッジの後から、SCLKの10番目の立下がりエッジの前までのどこかでCSをハイ・レベルにすることにより、変換プロセスを中断させる必要があります。SCLKのこの範囲内でCSがハイ・レベルになると、デバイスはパワーダウン・モードになり、CSの立下がりエッジで開始された変換は終了し、SDATAはスリー・ステートに戻ります。SCLKの2番目の立下がりエッジの前にCSがハイ・レベルになると、デバイスはノーマル・モードのままでパワーダウンしません。この機能により、CSラインのグリッチに起因する偶発的なパワーダウンを防止します。
この動作モードを終了してAD7920を再度パワーアップするために、ダミー変換を実行します。CSの立下がりエッジでデバイスはパワーアップを開始し、SCLKの10番目の立下がりエッジの後までCSがロー・レベルに保持されている限りパワーアップを続けます。16個のSCLKが経過するとデバイスは完全にパワーアップされ、次の変換から有効なデータが得られます。
SCLKの10番目の立下がりエッジの前にCSEAがハイ・レベルになると、AD7920は再度パワーダウン・モードに戻ります。これにより、CSEAライン上のグリッチや、CSEAがロー・レベルの間の8 SCLKサイクルの予期せぬバーストに起因する偶発的なパワーアップが防止されます。デバイスはCSEAの立下がりエッジでパワーアップを開始できますが、SCLKの10番目の立下がりエッジより前であれば、CSEAの立上がりエッジで再度パワーダウンします。
タイミングの詳細については、AD7920のデータシートを参照してください。
テスト結果
回路の性能を示す重要な指標は、最終出力電圧の測定値のノイズの大きさです。
10,000個の測定サンプルのヒストグラムを図4に示します。このデータは、 EVAL-SDP-CB1Z 評価ボードに接続されたCN-0241評価ボードを使って得られたものです。セットアップの詳細については「回路の評価とテスト」のセクションで説明します。
電源を3.0Vに設定し、10,000個のデータ・サンプルをLDOの出力をオフすることなく、250kSPSの最大レートで収集しました。図4はこの収集結果を示しています。ピークtoピーク・ノイズは約2LSBで、約0.3LSB rmsに相当します。

図4. パワーダウン前の10,000サンプルに対するコードのヒストグラム
次に、ADP3336に接続されたSDシャットダウン・ピンをソフトウェアでロー・レベルにすることによってLDOの出力をオフにしました。約1分後にADP3336のシャットダウン・ピンをハイ・レベルにして出力をオンに戻すことで、同じ数のデータ・サンプルを収集しました。この収集結果を図5に示します。

図5. パワーダウン後の10,000サンプルに対するコードのヒストグラム
図5は、入力がハイ・レベルに保たれていてパワーダウンしている間ADA4096-2の出力がラッチしなかったことを示しています。
この回路ノートに関する設計サポート・パッケージは、 www.analog.com/CN0241-DesignSupportで入手できます。
バリエーション回路
図1の回路をわずかに変更することにより、30Vまでの入力電源電圧に対する電流のモニタリングが可能になります。ADA4096-2の+VピンをADP3336から得られる5Vに接続する代わりに、モニタ対象の入力電源に直接接続します。この構成の場合、ADA4096-2は入力電源から直接給電されます。
回路の評価とテスト
必要な装置
以下の装置が必要です。
- USBポート付きPCおよびWindows® XP、Windows Vista® またはWindows® 7(32ビット)
- EVAL-CN0241-SDPZ回路評価ボード
- EVAL-SDP-CB1Z SDP-Bコントローラ・ボード
- CN0241 SDP評価用ソフトウェア
- 6V/1Aを駆動可能なDC電源
- 5V/2.5Aを駆動可能なDC電源
- 2Ω/12Wの負荷抵抗
評価開始にあたって
CN0241評価用ソフトウェアCDをPCのCDドライブにセットして評価用ソフトウェアをロードします。マイコンピュータから評価用ソフトウェアCDを挿入したドライブを探します。
機能ブロック図
回路ブロック図についてはこの回路ノートの図1を、回路図についてはファイルEVAL-CN0241-SDPZ-SCH-RevA.pdfをご覧ください。このファイルは、CN0241設計サポート・パッケージ( CN0241 Design Support Package)に含まれています。
セットアップ
EVAL-CN0241-SDPZ回路ボードの120ピン・コネクタをEVAL-SDP-CB1Zコントローラ(SDP-B)ボードのCON Aコネクタに接続します。120ピン・コネクタの両端にある穴を利用し、ナイロン製の固定用部品を使って2枚の基板をしっかりと固定します。電源をオフにして、6V電源をボードの+6VピンとGNDピンに接続します。6VのACアダプタがある場合は、ボード上のACアダプタ用ジャックに接続して、6V電源の代わりに使用することができます。SDP-Bボードに付属しているUSBケーブルをPCのUSBポートに接続します。このとき、USBケーブルをSDPボードのミニUSBコネクタに接続しないでください。
5V/2.5AのDC電源をEVAL-CN0241-SDPZボードのJ1コネクタの+VINとGNDに接続します。2Ω/12Wの負荷抵抗をEVAL-CN0241-SDPZボードのLOADとGNDに接続します。テスト
EVAL-CN0241-SDPZ回路ボードに接続された6V電源(またはACアダプタ)をオンにします。評価用ソフトウェアを起動し、PCからのUSBケーブルをSDP-BボードのミニUSBコネクタに接続します。
USBによる通信が確立されると、SDP-Bボードを使ってEVAL-CN0241-SDPZボードとの間のシリアル・データの送受信およびキャプチャを行うことができます。
データ収集の準備ができたら5V/2.5AのDC電源をオンします。測定に必要な電流量の出力に応じて電圧出力を調整します。
CN0241 SDP評価用ソフトウェアのインターフェースのスクリーンショットを図6に、EVAL-CN0241-SDPZ評価ボードのスクリーンショットを図7に示します。SDP-Bボードについては、SDP-Bユーザー・ガイド SDP-B User Guide を参照してください。

図6. CN-0241 SDP評価用ソフトウェアのインターフェース

図7. SDPボードに接続されたEVAL-CN0241-SDPZ評価ボード