シンボル&フットプリント
アナログ・デバイセズは、1つのソース・ファイルでシンボルとフットプリントを提供します。エクスポート・ツールにより、このファイルを今日の一般的なCADシステムで利用することができます。
Ultra Librarian Reader
Ultra Librarian Readerは汎用ファイル(bxl)を生成するツールです。22種類のCADファイルフォーマットに対応しています。
シンボルの検索
評価用ボードやチップ/ダイ用のシンボル/フットプリント、あるいは特殊なシンボル/フットプリントは提供していません。もし、検索いただいた製品に対する情報が表示されない場合は、検索結果にリクエストフォームが表示されます。お客様のメールアドレスを入力いただき、リクエストを送信してください。
リクエストフォームが表示されません場合は、製品番号が間違えている可能性があります。番号をお確かめの上、再度お試しください。
お探しの製品番号のシンボル/フットプリントはありませんでした。
Symbols For
- 製品型番
- Symbols File
ファイルのリクエスト
製品番号 :
シンボル&フットプリントのファイルリクエスト以外のご質問やご不明点については、Package.Wizard@analog.comまでお問い合わせください。