content here.
content here.

RoHS準拠の製品状況と出荷状況に関するマスター・リスト

アナログ・デバイセズは新製品の開発を進めるとともに、RoHS基準の条件を満たす製品の認定作業も行っています。リード部分をハンダ(SnPb)コーティングした製品の多くについて、現在ではRoHS基準に準拠した製品も提供しています。現在、残りの製品についても、RoHS準拠バージョンを開発中です。このマスター・スプレッドシートには、オープン市場のアナログ・デバイセズ製品とそれらのRoHS状況を記載しています。このシートは2週間に一度更新されます。このシートに記載されていない非標準品または特殊品を購入される場合は、RoHS状況を販売代理店にお尋ねください。このシートに記載してされているように、一部の製品については、現時点でRoHS準拠バージョンを提供する予定のないものがあります。これは、パッケージ材や市場の要求など、さまざまな理由によるものです。これによってお客様の業務に支障をきたす場合は、販売代理店までご相談ください。弊社では、代替品を用意して問題の解決を図りたいと考えています。

RoHS準拠の製品状況と出荷状況に関するマスター・リスト, (xls, 2,031,616 bytes)
最終更新日: 2009年10月22日

製品のナンバリング基準に一致しない製品リスト
アナログ・デバイセズは、パッケージ識別コードの末尾の文字に「Z」を使用する製品のナンバリング基準を採用しています。このナンバリング基準を採用する前にもRoHS基準に準拠した製品を販売していましたが、製品番号に「Z」の文字はついていませんでした。また、この基準を採用する前に製品番号に「Z」を含む製品を販売していましたが、それはSnPbリード仕上げとなっています。アナログ・デバイセズの全サプライ・チェーンとお客様のシステムにはこうした番号がすでに組み込まれているため、弊社ではこれをそのまま使用することにしています。以下に添付した製品番号リストは、RoHSへの準拠を示すために「Z」を使用するという、現行の基準には適合していません。

RoHSに準拠しているが「Z」を含まない製品のリスト, (xls, 28,160 bytes)
最終更新日: 2005年8月1日

RoHSに準拠していないが「Z」を含む製品のリスト,(xls, 40,960 bytes)
最終更新日: 2007年1月4日

IOS、ICI製品のRoHS指令遵守について,(doc, 31,744 bytes)
最終更新日: 2006年9月27日