RARELY ASKED QUESTIONS...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集


「アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集より」のRAQコラムが、米国のEDNとDesign Newsで毎月刊行されます。
このページでは、日本語版EDNに掲載しているコラムをご紹介します。広告掲載後、随時日本語版を掲載していきます。

お客様の開発現場で起こるさまざまなアプリケーションの課題。
アナログ・デバイセズのエキスパートが課題を解決する、技術的なトラブルシューティング、
見識やアイデア等をご紹介します。


Questions & Answers
奇妙だけど本当にあった珍問/難問集

Issue 93: Input Magic - Differential Signals Allow Input Swing to Exceed Supply Voltage
The Question:
My ADC has a 1.8-V power supply. How can it have a 2-V p-p input range?
Issue 92: Multipliers and Modulators
The Question:
Why can't I use a multiplier as a modulator or mixer? Aren't they the same thing?
Issue 91: Noise Gain vs. Signal Gain - What's the difference between noise gain and signal gain?
The Question:
What's the difference between noise gain and signal gain?
Issue 90: これほど年月を経てもENOBと分解能の関係は不透明
質問:
私のA/Dコンバータ(ADC)は12ビットの直線性と仕様化されているのに、ENOB(有効ビット数)は10.5ビットとなっています。この仕様はルール違反ではありませんか?
Issue 89: 電子機器は面白い
質問:
アナログ電子機器は面白いですか?
Issue 88: 端数処理の衰退 — 有効桁数はどれだけ重要なのか?
質問:
測定データや算出データを記載するときには何桁の表示が必要でしょうか?
Issue 87: リンゴとオレンジ — 仕様を関連付けるには同じテスト条件が必要
質問:
ADCの入力換算ノイズとS/N比(SNR)にはどのような関係がありますが?
Issue 86: 電流トランス(CT)と電気掃除機
質問:
最近のRAQに電流トランスが登場しました。電流トランスはどんなもので、どう使用するのですか?
Issue 85: 大いなる遺産は基本的な理解から
質問:
実際の回路の性能が設計よりも劣るときは、どうしたらいいですか?
Issue 84: ドライビングMiss ADC
質問:
ADC入力の扱いには「手を焼く」と聞かされていますが、苦労するのはどういう点でしょうか?
Issue 83: デュアル・オペアンプとかけて二重スパイと解く:その心は…名は体を表さず
質問:
デュアル・オペアンプは、シングルのオペアンプをそのまま複製したバージョンに過ぎないのでしょうか?それぞれのアンプは同じ性能を提供するのでしょうか?
RAQ「デュアル・オペアンプとかけて二重スパイと解く:その心は…名は体を表さず」 をダウンロードする[pdf, 608 KB]
Issue 82: トランス:船の錨みたいなものとは限らない
質問:
最も過小評価されているアナログ部品は何でしょうか?
「トランス:船の錨みたいなものとは限らない」をダウンロードする  [pdf, 1.34 MB]
Issue 81: 切り替わる出力のデータビット
質問:
ADCの入力に信号がないのに、出力のデータビットが切り替わります。なぜでしょうか?
RAQ「切り替わる出力のデータビット」 をダウンロードする [pdf, 1.39 MB]
Issue 80: 起電力とオペアンプ
質問:
オペアンプを+10V 単電源で動作させてもいいですか? それとも、±5V 両電源を使わなければなりませんか?
RAQ「起電力とオペアンプ」をダウンロードする  [pdf, 611 KB]
Issue 79: 完璧な人なんていません―たとえ技術者(エンジニア)でも!
質問:
高精度アナログ回路で最もありふれた問題は何でしょうか?
RAQ「完璧な人なんていません―たとえ技術者(エンジニア)でも!」をダウンロードする  [pdf, 596 KB]
Issue 78: 高速コンバータのPCボード設計についてその4:プレーン・カップリング
質問:
高速コンバータを使用するとき、基板レイアウトについて大切なルールがありますか?
RAQ「高速コンバータのPCボード設計についてその4:プレーン・カップリング」をダウンロードする  [pdf, 588 KB]
Issue 77: 大きな主張と大きな数にご注意・・・大きければよいとは限らない
質問:
アンプを評価するときの最良の方法は、広い帯域幅と高いスルーレートを備えたアンプを選べばいいのでしょうか?
RAQ「大きな主張と大きな数にご注意・・・大きければよいとは限らない」をダウンロードする  [pdf, 592 KB]
Issue 76: 内と外―なぜコンデンサがあるのか?
質問:
集積回路では、なぜ個々のIC専用のデカップリング・コンデンサを必要とするのでしょうか?
RAQ「内と外―なぜコンデンサがあるのか?」をダウンロードする  [pdf, 615 KB]
Issue 75: コンバータのクロストーク
質問:
A/D コンバータを選ぶとき、クロス トークのことを考慮すべきでしょうか?
RAQ「コンバータのクロストーク」をダウンロードする  [pdf, 582 KB]
Issue 74: ロータリー・ポテンショメータ:もっと優れた同等製品 はありませんでしょうか?
質問:
オペアンプ回路の帰還ループ にポテンショメータ(ポット)を使いたいのですが、感度が敏感で調整が難しすぎます。この回路の性能を改善するための何かよい方法はありませんか?
RAQ「ロータリー・ポテンショメータ:もっと優れた同等製品 はありませんでしょうか?」をダウンロードする  [pdf, 595 KB]
Issue 73: 古いタイプのロジック素子のメリット
質問:
アナログ回路の設計でロジック素子を使う場合、主にどのようなタイプのロジック回路を使ったらよいでしょうか?
RAQ「古いタイプのロジック素子のメリット」をダウンロードする  [pdf, 707KB]
Issue 72: 高速コンバータでの位相バランス
質問:
高速コンバータの設計にとって、アナログ入力位相のバランスは、なぜそんなに重要なのですか?
RAQ「高速コンバータでの位相バランス」をダウンロードする  [pdf, 588 KB]
Issue 71: 見当違いの節約法
質問:
設計上、コストとPCボードのスペースを節約しようとしています。アンプの内部ESDダイオードをクランプ・ダイオードとして使用することはできますか?
RAQ「見当違いの節約法」をダウンロードする  [pdf, 645 KB]
Issue 70: その未使用ピンをどうにかしなさい!
質問:
アナログICの未使用端子をどうしたらいいでしょうか?
RAQ「その未使用ピンをどうにかしなさい! 」をダウンロードする  [pdf, 789 KB]
Issue 69: 高速コンバータのPCボード設計について, その3:エクスポーズド・パッドの真相
質問:
高速コンバータを使用するとき、PCボードのレイアウトについて重要なルールはありますか?
RAQ「高速コンバータのPCボード設計について」をダウンロードする  [pdf, 942 KB]
Issue 68: オペアンプとコンデンサについての馬鹿げた質問
質問:
私の回路のオペアンプとコンデンサには奇妙な相互作用があるのですが、何なのでしょうか?
RAQ「オペアンプとコンデンサについての馬鹿げた質問 」をダウンロードする  [pdf, 1.41 MB]
Issue 67: オペアンプのDCパラメータを測定する
質問:
最新のオペアンプのオープン・ループ・ゲインはきわめて高く、オフセットは非常に低くなっています。どうやったらこれらのパラメータを測定できますか?あるいは、ひょっとしたらそれは秘密なのでしょうか?
RAQ「オペアンプのDCパラメータを測定する」をダウンロードする  [pdf, 1.11 MB]
Issue 66: 高速コンバータのPCボード設計について その2:電源プレーンとグラウンド・プレーンを使用する利点
質問:
高速コンバータを使用するとき、PCボードのレイアウトで気をつける点はありますか?
RAQ「高速コンバータのPCボード設計について その2:電源プレーンとグラウンド・プレーンを使用する利点」をダウンロードする  [pdf, 1.06 MB]
Issue 65: オペアンプの専用帰還ピンで高性能レベルの実現を助ける
質問:
御社の高速オペアンプには新しいピン配置を持った製品がありますね。ずいぶん久しぶりにピン配置を変更したのはなぜですか?
RAQ「オペアンプの専用帰還ピンで高性能レベルの実現を助ける」をダウンロードする   [pdf, 1.73 MB]
Issue 64: オーバーサンプリングと、そしてアンダーサンプリング
質問:
最近のA/Dコンバータ(ADC)は、最大サンプリング周波数よりはるかに大きい信号帯域幅を備えている製品が数多く見受けられますで動作するものがほとんどですが、それはなぜでしょうか。サンプリング定理に従えば、信号の周波数は、サンプリング周波数の半分までに限られるはずでは?入力段の帯域幅が小さいほど消費電力を抑えることができるのではないでしょうか。
RAQ「オーバーサンプリングと、そしてアンダーサンプリング」をダウンロードする  [pdf, 1.63 MB]
Issue 63: 高速コンバータのPCボード設計について その1:電源プレーンとグラウンド・プレーン
質問:
高速コンバータを使用したPCボードのレイアウトにおいて気をつけるべき点はありますか?
RAQ「高速コンバータのPCボード設計について その1:電源プレーンとグラウンド・プレーン」をダウンロードする  [pdf, 1.92 MB]
Issue 62: アンプのヘッドルームで本領を発揮できない?
質問:
単電源動作時に、オペアンプの出力がかなり歪みます。これは、何かヘッドルームに関係した問題でしょうか?
RAQ「アンプのヘッドルームで本領を発揮できない?」をダウンロードする  [pdf, 1.79 MB]
Issue 61: 自力で何とかすること!
質問:
アナログ・エンジニアとして成功する上で最も重要な特性とは?
RAQ「自力で何とかすること!」をダウンロードする  [pdf, 1.20 MB]
Issue 60: 複数のクロック・エッジに注意!
質問:
複数のクロックを使用する場合、どうすればシステム性能を改善できるでしょうか?
RAQ「複数のクロック・エッジに注意!」をダウンロードする  [pdf, 1.20 MB]
Issue 59: お使いのアンプはディスエーブル状態、それとも単なるスリープ状態?
質問:
パワーダウン、シャットダウン、スタンバイ、スリープ・モード、ディスエーブルには、どのような違いがあるのでしょうか?
RAQ「お使いのアンプはディスエーブル状態、それとも単なるスリープ状態?」をダウンロードする  [pdf, 1.07 MB]
Issue 58: パンを焦がさないようにするには
質問:
以前のRAQに、シリコンICの動作は-55~+155°の温度範囲で保証されているが、それよりもう少し広い範囲でも動作する(保証はできないが)と書かれていました。では、シリコンの範囲外の温度を測定するにはどうすればよいでしょうか?
RAQ「パンを焦がさないようにするには」をダウンロードする  [pdf, 1.27 MB]
Issue 57: A/Dコンバータ・クロックからジッタをなくすには
質問:
A/Dコンバータ・クロックからジッタをなくすには
RAQ「A/Dコンバータ・クロックからジッタをなくすには 」をダウンロードする  [pdf, 828 KB]
Issue 56: アンプ、減衰器、それとも両方?
質問:
アンプを減衰器として使用することができますか?
RAQ「アンプ、減衰器、それとも両方?」をダウンロードする  [pdf, 1.34 MB]
Issue 55: A/Dコンバータの電源をおとなしくさせるには
質問:
スイッチング電源(DC/DCコンバータ)を使用すると、A/Dコンバータ(ADC)の性能が劣化するというのはほんとうでしょうか?
RAQ「A/Dコンバータの電源をおとなしくさせるには」をダウンロードする  [pdf, 823,72 KB]
Issue 54: 間違えないで - 2乗平均平方根ですよ!
質問:
変動する信号をどうやって測定するのですか?
RAQ「間違えないで - 2乗平均平方根ですよ!」をダウンロードする  [pdf, 1,195,069 bytes]
Issue 53: VFBにするべきかCFBにするべきか、それが問題だ!
質問:
オペアンプの分野では電流帰還型アンプに比べて電圧帰還型アンプが一般的であるようなのですが、 その理由は何ですか?
RAQ「VFBにするべきかCFBにするべきか、それが問題だ!」をダウンロードする  [pdf, 101,978 bytes]
Issue 52: 今回はコンバータ・ノイズについて!― 第2部
質問:
A/Dコンバータのノイズに比べて抵抗ノイズはどうなんですか?
RAQ「今回はコンバータ・ノイズについて!― 第2部」をダウンロードする  [pdf, 98,498 bytes]
Issue 51: 今回はコンバータ・ノイズについて!― 第1部
質問:
Is A/Dコンバータ(ADC)の観点から見た場合、 ノイズ指数は重要ですか?
RAQ「今回はコンバータ・ノイズについて!― 第1部」をダウンロードする  [pdf, 96,879 bytes]
Issue 50: 絶対最大定格とは何のことだ?
質問:
絶対最大定格の表の中にあるパラメータの1つだけ、ほんのちょっと上回っても大丈夫でしょうか?
RAQ「絶対最大定格とは何のことだ?」をダウンロードする  [pdf, 102,089 bytes]
Issue 49: ケネス、(コンバータの)周波数は何だ?
質問:
性能を損なうことなく、コンバータのフロントエンドを設計するには どうしたらよいでしょうか?
RAQ「ケネス、(コンバータの)周波数は何だ?」をダウンロードする  [pdf, 97,703 bytes]
Issue 48: 可動部をもつチップもあります!
質問:
電気デバイスは長年にわたる進化の末、ついに可動部を全くもたなくなったというのは本当でしょうか?
RAQ「可動部をもつチップもあります!」をダウンロードする  [pdf, 104,025 bytes]
Issue 47: データシートとSPICEマクロモデルのどちらに重きを置くべきでしょうか?
質問:
貴社のアンプ・モデルの1つを用いてSPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)シミュレーションを実行すると、データシートと異なる結果が出ます。どちらを信じたらよいのでしょうか?
RAQ「データシートとSPICEマクロモデルのどちらに重きを置くべきでしょうか?」をダウンロードする  [pdf, 100,637 bytes]
Issue 46: 未使用のオペアンプをどうすりゃいいのか?
質問:
オペアンプをコンパレータにすることについてのRAQで、クワッド型(1チップにオペアンプ4個内蔵)内の未使用のオペアンプならコンパレータとして使用可能というご説明でした。未使用のオペアンプがあるけれど、コンパレータは必要ないという場合はどうしたらよいでしょうか?
RAQ「未使用のオペアンプをどうすりゃいいのか?」をダウンロードする  [pdf, 129,560 bytes]
Issue 45: ガラス・ダイオードが光を見出し、ハミングするかも
質問:
数ヵ月前の記事で、スイッチング電源に付随する内部高周波(HF)ノイズが影響を受けやすいアナログ回路の中に入り込み、回路を台無しにするのをどのように防ぐか説明されていましたね。私のオペアンプ出力もハミングし、いくら電源フィルタ処理をしても収まりません。どうすればよいのでしょうか?
RAQ「ガラス・ダイオードが光を見出し、ハミングするかも」をダウンロードする  [pdf, 789,917 bytes]
Issue 44: コモンモードを共通にしておく
質問:
A/Dコンバータ(ADC)がデータシートで仕様化されたフルスケールを実現できないのですが、どうしてでしょうか?
RAQ「コモンモードを共通にしておく」をダウンロードする  [pdf, 332,757 bytes]
Issue 43: インピーダンス計測チップはさまざまなアプリケーションにおいてほとんど抵抗なく使うことができます
質問:
最近の記事でアナログ・デバイセズのインピーダンス計測チップ(IMC)というものを知りました。興味があります。どのように機能し、どんな用途があるのでしょうか?
RAQ「インピーダンス計測チップはさまざまなアプリケーションにおいてほとんど抵抗なく使うことができます」をダウンロードする  [pdf, 558,502 bytes]
Issue 42: そのフィルタ、ちゃんとフィルタリングしてますか?
質問:
A/Dコンバータのアンチエイリアス・フィルタがスプリアスとノイズをちゃんと除去してくれません。なぜでしょうか?
RAQ「そのフィルタ、ちゃんとフィルタリングしてますか?」をダウンロードする  [pdf, 336,234 bytes]
Issue 41: 工具箱の中身は?
質問:
問題を解決するときには電動ツールと手動ツールのどちらがお好みですか?
RAQ「工具箱の中身は?」をダウンロードする  [pdf, 496,908 bytes]
Issue 40: どれくらいの大きさ?
質問:
振幅が大きく変化する信号はどう扱えばよいでしょうか?
RAQ「どれくらいの大きさ?」をダウンロードする  [pdf, 750,332 bytes]
Issue 39: オフアンプとは一体何のこと?もちろん、電源がオフになっているオペアンプのことですが。
質問:
電源をオフにしたとき、オペアンプにどんな性能(入力インピーダンスなどのパラメータやその他のオペアンプ仕様に関して)を期待できるでしょうか?
RAQ「オフアンプとは一体何のこと?もちろん、電源がオフになっているオペアンプのことですが。」をダウンロードする  [pdf, 547,204 bytes]
Issue 38: 単電源アンプ:単純そうに聞こえるけれど、本当にそうなのでしょうか?
質問:
レールtoレール・オペアンプで単電源動作というと、成功間違いなしの組み合わせのように思われますが、このようにアンプを使用した場合どんな欠点が予想されるでしょうか?
RAQ「単電源アンプ:単純そうに聞こえるけれど、本当にそうなのでしょうか?」をダウンロードする  [pdf, 494,030 bytes]
Issue 37: そのノイズを捕まえろ‐逃がすな
質問:
スイッチングモード電源のノイズで回路性能が台無しにされるのを防ぐにはどうしたらいいでしょうか?
RAQ「そのノイズを捕まえろ‐逃がすな」をダウンロードする  [pdf, 1,220,614 bytes]
Issue 36: さまざまな差動アンプの違い
質問:
どうしてよいかわかりません。なぜ私のADC差動アンプ・ドライバの出力電圧は、なるべきはずの値にならないのでしょうか?
RAQ「さまざまな差動アンプの違い」をダウンロードする  [pdf, 844,196 bytes]
Issue 35: ストレスは、人間にもアナログICにも良くない
質問:
最近の記事で、機械的ストレスによって高精度アナログICのキャリブレーションが変わると書かれていますね。それは、高精度アナログICの取り付けが悪いと、精度が低下するということでしょうか?
RAQ「ストレスは、人間にもアナログICにも良くない」をダウンロードする  [pdf, 777,995 bytes]
Issue 34: 容量切除術ですって? ものすごく痛そう!
質問:
高速トリプル・アンプの1つが発振します。どこが悪いのでしょうか?
RAQ「容量切除術ですって? ものすごく痛そう!」をダウンロードする  [pdf, 510,034 bytes]
Issue 33: ヒステリシスは魔法を阻止する
質問:
高精度アナログ回路を再キャリブレーションすれば、精度が高くなるでしょうか?
RAQ「ヒステリシスは魔法を阻止する」をダウンロードする  [pdf, 746,811 bytes]
Issue 32: 政治的公正とデータシート
質問:
データシートの仕様:癪の種か混乱の種か?
RAQ「政治的公正とデータシート」をダウンロードする  [pdf, 502,404 bytes]
Issue 31: 熱すぎるのも冷たすぎるのも、ちょうどいいのかもしれない
質問:
絶対最大温度と絶対最小温度は、電圧定格や電流定格と同じように絶対なのでしょうか?
RAQ「熱すぎるのも冷たすぎるのも、ちょうどいいのかもしれない」をダウンロードする  [pdf, 1,147,715 bytes]
Issue 30: 容量センサー:実際に使えるほど堅牢なのか?
質問:
容量センサーが民生用電子機器で使用されているのは知っていますが、過酷な工業環境で使えるほど堅牢でしょうか?
RAQ「容量センサー:実際に使えるほど堅牢なのか?」をダウンロードする  [pdf, 866,267 bytes]
Issue 29: 半分あるのか、半分空なのか?容量についてのさまざまな考え方
質問:
2本のワイヤを持ったすべてのコンポーネントは、以前話題になった抵抗と同じくらい複雑なのでしょうか?
RAQ「半分あるのか、半分空なのか?容量についてのさまざまな考え方」をダウンロードする  [pdf, 766,410 bytes]
Issue 28: 電気によるアンプの発熱はどんな具合か?(あるいは正確な温度測定とは…すべて程度の問題である)
質問:
小型パッケージのオペアンプや類似のデバイスのダイ温度を測定する一番良い方法は何でしょうか?
RAQ「電気によるアンプの発熱はどんな具合か?(あるいは正確な温度測定とは…すべて程度の問題である)」をダウンロードする  [pdf, 742,779 bytes]
Issue 27: 抵抗(と老婦人)には秘められた深みがある
質問:
以前、抵抗の熱ノイズについて説明していただきました。抵抗は、接続端が2つだけ、抵抗値という単純な特性が1つだけのきわめて簡単なコンポーネントに思われます。こんなものでも、うっかりとはまってしまう罠がまだ他にもあるのでしょうか?
RAQ「抵抗(と老婦人)には秘められた深みがある」をダウンロードする  [pdf, 1,121,369 bytes]
Issue 26: オペアンプのノイズにも耳をつんざくようなものがある
質問:
前回、オペアンプのノイズを外部抵抗のせいにされました。いつもそうとは限らないと思うのですが、いかがでしょうか?
RAQ「オペアンプのノイズにも耳をつんざくようなものがある」をダウンロードする  [pdf, 1,292,170 bytes]
Issue 25: 抵抗ノイズが耳をつんざくような大きさで、小さくできない
質問:
私の低ノイズ・アンプはあまり低ノイズではありません。どこか間違えているのでしょうか?
RAQ「抵抗ノイズが耳をつんざくような大きさで、小さくできない」をダウンロードする  [pdf, 838,115 bytes]
Issue 24: アンプの配管101:リーク(漏れ)の多いアンプは設計を台無しにするか?
質問:
電源オフの状態にも関わらず、アンプの出力が低レベルの信号をリークします。なぜでしょう…この回路は駄目なのでしょうか?
RAQ「アンプの配管101:リーク(漏れ)の多いアンプは設計を台無しにするか?」をダウンロードする  [pdf, 1,279,071 bytes]
Issue 23: 回路を壊すのと、試験装置を壊すのとどちらがいいか?有能なエンジニアなら、自分の設計だけでなく、あらゆることに疑問を抱き、変更を試みることが必要となります。
質問:
新しい高速アンプ・ボードをプローブしていたら、出力に大きなオーバーシュートが発生しており、まるでベルみたいにリンギングしていることに気がつきました。レイアウト、電源バイパスの最適化、グラウンディング、寄生リアクタンス、パターン終端には十分に注意したのですが。いったいどこがいけなかったのでしょう?
RAQ「回路を壊すのと、試験装置を壊すのとどちらがいいか?有能なエンジニアなら、自分の設計だけでなく、あらゆることに疑問を抱き、変更を試みることが必要となります。」をダウンロードする  [pdf, 1,279,071 bytes]
Issue 22: ものごと(動物とADC)は必ずしも見かけどおりとは限らない
質問:
低速のADC を駆動するとき、高周波問題を考慮する必要はあるでしょうか?
RAQ「ものごと(動物とADC)は必ずしも見かけどおりとは限らない」をダウンロードする  [pdf, 4,679,083 bytes]
Issue 21: 表面実装ICのブレッドボーディング、小さすぎるか、小さすぎないか?それが問題だ…
質問:
超小型の表面実装(SM)ICを使ったブレッドボードを作成するにはどうすればよいのでしょうか?
RAQ「表面実装ICのブレッドボーディング、小さすぎるか、小さすぎないか?それが問題だ…」をダウンロードする  [pdf, 450,815 bytes]
Issue 20: イゴール、私に電源シーケンサを渡してくれ!
質問:
先月、絶対最大定格には集積回路(IC)の他のピンの値に依存する場合があると言われました。パワーアップ時にそのような絶対最大定格を超えないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
RAQ「イゴール、私に電源シーケンサを渡してくれ!」をダウンロードする  [pdf, 1,221,948 bytes]
Issue 19: 最大定格の遵守、あるいは不幸な予言を避ける方法
質問:
「絶対最大」定格にはどれぐらいの安全マージンがあるのでしょうか?
RAQ「最大定格の遵守、あるいは不幸な予言を避ける方法」をダウンロードする  [pdf, 1,154,701 bytes]
Issue 18: いったいウィリアム・テルはどの程度正確だったのか?
質問:
A/D コンバータ(ADC)はどの程度正確でしょうか?
RAQ「いったいウィリアム・テルはどの程度正確だったのか?」をダウンロードする  [pdf, 1,324,777 bytes]
Issue 17: チップは多いほうがいいということ(あるいはベルギーの食べ物の優れている点)
質問:
チップが1つよりも2つのほうがいいのはどんな場合ですか?
RAQ「チップは多いほうがいいということ(あるいはベルギーの食べ物の優れている点)」をダウンロードする  [pdf, 6,200,025 bytes]
Issue 16: フォトカプラをデジタル・アイソレータに置き換えること(あるいは真夜中の騎行をどのように回避できたか)
質問:
トランス・ベースのアイソレータをフォトカプラの代わりにすることができるでしょうか?DC信号、磁界、サイズに問題が生じないでしょうか?
RAQ「フォトカプラをデジタル・アイソレータに置き換えること(あるいは真夜中の騎行をどのように回避できたか) 」をダウンロードする  [pdf, 1,157,866 bytes]
Issue 15: 高精度アナログICの長期安定性、 あるいは優雅に年をとって突然死を避ける方法
質問:
私の製品の平均寿命は20年です。製品のキャリブレーションは どれぐらい長持ちするのでしょうか?
RAQ「高精度アナログICの長期安定性、あるいは優雅に年をとって突然死を避ける方法」をダウンロードする  [pdf, 1,118,120 bytes]
Issue 14: 創意工夫に富んでいること、あるいは優れたエンジニア(および優れた料理人)が手に入る中で最上のコンポーネント(材料)を使用する理由
質問:
携帯電話/歪みゲージ/医療用超音波機器システムにはどんなアンプ/スイッチ/コンバータが最適でしょうか?
RAQ「創意工夫に富んでいること、あるいは優れたエンジニア(および優れた料理人)が手に入る中で最上のコンポーネント(材料)を使用する理由」をダウンロードする  [pdf, 1,060,347 bytes]
Issue 13: チンプンカンプンと思われるかもしれませんが、ΣΔコンバータはそれほど難しいものではありません
質問:
ΣΔコンバータの仕組みを、クマのプーさん(頭の足りないクマさん)でもわかるように簡単に説明していただけますか?
RAQ「チンプンカンプンと思われるかもしれませんが、ΣΔコンバータはそれほど難しいものではありません」をダウンロードする  [pdf, 1,308,655 bytes]
Issue 12: アクティブ・フィルタを設計しない方法(あるいはダイバーの気を散らすのはサメだけではない)
質問:
アクティブ・フィルタを入念に設計したのに仕様に合わないのはなぜでしょうか?
RAQ「アクティブ・フィルタを設計しない方法(あるいはダイバーの気を散らすのはサメだけではない)」をダウンロードする  [pdf, 1,053,103 bytes]
Issue 11: コンパレータとオペアンプ ― ともに相交わることなかれ(あるいはパンチ君からのアドバイス)
質問:
オペアンプで間に合うのに、なぜ高価なコンパレータを買うのでしょうか?
RAQ「コンパレータとオペアンプ ― ともに相交わることなかれ(あるいはパンチ君からのアドバイス)」をダウンロードする  [pdf, 961,745 bytes]
Issue 10: デジタル処理は必ずしも万能ではない(あるいは何がアナログ・エンジニアを笑わせたのか)
質問:
デジタル・システムの方が安くて強力なのに、なぜアナログ信号処理 を推奨するのでしょうか?
RAQ「デジタル処理は必ずしも万能ではない(あるいは何がアナログ・エンジニアを笑わせたのか)」をダウンロードする  [pdf, 962,470 bytes]
Issue 9: コンバータの接地(あるいは救いの哲学!)
質問:
最近、ADCのデジタル・グラウンド・ピンをシステムのアナログ・グラウンドに接続するようにアドバイスされましたが、信じられません。間違いではありませんか?
RAQ「コンバータの接地(あるいは救いの哲学!)」をダウンロードする  [pdf, 1,124,582 bytes]
Issue 8: グランド・ノイズとグランドホッグ - 電子技術者たちの民間伝承
質問:
アナログ入力がグランディング(接地)されているのに、なぜ出力でもグランドが必要なのでしょうか?
RAQ「グランド・ノイズとグランドホッグ - 電子技術者たちの民間伝承」をダウンロードする  [pdf, 6,638,459 bytes]
Issue 7: エンジニアに酒を飲ませるのは簡単だが、詩に興味を持たせるには?
質問:
SPICEシミュレーションは完璧だったのに、量産バッチになると仕様に適合しません。
RAQ「エンジニアに酒を飲ませるのは簡単だが、詩に興味を持たせるには?」をダウンロードする  [pdf, 1,062,670 bytes]
Issue 6: チックタック、チックタック
質問:
私のクロックの精度を1ppmにしたいのですが ― どうすれば精度を上げられますか?
RAQ「チックタック、チックタック」をダウンロードする  [pdf, 1,368,806 bytes]
Issue 5: バイアス電流のチェック(あるいは神様からの祝福の言葉を聞いてもらう方法)
質問:
日のオペアンプのバイアス電流は非常に小さくなっていますが、気にする必要はありますか?
RAQ「バイアス電流のチェック(あるいは神様からの祝福の言葉を聞いてもらう方法)」をダウンロードする  [pdf, 438,878 bytes]
Issue 4: 買主の危険負担に気をつけて!
質問:
データシートはどうやって理解したらいいのでしょうか?
RAQ「買主の危険負担に気をつけて!」をダウンロードする  [pdf, 1,098,362 bytes]
Issue 3: 重要なディテールの分離(あるいは人魚と酢漬けのニシンの昼食)
質問:
私のCMOSマルチプレクサには問題があるのでしょうか?
RAQ「重要なディテールの分離(あるいは人魚と酢漬けのニシンの昼食)」をダウンロードする  [pdf, 1,246,924 bytes]
Issue 2: スロースタートのA/D コンバータ(あるいはコンバータの問題の診断における有益な効果)
質問:
節電のため、私のA/D コンバータ(ADC)は測定のときだけ起動するようにしています。連続動作ではシステムは非常に正確なのに、電源を入れたり、切ったりすると全く予測不可能になってしまいます。
RAQ「スロースタートのA/D コンバータ(あるいはコンバータの問題の診断における有益な効果)」をダウンロードする  [pdf, 6,459,229 bytes]
Issue 1: 無線周波数干渉(あるいは高級レストランで昼食をご馳走になる方法)
質問:
RF(無線周波数)は低周波回路に異常を招くことがあると聞きましたが、どういうことでしょうか?
RAQ「無線周波数干渉(あるいは高級レストランで昼食をご馳走になる方法)」をダウンロードする  [pdf, 6,584,970 bytes]

ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる