アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集より
単電源アンプ:単純そうに聞こえるけれど、本当にそうなのでしょうか?
Q. レールtoレール・オペアンプで単電源動作というと、成功間違いなしの組み合わせのように思われますが、このようにアンプを使用した場合どんな欠点が予想されるでしょうか?
|
|
A. 単電源でレールtoレール出力とは、すばらしい組み合わせです。しかし、パラメータの中には、もうちょっと検討したほうがよいものもあります。ご質問では、単電源アンプという特定のクラスのアンプのことなのか、それとも従来のオペアンプを単電源で動作させる場合のことなのかわかりませんが、ここでは両方の場合についてご説明しましょう。
定義上、真の単電源オペアンプとは1個の電源で動作するものであり、アンプの入力同相電圧範囲には負電源レールが含まれます。ちなみに、アンプの入力が負側レール以上までになることがあるとしても、出力もそうなるというわけではありません。これについては、レールtoレール出力についてご説明するときにもっと詳しく述べましょう。
どんなアンプも単電源で動作します。オペアンプにはグランド・ピンがなく、バイポーラ電源でも単電源と同じように問題なく動作します。ただし、この構成でアンプを動作させるには、バイアス回路を追加する必要があります。その結果、アンプの性能が若干劣化し、帯域幅が低くなり、電源電圧変動除去(PSR)も低くなり、ノイズが大きくなることがあります。
「レールtoレール出力」という名前は間違っており、アンプ出力は電源レールに近づきますが、電源レールに達するわけではありません。バイポーラ・アンプでは、レールtoレール出力段は一般にコモン・エミッタ形状となっているため、出力電圧がレールに最も近くなるポイントはトランジスタが飽和状態の際のドロップ電圧Vcesatになります。Vcesatの値は、アンプによって出力される負荷電流の値に依存します。電流が小さいと、出力はレールの数十mVの範囲内になりますが、電流が大きい場合はVcesatが0.5V以上になります。新しいアンプの中にはVcesatドロップを補償するオンチップ・チャージ・ポンプを搭載しているものもあり、その場合は出力が本当にレールまで達します。
オシロスコープで測定すると、アンプの出力が電源レールに近づいても問題なく思われますが、ネットワーク・アナライザを使うと別の結果が出ることがあります。出力がレールの近くでスイングすると、出力トランジスタの動作が直線領域から外れます。その結果、歪みが発生します。歪みは、レールから数百mVで発生することがあります。したがって、できればレールから少し余分にヘッドルームを持たせて設計してください。このようにすると、アンプの歪み性能を改善できます。
| この記事をダウンロードする (pdf, 494,030 bytes) | ページトップへ |
|
筆者紹介: John Ardizzoniは、アナログ・デバイセズの高速リニア・グループのアプリケーション・エンジニアです。1988年にマサチューセッツ州ノースアンドーバーのメリマック・カレッジでBSEE(電子工学士)を取得し、2002年にアナログ・デバイセズに入社しました。エレクトロニクス業界で28年以上のキャリアがあります。 |
|
技術関連記事
Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems (英語pdf, 234,127 bytes)
設計支援/ツール
SPICEシミュレーション・ソフト
製品情報
AD8061: Low Cost, 300 MHz Rail-to-Rail Amplifier (Single)
AD8027: Low Distortion, High Speed Rail-to-Rail Input/Output Amplifier
AD8029: Low-Power High-Speed Rail-to-Rail Input/Output Op-Amp
AD8031: 2.7 V, 800 µA, 80 Mhz Rail-to-Rail I/O Single Amplifier
技術情報誌 Analog Dialogue
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
プレス・リリース
HDマルチメディア・アプリケーション向けに、より鮮明で臨場感のある画像を提供する3種類の高性能ビデオ・アンプ「ADA4420-6」「ADA4855-3」「ADA4856-3」を発表
セミナー&トレーニング&チュートリアル
Practical Analog Design Techniques Section 1: Single-Supply Amplifiers (英語pdf, 307,517 bytes)
その他の関連リンク:
ソリューション・ブリテン
技術情報誌 Analog Dialogue
日本語のオンライン・セミナー
Analog Devices Technical Bookstore
ニュースレターへの登録
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved