ECCNとHTS情報

下記のドキュメントには、さまざまなアナログ・デバイセズ製品に対する、米国輸出規制品目分類番号(ECCN、下位の項番まで表示)、ならびに対応する米国と欧州連合(EU)の統一関税分類番号(HTS)が記載されています。ECCNデータは輸出者にとって重要なもので、輸出または再輸出取引の実施に先立って、米国の輸出許可書、または他の中央政府から発行される輸出許可書が必要かどうかを、これらの番号から判断できます。HTSデータも、輸出者にとって重要であり、製品を正しい関税区分に分類することで、正確な税額を確認して支払うことができます。

下記の情報は、情報を提供する目的でのみ記載されており、適切な分類であることを、保証するものではありません。すべての情報は 予告なしに変更されることがあります。アナログ・デバイセズ社(ADI)は、これらの分類の正確性や信頼性について、一切保証していません。提供された情報の使用は、ユーザの責任となります。ユーザがこのような情報を使用した結果として、生じた損害について、ADIには一切の責任がありません。輸出入取引に関しては、ユーザがしかるべき法律の専門家からアドバイスを受けることを奨励します。

アナログ・デバイセズECCNとHTS情報 (pdf 英語)

Analog Devices, Inc.
Export Compliance Department
20 Cotton Road
Nashua, NH 03063
ExportComplianceDepartment@analog.com

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる