迅速な市場投入を支援するデータ・コンバータ評価開発ツールキットを発表
| 高精度データ・コンバータ開発における設計スケジュールの短縮をシングル・ソースで可能にするCEDツールキット |
東京 (2008年02月01日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、最先端のデータ・コンバータ評価技術と強固なエンド・プロダクト開発環境を業界で初めて組み合せた最新のコンバータ評価開発(CED)ツールキットを発表します。このCEDツールキット・プラットフォームは、4個のインターフェース・ポートと最大8個まで取り付けられる個別電源を備え、柔軟性の高い設計を提供できるため、コンバータの選択とデザイン・インのプロセスにかかる期間を大幅に短縮することが可能です。ツールキットの特長としては、ユーザ・プログラマブルな業界標準のFPGAベースの開発環境とデータ・コンバータ・ソフトウェア・ドライバがあげられます。システム技術者はコンバータを最終システムに迅速かつ容易に組み込めるようになり、製品開発のスケジュールを加速することができます。
コンバータ評価を簡素化
CEDツールキットは、ADIの25種以上の最先端の高精度コンバータと連動するように設計されています。評価部品には、コンバータとPC間を標準USBリンクで直接つなぐために必要なあらゆる部品が含まれます。また、一連の解析ルーチンを提供する添付のソフトウェアにより、設計者は迅速に、コンバータの速度とスループット・レートを設定した性能判定基準と比較できます。そして、直感的で使いやすいセットアップ・ガイドによって、データを直接PCのディスプレイにストリーミングしながら、コンバータを簡単に制御して、プログラミングすることができます。
この柔軟性の高いツールキットは、開発者に、複数の高精度コンバータを評価する機能をシングルソースで提供します。CEDツールキットは、SPI、SPORT、パラレル、LVDSなど、様々なインターフェース・ポートが付いており、幅広いフォーム・ファクタで、シリアルおよびパラレルの高精度コンバータ評価ボードをサポートします。さらに、最大8個もの個別の電源を供給することができるので、外付けハードウェアの点数はさらに少なくて済みます。
製品の開発サイクルを短縮
CEDツールキットの開発環境には、ハードウェア・プラットフォームとコンバータ・ソフトウェア・ドライバが含まれています。これにより設計者は、機能ブロックを簡単に接続して、システム全体を迅速に描画表示することが可能です。この時間節約型の開発ツールキットは、プログラミングが可能なFPGAベースのプラットフォームで構成されており、Verilogコードを用いて、USB接続を介して再プログラミングすることができます。またユーザは、カスタマイズされたコードを開発・実行し、特定のシステムレベルの設計タスクをこなしながら、コンバータを自分の設計環境に適合させることができます。CEDツールキットはADIのBlackfin® EZ-Kitにも直接接続でき、設計者は、提供されたソフトウェア・ドライバを用いて、システム・アプリケーションのためのDSPコードを生成することが可能です。適切なハードウェアによって、あらゆるDSPまたはプロセッサにもこのツールを接続できるため、FPGAとプロセッサ・ベースのシステムとを組み合せた開発手段を実現します。また、ナショナルインスツルメンツ社のLabVIEWベースの高精度コンバータ評価ソフトウェアも開発プラットフォームに含まれており、設計者はコンバータのACおよびDCのどちらの仕様にも対応できます。
価格と供給について
CEDツールキットには、評価ボード、USB A-to-mini-Bケーブル、および7.5V電源が含まれており、ツールは現在500ドルで出荷しています(米国における参考価格です)。
アナログ・デバイセズ社 高精度データ・コンバータ部門のマーケティングおよびアプリケーション・マネージャ、マイク・バーン(Mike Byrne)は、次のように述べています。「ADIのCEDツールキットを使用すると、部品選定から製品設計に迅速に移行でき、市場投入までの時間を大幅に短縮することができます。CEDツールキットは、実際の開発環境においてコンバータ性能を実証するのに必要となるハードウェアとソフトウェアを備えた唯一のツールです。他の方法を用いる場合では、性能解析、プログラミング、コード開発に必要となるソフトウェアや装置に何千ドルもの費用がかかりますが、ADIのCEDツールキットは評価と開発に同じハードウェアを用いているので、このような無駄なコストはかかりません」
またマイク・バーンは、続けて次のように述べています。「ADIのCEDツールキットは、36Mバイトという大きなメモリ容量と、高速で正確なコンバータ評価用のシンプルなセットアップとを備えています。使いやすい開発環境で、プログラミングが容易にできます。競合他社のプラットフォームは、ソースやサンプル・コードを欠いていたり、ユーザ・プログラマブルではなかったり、あるいは外部電源が必要になるなど、設計の促進を完璧にサポートするツールとしては不十分です」
アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp
1 Blackfin、EZ-KIT Liteはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。ここに挙げたその他の商標はそれぞれの所有者の財産です。