シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7708:  16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、8/10チャンネル、低電圧、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7708/AD7718は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。AD7718はPGA付きの24ビット・シグマ・デルタ型ADCを内蔵しており、4/5チャンネルの完全差動入力または8/10チャンネルの擬似差動入力として設定できます。また、2本のピンをアナログ入力または電圧リファレンス入力として設定できます。AD7708はAD7718の16ビット・バージョンです。AD7708/AD7718を使用して、20mV~2.56Vの範囲の入力信号を直接変換できます。シグナル・コンディショニング回路を使用せずに、トランスデューサから出力される信号を直接変換することもできます。

特長と利点

  • 8/10チャンネル、高分解能ΣΔ型A/Dコンバータ
  • 16ビット分解能
  • 工場出荷時校正
  • シングル・コンバージョンの設定可能
  • プログラマブル・ゲイン・フロントエンド内蔵
  • 50Hzと60Hzを同時に除去
  • VREF Select™によって絶対精度、またはレシオメトリック動作の選択可能
  • 以下の動作条件を選択可能

AD7708 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7708/AD7718: 16-Bit 8/10-Channel, Low Voltage, Low Power, Sigma Delta ADC Data Sheet (Rev 0, 08/2001) (pdf, 328 kB)  データシート PDF
AN-665: Σ-Δ ADCを使ったチャンネル切り替え  (pdf, 261 kB)
このテクニカルノートは、AD7708とAD7718について説明します。データシートは、シグマ・デルタADCの更新レートを規定しています。
アプリケーション・ノート PDF
AN-665: Channel Switching Using Σ-Δ ADCs  (pdf, 84 kB)
This application note refers to the AD7708 and AD7718. Data sheets specify the update rate for Σ-Δ ADCs.
アプリケーション・ノート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-611: Σ-ΔADCsの50Hz / 60Hz除去  (pdf, 205 kB)
多くの工業用装置で50Hz / 60Hz干渉ノイズの除去は要求されます。このアプリケーション・ノートは、Σ-ΔADCのAD7708 / AD7718、AD7709、 AD7719、AD7782 / AD7783がこれらの周波数を適切に除去するのにどのように使用されているかについて概要を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-611: 50 Hz/60Hz Rejection on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 360 kB)
Rejection of 50 Hz and 60 Hz interference is a requirement in many industrial settings. This Application Note outlines how the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719, AD7782/AD7783 Sigma-Delta ADCs are used for optimal rejection of these frequencies.
アプリケーション・ノート PDF
AN-610: PGA内蔵のΣ−Δ ADC  (pdf, 625 kB)
AD7708 / AD7718、AD7709、AD7719、AD7782 / AD7783のす べての高解像度Σ−Δ ADCは図1に示すようにΣ−Δ変調器の 前段にプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵してい る事が特徴となっています。
アプリケーション・ノート PDF
AN-610: The PGA on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 152 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs all feature a Programmable Gain Amplifier (PGA)at the input to the Sigma-Delta modulator. This Application Note discusses the use and benefits of this PGA.
アプリケーション・ノート PDF
AN-609: Σ-Δ ADCのチョッピング  (pdf, 182 kB)
チョッピングは、オフセット電圧と他の低周波数誤差をキャンセルするために使用することができる技術です。このアプリケーション・ノートでは、高分解能Σ-ΔADCのAD7708 / AD7718、AD7709、AD7719、AD7782 / AD7783でチョッピングどのよう行われているかについて概要を説明し、又チョッピングによって得られるメリットについて論じます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-609: Chopping on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 232 kB)
Chopping is a technique that can be used to cancel offset voltages and other low frequency errors. This Application Note outlines how chopping is implemented on the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs and discusses the resulting benefits it brings.
アプリケーション・ノート PDF
AN-608: Input Buffers on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 284 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs feature a high impedance buffer at the input to the ADC. This application note discusses the significant benefits and various system design considerations that result from the integration of on-chip buffers.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技術関連記事 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技術関連記事 HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
Sigma Delta Register Configuration Assistant
Easily program the configuration registers for the sigma delta ADCs. Use pull-down menus to determine the correct hex values to load into the registers, and generate pseudo-code.
各種計算ツール HTML
AD7708 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Voltage References for the AD7708

  • For precision 2.5V applications with AVdd = 5V, we recommend AD780, REF43 or the REF192.
  • For precision 1.2V applications with AVdd = 3V, we recommend the AD589, AD1580 or the ADR512.
Recommended Digital Isolators for the AD7708
  • For optocoupler alternatives, see our digital isolator selection tables, ADuMxxxx.
  • For process control applications, we recommend the ADuM1400 and the ADuM1200 icoupler.
  • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7708 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7708BR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 5.47 $ 4.65 N  成分表 PCN 購入
AD7708BR-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.65 N  成分表 PCN 購入
AD7708BR-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 400 $ 0.00 $ 4.65 N  成分表 PCN 購入
AD7708BRU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 5.47 $ 4.65 N  成分表 PCN 購入
AD7708BRU-REEL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.65 N  成分表 PCN 購入
AD7708BRU-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.65 N  成分表 PCN 購入
AD7708BRUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 4.74 $ 4.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7708BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 2500 - $ 4.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7708BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 - $ 4.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7708BRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 4.74 $ 4.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7708BRZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 - $ 4.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7708BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 400 - $ 4.03 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7708 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7708EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる