サスティナビリティ

アナログ・デバイセズが財務上、堅実な業績をあげるためには、やりがいのある職場を作り、信頼できるパートナーとなり、環境保全に努め、社会に貢献する必要があります。
アナログ・デバイセズは、信頼のおける価値あるパートナーであること、働き甲斐のある職場をつくること、環境の良き管理者であること、地域社会に貢献すること、堅調な業績を達成することは、当社の永続的な成功に欠かせないものであると考えています。

当社は、従業員および当社を取り巻く地域社会の衛生と安全の確保を最優先しています。環境上の問題について、当社が活動する国や地域の規制上の要求事項を満たすか、あるいはそれらを上回ることを心がけています。当社は、製品およびサービスの品質と信頼性を重要視し、アナログ・デバイセズを顧客にとって価値あるパートナーとなるべく常に努力を続けています。
 social_icon
当社はより良い仕事を創造し、健全な投資水準を維持できるような会社の経営に努めています。そうすることで、会社を発展させ続けることができ、それによって当社を取り巻く世界に良い影響をもたらすイノベーションの開発を継続できるようになります。 

アナログ·デバイセズは、電子産業市民連合(EICC)のメンバーであり、EICCの行動規範に則ります。


グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)の索引については、以下のリンク先をご覧ください。www.analog.com/GRI
下記のサスティナビリティ報告書などの文書を閲覧することができます


environmental_icon環境・衛生・安全・品質・信頼性

当社には、世界的な半導体製造企業として当社独自の、多くの場合は代替不能な製品を顧客に供給する責任があります。当社の環境・衛生・安全に関するプログラムならびに品質および信頼性に関するプログラムは、当社の会社経営のあり方、またサスティナビリティのコンプライアンスの監視および評価のあり方について重要な意味を持っています。

当社は、デバイス、ウエハー、パッケージ、資源の活用、廃棄物の発生水準に関するさまざまな基準を広範にわたり定期的に報告しています。

当社は、これらのプログラムをISOの管理システムの原則を利用して管理しています。また、当社の製造施設は ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, and OHSAS 18001の認証を受けています。

economic_iconサプライチェーンの管理

数多く作り出される製品も、独自のテクノロジーに裏付けられたIC技術をもって製造されています。このため、短いリードタイムに対応し、オンタイムの納品を確実に実行し、また最高の品質および信頼性を有する製品の製造に集中的に取り組むことが特に重要です。

コーポレート・ガバナンス

事業活動を倫理的に行うことは、アナログ・デバイセズのあらゆる方針と行動の基本であり、これからもそうあり続けます。