ADIについて

業界をリードするセンシング技術、計測技術、そしてコネクト技術… アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、リアルな世界とデジタル世界の懸け橋となる、数々の先進テクノロジーを提供。これにより、皆様の前に、新しい世界を切り拓いていきます。

ADIコミュニティのコミュニティ・ユーザ・フォーラム利用規約


本利用規約に対するお客さまの同意

ADIサイトにあるADIコミュニティ・ユーザ・フォーラム(「コミュニティ・ユーザ・フォーラム」)では、情報および意見の交換のためにフォーラムを用意しています。コミュニティ・ユーザ・フォーラムの利用規約は以下の通りです。

コミュニティ・ユーザ・フォーラムにアクセスしたり閲覧したり、コミュニティにコンテンツを投稿したり参加したりすると、コミュニティ・ユーザ・フォーラムの利用規約に同意されたことになります。このコミュニティ・ユーザ・フォーラム利用規約はADIサイトに通常適用される 利用規約 に従っています。利用規約を注意深くお読みください。この条件に同意されない場合、コミュニティ・コミュニティ・ユーザ・フォーラムの閲覧、使用、または同コミュニティ・ユーザ・フォーラムへの投稿はなさらないようにしてください。


ADIの投稿

ADIはコンテンツ(それぞれ「ADIの投稿」)を投稿します。ADIの投稿はADIに帰属し、ADIの著作権の下にあります。お客さまはインターネットを通じてADIの投稿にアクセスすることが許可されます。お客さまは、ADIの投稿を個人的に使用するためにのみ保存、表示、印刷することができます。それ以外の場合、ADIの投稿を複製、転送、出版、配布、表示することはできず、いかなる場合もそれを不当に利用することはできません。

ADIの投稿がADIの従業員名または代理店名でなされる場合、明示的に別段の定めがない限り、このようなADIの投稿で表明された意見や記述はそれを書いた執筆者のものであり、ADIまたはその経営者のものではありません。

投稿者はユーザ登録が必要

ADIでは、コミュニティに投稿を希望されるユーザ(「投稿者」)にコミュニティへの登録を求めています。ユーザ名とパスワードを選択すれば、投稿者として登録できます。ユーザ名には、別人と混同されたり、間違われたりするようなものを選択しないようにしてください。また、ユーザ名は下品で不快感を与えるようなものであってはいけません。コミュニティ・ユーザ・フォーラムのコンテンツに単にアクセスして閲覧するだけなら、登録は不要です。

ADIは人物、理由を問わず、ユーザ登録を除去する権利を留保します。

ユーザの投稿

お客さまはどのコミュニティ・ユーザ・フォーラムであれ、コンテンツを掲載することによって(それぞれ「ユーザの投稿」)、ADIに非独占的、ロイヤルティ無料の無期限の世界的なライセンスを許諾することになります。このライセンスには、ADIがユーザの投稿をコミュニティ・ユーザ・フォーラムに掲載するとともに、その複製、アーカイブへの保管、転送、表示、編集、翻訳、再フォーマットを行い、集合著作物、データベース、アーカイブにまとめる権利が含まれます。

お客さまは、ユーザの投稿において違法な内容、誤解されやすい内容、中傷的な内容、下品もしくは卑猥な内容、趣味の悪い内容、脅迫的な内容、第三者の所有権を侵害する内容、個人のプライバシーに踏み込んだ内容、好ましくない内容を掲載しないことに同意します。ユーザの投稿を掲載することで、お客さまはそれを行うのに必要なあらゆる権利および許可を有することを表明したことになります。

投稿にはご自身の身元を特定する情報を含める必要はありません。身元を特定できる個人的な情報を提供される場合、自らの責任で行ってください。

ADIは理由を問わず、どのコミュニティ・ユーザ・フォーラムからもユーザの投稿の掲載をやめたり、削除したりする権利を留保します。ADIはコンテンツを掲載もしくは使用する前に審査することができますが、義務ではありません。また、ADIはユーザの投稿の長さを制限する場合があります。

非営利的な使用
コミュニティ・ユーザ・フォーラムは非営利的な使用に限定されます。お客さまは、金銭の要求、販売促進、広告、商品やサービスなどの勧誘を含む内容を掲載しないことに同意します。お客さまは、他のコミュニティ・ユーザ・フォーラムのユーザを何らかの団体に勧誘しないことに同意します。また、投稿者またはその他のユーザについての個人的なデータを求めたり集めたりしないものとします。お客さまは、ADIがお客さまや、お客さまの活動や事業、ユーザの投稿を支持していると主張することはできません。

サードパーティのサイトおよびリンク
ADIの投稿および多くのユーザの投稿には、サードパーティのインターネット・サイトへのリンクがあります。ADIは、サードパーティのサイトのコンテンツまたはどのリンクの手段によっても到達できるデータに対して、承認または支持を与えることはありません。ADIはこのようなサードパーティのサイトをコントロールできるわけではなく、こうしたサイトのコンテンツに責任は負うことはありません。

ADIの投稿またはユーザの投稿に関する保証はなし
ADIは、ADIの投稿およびユーザの投稿を含め、コミュニティ・ユーザ・フォーラムに書かれている情報の正確性、完全性、有用性についていっさい責任を負いません。ADIはADIの投稿、ユーザの投稿に書かれている記述、意見、推薦を承認することも支持することもありません。

コミュニティ・ユーザ・フォーラムでは技術またはソリューションについて議論が行われる可能性がありますが、お客さまは自らの責任で技術またはソリューションを使用します。ADIの投稿またはユーザの投稿で議論された技術またはソリューションが機能すること、または特定の結果をもたらすことについては、いっさいの表明も保証もありません。技術またはソリューションの作成、複製、使用、販売にライセンス、同意、許可、商品またはサービスの購入が要求されるかどうか決定するのは、お客さましだいです。

ADIは、上記に明示的に述べているように、ADIの投稿を閲覧し印刷する許可を除き、コミュニティ・ユーザ・フォーラムのユーザに対しては、特許、商標、企業秘密、著作権、その他の知的財産権の下にいかなるライセンスも許諾しません。

ロボットやスパイダーは使用不可
コミュニティ・ユーザ・フォーラムの使用は参加者および読者に限ります。お客さまは、コミュニティ・ユーザ・フォーラムの一部にアクセス、モニター、複写するのにエージェント、ロボット、スクリプト、スパイダー等の自動的な手段を使用しないことに同意します。この条項は、ADIサイトで用意されているRSSフィードの使用を妨げるものではありません。コミュニティ・ユーザ・フォーラムは、ウェブを調査し、一般に公開されている検索エンジンでインデックスをつけることができます。

賠償金
お客さまが提供するユーザの投稿、お客さまによるこれらのコミュニティ・ユーザ・フォーラムの条件違反、お客さまによるADIサイトの利用規約違反に起因するクレームとの関連でアナログ・デバイセズ、その子会社、役員、取締役、所有者、従業員、および代理店に発生したいっさいの法的責任、損失、費用、経費(弁護士費用を含む)に対して、お客さまはアナログ・デバイセズ、その子会社、役員、取締役、所有者、従業員、および代理店を補償し、保護し、損害を与えないようにすることに同意します。

権利の放棄および保証の排除
コミュニティ・ユーザ・フォーラムおよびそのコンテンツは「現状のまま」で提供されます。ADIではいかなる種類の保証も行いません。誤りまたは間違いがある場合もあります。ADIは、コミュニティのコミュニティ・ユーザ・フォーラムおよびそのコンテンツがお客さまの要求を満たし、中断がなく、エラーがないということは保証しません。ADIは、商品性、特定目的への適合性、第三者の知的財産権の不侵害性について、明示暗示を問わずあらゆる保証を明示的に排除し、放棄します。ADIは、コミュニティ・ユーザ・フォーラムまたはそのコンテンツの使用から生じた、あるいはそれに関連して生じたいかなる種類の損害、損失に対しても責任を負わないものとします。

法的責任の限界
ADIまたはその子会社は、特別の、偶発的、刑罰的な、複数の、間接的、結果的ないかなる種類の損害賠償に対しても、たとえそのような損害賠償の可能性について報告を受けていたとしても、また訴訟方式に関係なく、法的責任を負わないものとします。

法律の遵守
お客さまは、ADIサイトをご使用になる場合、あらゆる適用法、法令を遵守することに同意します。

利用規約の変更
ADIは、利用規約およびコミュニティ・ユーザ・フォーラムの条件をいつでも変更する権利を留保します。どのコミュニティのコミュニティ・ユーザ・フォーラムであれ、それに継続してアクセスし、閲覧し、投稿し、その他の方法で使用すれば、新しい利用規約の条件に同意されたとみなされます。


Last updated: June 2011