会社概要

日本法人の会社概要はこちら>>

アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、ほぼあらゆる種類の電子機器で使用されている高性能なアナログ集積回路(IC)、ミックスド・シグナルIC、デジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ICの設計、製造、販売を行っている世界トップの企業です。当社は、1965年の設立以来、電子機器の信号処理に関する技術的課題の解決に注力してきました。当社の信号処理製品は全世界100,000社を超える顧客に選ばれ、温度、圧力、音、光、速度、運動などの実世界の現象をさまざまな電子装置で利用する電気信号に変換し、調整、処理するために中心的な役割を担っています。当社では、信号処理技術によって顧客の製品の重要な差別化が可能となる戦略的市場、すなわち工業用/自動車/通信/民生市場を特に重視しています。


現在、当社はデータ・コンバータ、アンプ/リニア製品、無線周波数(RF)IC、パワーマネジメント製品、マイクロ電子機械システム(MEMS)技術を利用したセンサーなどの各種センサー、プロセッシング製品(DSPなどのプロセッサ)など、幅広い顧客のニーズを満たすように設計された広範な革新的製品を生産しています。なかでも、当社の収益に最も大きく貢献しているのはデータ・コンバータです。コンバータ市場に詳しいアナリストのほとんどはこの市場における当社のシェアを40~50.4%*と見積もっており、当社は世界のどの地域でもこの製品分野のリーダーとしてよく知られています。

アナログ・デバイセズ 50年間のイノベーションストーリーもご覧ください。


Analog Devices
Corporate Headquarters
One Technology Way 
P. O. Box 9106 
Norwood, MA 02062-9106

Phone: (781) 329-4700 / 1-800-262-5643 
www.analog.com