spaceAnalog Devices
ADI公司设计的电能计量IC业界享有盛誉。
在电能计量应用中,analog is everywhere.
IIC
用于电能计量的IC
ADE71xx和ADE75xx系列:
电量计量内核、微控制器(MCU)、flash存储器、液晶(LCD)驱动器, 实时时钟(RTC)和智能电池管理
ADF7021窄带收发器:
扩大范围,抗干扰
ADM2483带隔离的RS-485收发器:
支持500 kbps数据速率和256个总线节点
Blackfin®处理器:
在控制和信号处理应用具有超高性能和效率
ADE7758三相电能计量IC:
测量有功功率、无功功率和现在功率有效值(RMS)

巧妙的片内集成提供
优良的性能和高价值


这里介绍的是用于液晶(LCD)显示电能表的理想电能计量集成电路(IC)。美国模拟器件公司(Analog Devices Inc.,简称ADI)提供的ADE71xx和ADE75xx系列引领技术创新,为电能表制造商和电力公司提供:
  • 智能电池控制
  • 具有低直流(DC)偏置的LCD对比度控制
  • 提高电表的可靠性
  • 超低功耗电池供电模式
  • 降低材料成本,进一步简化设计
ADI公司将业界领先的模拟信号和混合信号IC与极佳的应用功能巧妙地集成在一起,具有无与伦比的设计优势。我们沿着不断提高可靠性、减少尺寸和降低功耗的集成发展路线,提供种类齐全的电能计量解决方案。

全球已经有一亿七千五百万块电能表采用了ADI公司的信号处理IC,因此ADI公司是业界享有盛誉的IC供应商。欲了解有关ADI公司电能计量IC的详情,请访问公司网站:www.analog.com/energy-China
或者电话垂询:800-810-7142

 
Analog Is Everywhere Analog Devices