Medical Electronics ICs
第7卷,第6期 半导体解决方案资源

低功耗便携式CW多普勒超声诊断系统

P携式连续波(CW)多普勒超声诊断设备要求在只能提供非常微弱信号的条件下测量血液流动数据。由于血流量低或测量目标和传感器之间的距离远(例如在胎儿监测或过度肥胖情况下),输入信号幅度有限,因此要求接收器信号链具有非常大的动态范围。CW同相(I)和正交(Q)调制接收器以及ADC必须适应印制电路板(PCB)尺寸越来越小同时保持低功耗。

Solution
在便携式超声设备前端中,模拟信号处理元件是决定总体系统性能和限制的关键。为了增加通道密度,ADI公司提供了多种高集成度、低功耗解决方案,它们能在超小封装内提供超凡的性能。

AD8339 四正交解调器和移相器通过替代在相位阵列波束形应用中通常使用的大交叉开关矩阵和模拟延时线,比同类产品节省了75%的PCB面积。AD8339每通道功耗仅为73 mW,适合于便携式超声诊断设备使用。该器件节省功耗特性能使设计师可以在车载超声诊断设备中增加通道密度,每通道使用数百个移相器。AD8339采用40引脚LFCSP封装。

AD7980 16 bit PulSAR®低功耗ADC对AD8339 的4通道同相和正交(I/Q)模拟信号分别求和并且以高达1 MSPS采样速率完成模数转换。该器件消耗最小的功耗,占用最小的PCB面积,同时提供高达91.5 dB @ 1 MSPS无与伦比的SNR。AD7980以1 MSPS全速率工作时功耗仅为7 mW,而且在转换过程中无流水线延迟。该器件通过串行SPI总线提供I/Q数字输出——进一步简化便携式超声设备系统的PCB布线。AD7980采用10引脚MSOP或QFN超小封装。

点击这里查看大图
AD8339

Previous   Next

返回首页