A/D Converters
第6卷, 第5期 半导体解决方案资源

引脚可设置的1.6 GHz时钟IC使DAC的性能达到极致

何产生抖动低于1 ps RMS(有效值)的时钟是一个设计难题。如何将这些在密集的PCB上的低抖动时钟 分配给多个分路也是一个难题。为了解决这些难题,ADI公司新的时钟集成电路(IC)优化了芯片之间的接口并且在小型的32引脚LFCSP封装中提供优良的输出隔离。

Solution
在右图所示的应用中,现场可编程逻辑阵列 (FPGA)和DAC分别需要122.88 MHz的LVDS和 61.44 MHz的CMOS时钟。用一条很长的PCB 印制线传送61.44 MHz CMOS时钟单端信号会 引起噪声耦合和谐波干扰。因此,在通信系统和 许多仪器仪表中,首先将来自普通时钟芯片(例如 AD9511)的高频时钟(例如491.52 MHz)LVPECL 差分信号从普通的时钟芯片(例如AD9511)送到辅 助的时钟芯片,然后再在接受时钟的芯片处本地 进行分频、相位偏移、延时调整和电平转换,这 样获得了极佳的效果。ADI公司新的AD9513能接 收高达1.6 GHz的差分信号,只要分频系数高达 32,就能完成90°的相位偏移,并且输出可以是 LVDS或者CMOS低抖动(小于300 fs RMS)的时 钟。AD9514和AD9515可提供混合逻辑输出和差 分LVPECL输出兼备LVDS/COMS输出。混合逻 辑时钟适合要求极低抖动(225 fs)的应用场合, LVPECL时钟适合用来驱动ADC,而带有延时调节 功能的CMOS时钟适合用于数字芯片。欲浏览上 述时钟IC以及其它的时钟解决方案, 请访问: www.analog.com/clocks-china.

欲免费下载ADIsimCLK工具,请访问: www.analog.com/ADIsimCLK-china.

欲获知有关ADI公司时钟芯片的更多信息, 请访问: www.analog.com/clocks-china. 欲获取有关DAC性能和时钟抖动关系的其它信息,请查阅ADI公司最近更新的应用笔记AN-501 “孔径不确定度和ADC的系统性能”。

产品 型号 输出时钟 (MHz) 输出时钟数量 和逻辑类型 宽带随机抖动
(rms fs)
产品描述 封装 报价
(美元/片)
时钟分配IC—可设置分频(1~32)、相位偏移和可调整延迟单元
AD9510 1200/800/250 4 LVPECL
4 LVDS/CMOS
225 附加 1.6 GHz PLL内核, 8个输出时钟分配 64引脚
LFCSP
11.95
AD9511 1200/800/250 3 LVPECL
2 LVDS/CMOS
225 附加 1.6 GHz PLL内核,
5个输出时钟分配
48引脚
LFCSP
9.95
AD9512 1200/800/250 3 LVPECL
2 LVDS/CMOS
225 附加 5个输出时钟分配 48引脚
LFCSP
9.95
AD9513 800/250 3 LVPECL/
CMOS
300 附加 引脚兼容,
3个输出时钟分配
32引脚
LFCSP
5.95
AD9514 1600/800/250 2 LVPECL
1 LVDS/CMOS
225 附加 引脚兼容,
3个输出时钟分配
32引脚
LFCSP
5.95
AD9515 1600/800/250 1 LVPECL
1 LVDS/CMOS
225 附加 引脚兼容,
2个输出时钟分配
32引脚
LFCSP
4.75
时钟产生IC—可设置时钟速率和边沿延迟
AD9540 655 1 CML,
与PECL兼容
700附加 655 MHz低抖动时钟发生器 48引脚
LFCSP
9.95

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6ADC-SEA

Previous     Next

返回页首