아나로그디바이스, 고속 데이터 컨버터 대 FPGA 인터커넥트 설계 환경 간소화

ADI의 새로운 듀얼채널 14비트 250MSPS A/D 컨버터 AD9250, JESD204B 호환 출력을 제공하여 고속 FPGA와의 매끄러운 연결과 정밀한 멀티채널 컨버터 동기화 가능
AD9250_PR.jpg

Norwood, MA (10/09/2012) - 2012년 10월 9일 – 통신 인프라, 영상 장비, 산업용 계측 장비, 군용 전자 장비, 기타 멀티채널 데이터 집약적 시스템들이 데이터 변환 단계에서부터는 더욱 폭 넓은 분해능과 높은 샘플링 레이트를 요구하고 있다. 또한 병렬 인터페이스의 물리적인 레이아웃 제약과 직렬 LVDS(low-voltage differential signaling) 기법의 비트 레이트 한계가 디자이너들에게 기술적인 과제로 떠오르기 시작했다.

전세계 고성능 신호처리 기술 및 데이터 컨버터 시장 선도기업인 아나로그디바이스(www.analog.com, NASDAQ: ADI)는 이러한 과제 해결을 위해 JEDEC JESD204B 직렬 출력 데이터 인터페이스 표준을 채택한 듀얼채널 14비트 250MSPS A/D 컨버터 AD9250을 출시한다고 밝혔다. AD9250 A/D 컨버터 제품은 업계 최초로 250MSPS에서 JESD204B Subclass 1 확정적 레이턴시를 제공한다. 이러한 기능 덕분에 AD9250은 직렬 인터페이스를 통해서 여러 개의 데이터 변환 채널들을 정밀하게 동기화할 수 있다.

AD9250 A/D 컨버터의 직렬 인터페이스 구현은 1레인 또는 2레인 가능 링크를 통해서 최대 5Gbps의 데이터 레이트를 제공한다. 2개의 직렬 레인을 이용하여 풀 250MSPS 듀얼 A/D 컨버터 데이터 레이트를 제공하거나, 1개의 레인을 이용하여 그보다 낮은 샘플링 레이트를 지원할 수 있다.

자일링스(Xilinx) 같은 고성능 FPGA 공급업체들은 자사의 최신 세대 제품에 온칩 JESD204B SerDes(Serializer/Deserializer) 포트를 채택하고 있다. 아날로그 신호 체인을 위한 이와 같은 매끄러운 종단간 연결성은 PCB 레이아웃을 간소화할 뿐 아니라 프로토타입을 신속하게 개발할 수 있게 하며 제품 출시시간까지 단축한다.

자일링스의 무선 사업 그룹 선임 이사인 순일 카르(Sunil Kar)는 “자일링스는 JEDEC JESD204B 표준 지원을 공언해 왔으며 데이터 컨버터에 직렬 인터커넥트 기술 도입을 앞당기기 위해 애쓰고 있다. 이러한 노력의 일환으로 AD9250 같은 고속 데이터 컨버터와 인터페이스하기 위해 유연성과 확장성이 뛰어난 고급 프로그래머블 IP를 제공하고 있다. 자일링스는 Subclass 0, 1, 2 기능의 JEDEC JESD204B IP를 지원하고 있으며 최대 10.3Gbps의 라인 레이트와 최고 8배에 이르는 레인 폭을 지원하는 디바이스들을 제공하고 있다. 이처럼 향상된 기술들을 조합하여 ADI는 시스템 모듈화를 높일 수 있도록 하고, 비용과 복잡성을 줄이며, 차세대 무선 및 유선 네트워크의 성능과 기능성을 향상시킬 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

아나로그디바이스의 고속 컨버터 그룹 제품라인 케빈 카트만(Kevin Kattmann) 이사는 “아나로그디바이스의 이 주력 제품은 FPGA 기반 시스템에 아날로그 신호 체인을 설계할 때 혁신적이면서 고도의 통합적인 솔루션을 제공한다. AD9250 듀얼 14비트 A/D 컨버터는 유례 없이 뛰어난 광대역 신호 프로세싱 성능을 제공할 뿐만 아니라 간소화된 직렬 인터페이스는 SDR(software-defined radio) 장비 및 의료용 초음파 장비의 차세대 FPGA 기반 애플리케이션 설계 장벽을 극복할 수 있게 해준다. 이제 많은 시스템 디자이너들이 고성능 아날로그 신호 체인을 설계할 때 I/O 상의 과제들을 해결할 수 있는 훌륭한 솔루션을 이용할 수 있게 되었다”고 말했다.

AD9250 14비트 A/D 컨버터의 부가적 이점

AD9250 컨버터의 JESD204B 직렬 인터페이스는 필요한 고속 차동 출력 데이터 경로의 수를 IC 한 개당 최대 28개에 이르던 것을 단 2개로 줄일 수 있게 해준다. AD9250의 Subclass 1 확정적 레이턴시 기능은 파워업 사이클이 진행될때마다 링크 재동기화 이벤트가 반복된다. 이는 다이버시티 무선 시스템 및 계측기, 멀티-모드 디지털 수신 애플리케이션(TD-SCDMA, WCDMA, LTE(특히 2R2T>8R8T evolution) 등), 레이더/군용 전자장비, 의료용 영상 시스템, 케이블 인프라, 범용 SDR 장비 같은 분야에서 중요하게 요구되는 특성이다.

AD9250 14비트 A/D 컨버터의 주요 사양

  • JESD204B 부호화 직렬 디지털 출력, Subclass 1 확정적 지연 시간 기능
  • SNR = 70.6dBFS (185MHz AIN 및 250MSPS일 때)
  • SFDR = 88dBc (185MHz AIN 및 250MSPS일 때)
  • IF 샘플링 주파수: 최대 400MHz
  • 95dB 채널 절연/누화
  • 저전력 및 소형 패키지

평가 키트

AD9250-250EBZ(250MSPS), AD9250-170EBZ(170MSPS), AD6673-250EBZ DUT 보드와 HSC-ADC-EVALDZ 고속 데이터 포착 카드의 조합은 AD9250을 위한 포괄적인 신호 성능 최적화 평가 시스템을 제공한다. 포착된 데이터는 노트북 PC와 아나로그디바이스의 VisualAnalog™라고 하는 무료 소프트웨어를 이용해서 분석할 수 있다. 또한 FPGA 개발 플랫폼과의 호환성을 위해서, DUT 보드용 CVT-ADC-FMC-INTPZB FMC 인터포저 커넥터도 제공된다.

가격, 공급 및 보완 제품

AD9250 듀얼-채널 14비트 250MSPS A/D 컨버터 제품은 베이스밴드 차동 아날로그 입력 구성에 활용되는 AD8138, ADA4937, ADA4938-2 드라이버 제품이나 ADCLK905 저-지터 클록 버퍼를 채택한 AD9516-3 클록 분배 IC 같은 아나로그디바이스의 다른 제품과 함께 이용하기에 적합하다. 또한 아나로그디바이스는 170MSPS 핀 호환 제품(AD9250-170)과 11비트 250MSPS 핀 호환 버전 제품인 AD6673도 공급한다.

제품 샘플 공급 양산 공급 가격 패키지
AD9250-250 가능 가능 131.57달러 (1천 개 기준) 48-리드 LFCSP
AD9250-170 가능 가능 72.50달러 (1천 개 기준) 48-리드 LFCSP
AD6673-250 가능 가능 74.80달러 (1천 개 기준) 48-리드 LFCSP
AD9250-250EBZ - 가능 350달러 -
AD9250-170EBZ - 가능 300달러 -
AD6673-250EBZ - 가능 300달러 -
HSC-ADC-EVALDZ - 가능 750달러 -
CVT-ADC-FMC-INTPZB - 가능 99달러 -

About Analog Devices

Innovation, performance, and excellence are the cultural pillars on which Analog Devices has built one of the longest standing, highest growth companies within the technology sector. Acknowledged industry-wide as the world leader in data conversion and signal conditioning technology, Analog Devices serves over 100,000 customers, representing virtually all types of electronic equipment. Analog Devices is headquartered in Norwood, Massachusetts, with design and manufacturing facilities throughout the world. Analog Devices is included in the S&P 500 Index. http://www.analog.com

Editor's Contact Information:

인컴브로더 한덕선
010.6327.1850

dawson@incommbrodeur.com

沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Close