Norwood, MA (09/06/2012) - 2012년 9월 6일 – 전세계 고성능 신호처리 기술 및 데이터 컨버터 시장 선도기업인 아나로그디바이스(www.analog.com, NASDAQ: ADI)는 오늘 내부 2.5V 레퍼런스 회로를 통합한 초저전력 12비트 1MSPS(1-Mega sample per second) SAR(Successive Approximation Register) A/D 컨버터 시리즈의 첫 번째 제품을 선보였다. 새로운 A/D 컨버터는 USB(Universal Serial Bus) 또는 배터리 전원을 이용하는 데이터 수집(DAQ) 모듈, 핸드헬드형 미터, 필드 계측기, 에너지 수집(Energy Harvesting) 애플리케이션, 의료용 디바이스(예: 휴대형 심전도기 및 심박동 모니터)를 위해 디자인되었다. 동급 제품 중 전력 효율이 가장 뛰어난 컨버터인 이 제품은 내부 레퍼런스 회로가 있는 경쟁사의 12비트 컨버터 제품보다 패키지 크기가 33% 더 작고, 가장 근접한 성능의 경쟁 SAR A/D 컨버터보다 전력소비가 70% 이상 적다.
아나로그디바이스 산업 및 계장 그룹의 마이크 브리치필드(Mike Britchfield) 부사장은 “AD7091R은 경쟁사 A/D 컨버터는 물론, 디스크리트 ADC와 레퍼런스 회로의 2칩으로 구성되는 대체품보다 3.5배 이상 높은 전력 효율을 제공한다”며 “이처럼 탁월한 전력 성능상의 이점은 시스템 소모 전력이 극도로 제한된 제품을 개발하는 시스템 엔지니어들을 위해 디자인 된 것”이라고 밝혔다.
AD7091R 코어는 1MSPS로 동작 시 3V에서 349μA(typ) 를 소모하며, 전력 소비는 샘플링 속도에 따라 자동으로 변경된다. 이 제품은 264nA의 파워다운 전류와 21.6µA의 대기 전류를 소모하므로 디자이너는 간헐적인 데이터 변환이나 원샷(One-shot) 변환인 경우에 대해서는 에너지 소모량을 추가로 최적화할 수 있다. 이 새로운 디바이스는 4.5ppm/˚C의 레퍼런스 온도 계수를 갖는다.
| 제품 | 샘플 공급 | 양산 공급 | 동작 온도 범위 | 1,000개당 가격 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD7091R | 공급중 | 공급중 | –40°C~+125°C | 2.15 달러 | 10-리드 MSOP
5mm × 3mm,
10-리드 LFCSP 3mm × 2mm |
AD7091R을 위한 EVAL-AD7091RSDZ 평가보드가 현재 59.00달러의 가격에 공급되고 있다. EVAL-SDP-CB1Z 컨트롤러 보드는 평가보드와 함께 주문해야 하며, 가격은 99.00달러이다. 손쉬운 디자인(Design-In)을 위해 IBIS 모델 및 소프트웨어 드라이버가 제공된다. 저전력 증폭기와 함께 사용할 경우, AD7091R A/D 컨버터는 신호 체인 전력 소모를 낮추는 칩셋의 일부로 동작한다. 또한 레일 투 레일 입력 및 출력의 AD8031 연산 증폭기 와 함께 사용하면 이전 제품과 비교해 전력 소비를 45% 이상 줄일 수 있다. 저대역 애플리케이션의 경우, AD7091R A/D 컨버터와 AD8420 산업용 증폭기를 함께 활용하면 이전 솔루션에 비해 전력 소비를 60% 이상 낮춘 경제적인 솔루션을 구성할 수 있다.
Innovation, performance, and excellence are the cultural pillars on which Analog Devices has built one of the longest standing, highest growth companies within the technology sector. Acknowledged industry-wide as the world leader in data conversion and signal conditioning technology, Analog Devices serves over 60,000 customers, representing virtually all types of electronic equipment. Analog Devices is headquartered in Norwood, Massachusetts, with design and manufacturing facilities throughout the world. Analog Devices is included in the S&P 500 Index.
인컴브로더 한덕선
010.6327.1850
dawson@incommbrodeur.com
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved