超越一切可能

医疗电子创新技术源于共同合作

医疗设备实现中心(MEDRC)而言,大胆的想法从建立合作伙伴关系开始,为此该中心积极联合ADI公司的创新技术和麻省理工学院的学术力量。

我们的共同使命是: 推动医疗电子设备在性能、影响力和价格上的革新;帮助医疗服务从医院和医生办公室等更昂贵、更固定的环境转变为即时检测环境;发掘超前理念,由此改善无数病人的生活。

可穿戴式医疗设备可消化传感器,再到超声成像的重大技术突破,MEDRC集合卓越的思想、先进的技术和探索热情,为广泛类别和技术领域的产品提供创新方案。

下一代体液监测传感器

比如,MEDRC在水合作用、皮肤电反应和身体组成等领域的人体阻抗测量方面不断探索和研发创新技术。

MEDRC正在开发硬件并进行临床前试验,努力研究可穿戴式无线监测设备,提供充血性心力衰竭病人体液积累的临床相关信息。 该项目还包含一项针对人体接触技术的研究——包括导电织物、非接触式电极、心电图电极和微型针头等技术,旨在选择最优应用方案。

我们还在研发可供大众使用的监控解决方案,如腕上设备、手机传感器,以及其他适合的格式。 这些综合解决方案有望能为传感器融合带来更多可能性,呈现其他诊断信息。

与合作伙伴共创未来

ADI公司除了资助该中心的大量研究项目,还向其提供技术专家,与博士生合作,指导其设计架构和电路,并协助其评估和验证概念。

50年来,ADI公司一直秉承指导传统,与MEDRC的合作正是这一传统的延续。 通过此次合作,我们帮助领先创新者、工程师和技术人员建立了医疗护理的全新典范,贯穿从概念到现实的整个过程,ADI得以进一步地增强与年轻思维之间的技术沟通,借助良机共创未来。


用于控制充血性心力衰竭(CHF)的便携式生物阻抗光谱测量系统

M.K. Delano 和 Tom O'Dwyer
MEDRC - Maggie Delano

据估计,在美国约有五百万人目前被诊断有充血性心力衰竭(CHF),每年新增病例超过40万。 有近一半的出院者在四至六个月内重新住院。 如果症状能及早发现,这些早期重新住院的病人中有近50%无须住院。 研究显示,生物阻抗测量可提前14天预测心力衰竭失代偿。 我们已经研发了一种便携式生物阻抗系统,能够测量1 kHz至1 MHz的人体阻抗。 该系统采用幅值比和相位差检测方法计算所测量阻抗的幅值和相位(参见图1)。 系统封装在一个铝盒内(参加图2),可与四条同轴电缆配合使用,减少杂散电容的影响。 该设备采用RC网络,在健康志愿者身上做过测试。

MEDRC Figure 1

图1: 幅值比和相位差检测方法原理图。 固定正弦电流流经身体和检测电阻。 电压放大,并由增益相位检测芯片(AD8302)检测。 (AD8302).

MEDRC Figure 2

图2:外壳内的便携式生物阻抗光谱测量系统。



更多"超越一切可能"案例,  请查看 >