关于 Analog Garage

多年以来,ADI 一直致力于为数字与现实世界的交汇提供创新解决方案。经验告诉我们,我们周围甚至身体内还有很多事物有待探索和发现。这需要先进的检测设备来探测、测量与记录。需要分析和云功能来理解传感器传回的数据的起伏波动。需要革新的能源采集和存储方式以保证数据的源源不绝。更重要的是,还需要您的参与。

Analog Garage 旨在帮助您将颠覆性构想变为明日的现实。我们为企业家提供条件以提出、探索、扩展新技术和新业务模式。我们与有想法的企业家合作,提供指导和资金,以解决现实世界以及嘈杂、混乱、困难的模拟世界中的难题。

章节分隔符

我们的重点领域

感知物理现象、测量并解释数据所需的构想。使这一切成为现实的电子产品一直是我们最擅长的领域。我们将大约 20% 的收入投资到工程设计,从而确保不仅继续保持半导体领域的领先地位,而且在光电、机器学习、安全、能源采集以及生物和光学电子集成等新兴领域也能胜人一筹。

我们与创业者、大学以及研究人员密切协作,探索有关“传感器-云”系统、自主机器、智能型农业、精密医疗以及这些市场上消费电子、医疗和工业传感器方面的构想:

focus_automotive

汽车

赋予自动驾驶车辆全新方式以检测并理解车辆周围的世界

focus_healthcare

健康

允许医生、病人和消费者监控健康体征

focus_industrial

工业

借助新一代工具提升生产能力和效率

物联网

物联网

智能感知我们的世界


通过 Analog Garage 加速器合作伙伴联系

Analog Garage 致力于为您的下一伟大构想提供战略性资源和融资,不过许多创业者都选择通过加速器合作伙伴来联系我们。请查看此处的加速器合作伙伴资料,寻找符合您所专注领域的合作伙伴。

garage_Alchemist_logo

孵化各种各样的构想,但全都采用企业对企业模式,也称为企业、客户发展模式。

申请加入 Alchemist Accelerator

garage_GreenTown_logo

专注于硬件的创业者,针对全球最严峻的能源和环境挑战开发清洁技术解决方案。

申请加入 Greentown Labs

garage_Bolt_logo

致力于通过旧金山的一站式支持团队执行构思期、前期硬件融资。

提交募资简报给 Bolt

garage_MCchallenge_logo

波士顿、以色列、墨西哥、瑞士和英国的孵化器致力于帮助所有行业的创业者。

申请加入 MassChallenge

garage_Pulse_logo

专注于数字健康的团队帮助创业者与专家、研究机构和资源建立联系。

申请加入 Pulse@MassChallenge

garage_Skydeck_logo

采用免费无股权的导师制,让您尽享加州大学伯克利分校海量资源。

申请加入 SkyDeck

garage_Start_logo

附属于斯坦福大学的创业者可以使用这一免费无股权的加速器计划。

订阅 StartX 信息


我们的团队

在 Analog Garage,我们的团队了解如何培育大胆的构想并构建新的业务。将工程专业知识与丰富的业务为指导的全球网络相结合,这些业务包括财务、制造、产品研发和销售。

Patrick O'Doherty

Patrick (Pat) O’Doherty

新兴业务部副总裁

Pat 负责 ADI 内部新业务的孵化、投资前景良好的初创公司以及指导创业者。Pat 善于扫清障碍,帮助创办者与工程师、研究和商业人才建立联系,以进一步完善构想。ADI 在构建业务方面拥有超过 25 年的成功经验,特别感兴趣的领域包括信号处理技术、工业应用及大学合作关系。Pat 还是 BOLT、SkyDeck & 和 Greentown Labs 的顾问委员会成员。

Alain Guery

Alain Guery

新兴业务部总监

Alain 领导着一支由博士和业务战略家组成的专门团队,在 ADI 内外物色、探索及培养颠覆性构想。虽然当前关注焦点集中在医疗和可穿戴领域,但 Alain 职业生涯的大部分时间都在与工业仪器仪表市场的创新者合作。Alain 在能源采集、“传感器-云”系统和传感器设备技术,尤其是化学、光学和生物传感器方面有着渊博的学识,并因此备受赞誉。Alain 的业务发展团队主要通过加速器与孵化器为初创公司提供指导和工程支持。

Maria Tagliaferro

技术宣传总监

Maria 致力于向创新社区推广 Analog Garage,并帮助将构想、项目和投资者推荐给 ADI 的工程、业务开发和财务资源。她的职责是帮助 CTO 完成使命,以鼓励研究探索,确定技术的长期发展趋势以及激励 ADI 内外的创业者全身心投入工作。Maria 拥有 20 多年 打造品牌以及推广 B2B 和 B2C 技术的丰富经验。同时,她还负责 ADI 的投资者与行业分析师关系计划,包括多项关于合并、收购和剥离的沟通战略。

Raj Senguttuvan 博士

Raj Senguttuvan 博士

新兴业务部高级经理

Raj 负责推动医疗保健及工业物联网领域的产品创新和全新业务发展。Raj 专攻传感器、生物传感器、医疗设备、机器学习、数据分析和工业 4.0 技术。他为我们带来尖端新技术/产品发展方面极为重要的经验,对于使用技术创建新型突破性业务充满热诚。 Raj 还负责领导与初创公司生态系统接洽的相关事务,以评估业务伙伴关系和投资。他曾担任数家初创公司的顾问,以及 MassChallenge PULSE 和 Greentown Labs 的主要联络人。

Mario Freni

Mario Freni

新兴业务部业务发展经理

Mario 拥有逾 16 年的半导体行业相关经验,大部分时间用于在马萨诸塞州的波士顿和剑桥地区建立初创公司社区。 Mario 目前负责开展新技术的市场调研以及推动物质传感和生物传感领域的业务发展。 他也是 MassChallenge 的联络人。

Sylvain Marseille

Sylvain Marseille

新兴业务部高级市场经理

Sylvain 负责物色硅谷各初创公司,使 ADI 与未来能改变游戏规则的公司建立合作关系。他热衷于研究大型公司的创新流程,专攻汽车、工业和医疗保健领域的 B2B 市场营销。 Sylvain 拥有丰富的国际化经验,对于不同规模公司的文化差异有着深厚的理解。 他担任内部创新项目的顾问,也是 SkyDeck 和 StartX 的 ADI 联络人。

Adrian Fox

Adrian Fox

新兴业务部高级系统架构师

Adrian 负责为医疗保健和物联网领域专注硬件设计的新兴业务进行技术实现评估。 专攻领域为射频、能源管理和精确测量信号链设计。 Adrian 曾参与硬件设计流程的各个阶段,拥有丰富的相关经验,能够在较短的时间线内帮助初创公司将构想转变为概念验证,同时兼顾成本目标。Adrian 是斯坦福大学 SystemX Alliance 的主要联络人,SystemX Alliance 计划致力于通过嵌入式智能实现实时传感、计算和交流。

Julie Murphy

Julie Murphy

新兴业务部财务总监

Julie 主要负责天使轮到 B 轮投资的财务决策。她的职责包括尽职调查、谈判以及交易架构筹划。Julie 是一位注册会计师,在技术行业拥有 20 多年的财务以及并购工作经验。作为 Analog Garage 风险团队的一员,Julie 负责评估有兴趣与 Analog Devices 合作的创业者和初创公司提交的前沿技术募资简报和提案。同时,她还担任 CTO 办公室的财务总监。在此之前,她曾担任 Analog Devices 的 SEC 报告、公司会计以及产品线等部门的多个财务职位,并曾在德勤担任高级审计员。

Ron Cellini

Ron Cellini

Analog Garage 技术成员

Ron 负责在亚洲重点区域推广 Analog Garage 计划,包括菲律宾、新加坡及中国香港和上海。 Ron 拥有逾 25 年产品设计相关的经验,同时在此领域拥有 13 项专利。 凭借开发、营销和制造方面的丰富经验,他对于任何提案的可行性有着非同一般的远见卓识。 Ron 是亚洲的联络人,负责教授和指导 ADI 内外的创业者,并为他们提供建议。

Ron Cellini

Ron Cellini

Analog Garage Technical Member

Ron is responsible for expanding Analog Garage initiatives within Asia at key locations including; Philippines, Hong Kong, Shanghai, China and Singapore.  Ron brings over 25 years’ experience in product design and holds 13 patents in this area.  With his experience in development, marketing, and manufacturing he has a broad-based view on the viability of any proposed effort.  Ron is the liaison to Asia, coaching, mentoring and advising entrepreneurs inside and outside ADI.

解决最为复杂、重大且极具影响力挑战的创新:来源于充满激情、怀揣梦想,期望超越一切可能的工程师们。

浏览故事

Innovations