ADI公司在线研讨会

最新研讨会预告
主题:如何使用 ADI REM 交换机实现实时 POWERLINK    |    日期: 2018年06月13日
传统的自动化系统使用不同的 I/O 现场总线、运动控制和安全设备,以便实现不同的集成。POWERLINK 是唯一采用开源 BSD 许可主机、从机、安全节点堆栈和网络配置工具的技术,可实现以太网上所有设备的确定性通信。

fundamentals-of-data-converters_cn

ADI 最新研讨会

用诊断数据掌管智能电表        2018年05月09日
 
本在线研讨会将讨论新的电表健康监测趋势并介绍ADI公司的mSure®技术。mSure®支持电力公司远程访问、监测和诊断机器健康状况,防患于未然,从而节省总运营成本,保护收益。点击了解更多
 
 
ADI公司PLL产品系列的最新发展        2018年04月11日
 
本在线研讨会开头将介绍锁相环和压控振荡器的基本原理。然后,我们将深入探讨环路滤波器配置、相位噪声、锁定时间和杂散等更高级的主题。点击了解更多
 
 
惯性传感器助力运动物联网        2018年03月14日
 
高度可靠、智能和互连传感器的可用性推动工业效率迈上新台阶。在许多情况下,不断提高这些传感器节点的自动化和移动化程度有许多好处,因此传感器节点的精密运动跟踪对应用成功来说至关重要。点击了解更多
 
 
无人系统技术电子解决方案的进步        2018年01月24日
 
本次研讨会,我们将探讨发展、市场现状和解决方案面临的四个方面的挑战:障碍物检测/映射、空对地/空对空通信、导航和稳定性以及电源/推进。点击了解更多
 
 
面向小型蜂窝和大规模MIMO的集成DPD        2018年01月10日
 
小型蜂窝和大规模MIMO基站的演变对无线电功耗、尺寸和成本提出了更高要求。点击了解更多
 
 
计数电子:进行超高灵敏度飞安测量        2017年12月13日
 
本在线研讨会将探讨需要进行亚皮安测量的应用并讨论与实施低泄漏、高精度信号路径相关的设计挑战。点击了解更多
 
 
如何测量栅极驱动波形        2017年11月15日
 
本在线研讨会将阐述关键的时序要求,如传播延迟和驱动强度,并展示应用中的指标测量方法。点击了解更多
 
 
限幅放大器揭秘:应用与设计         2017年10月18日
 
在本在线研讨会中,我们将讨论限幅放大器在电子战(EW)系统中的作用。点击了解更多
 
 
时钟的基本原理        2017年09月13日
 
本次在线研讨会将介绍时钟和频率合成、时钟术语、定时和常见应用。研讨会还将讨论锁相环(PLL)、模拟PLL、数字PLL和直接数字频率合成。点击了解更多
 
 
面向5G无线电基站的RF技术        2017年08月09日
 
本在线研讨会将讨论面向新兴5G无线电的RF技术创新方面的相关挑战和机遇。我们首先概述5G技术及其对无线电的影响。然后讨论面向6Ghz亚频段和毫米波频率范围的5G无线电。点击了解更多
 
 
物联网设备的可靠连接        2017年07月12日
 
本在线研讨会将讨论关键的无线电性能规格,确保电池供电物联网设备实现可靠的无线连接。这些设备在全球通用的ISM频段内工作,产生了某些可能导致通信链路不可靠的RF挑战。本在线研讨会将介绍这些挑战,并重点讨论应用影响。我们将探讨高性能无线电如何解决这些问题并确保可靠的连接系统。点击了解更多
 
 
RF转换器这些神技能,助您搞定无线应用挑战        2017年06月21日
 
本次研讨会将重点讨论RF数据转化器,给无线电设计师带来的诸多优势及灵活性。尤其是针对转化器技术在最近的发展中,取得更高的数据速率的一些经典案例分享。RF数据转化技术可以实施和简化各种无线电应用,如无线基础设施、有线电视前端发射器、雷达和仪器仪表等。本次会议将详细展示一些使用RF DAC的发射器的应用案例。点击了解更多
 
 
用于恶劣工业环境中的创新技术 — 隔离现场总线的通信        2017年04月19日
 
鉴于IEC 61000高压瞬变(浪涌、ESD、EFT)保护、对常见IEC 61000传导、辐射和磁场干扰的抗扰度以及常见的安装错误预防,本在线研讨会将详细探讨工业现场总线应用中面临的挑战。还将介绍多种解决方案带来的好处和影响,包括提高鲁棒性,节省空间并减轻认证负担。点击了解更多
 
 
利用技术解决方案克服无人机运行障碍        2017年03月16日
 
无人机(UAV)市场的增长潜力非常可观,过去一年就有数千家新公司涌入这一市场。目前,运行问题和政府针对无人机在全球空域中共存所制定的法规已危及到无人机的增长。本研讨会将讨论避碰、机身/有效载荷长期稳定性、可靠通信以及高质量和高性能相关的技术。点击了解更多
 
 
数据转换器基础        2017年03月16日
 
本研讨会将讨论数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC);包括基本架构、了解误差、分辨率和采样理论以及如何针对应用选择合适的DAC和/或ADC。点击了解更多
 
 
实现小尺寸、高容量小型蜂窝平台        2017年02月22日
 
移动网络运营商正在部署小型蜂窝,以处理日益增长的数据容量需求。对于小型蜂窝无线电设计人员而言,新一代小型蜂窝必须提供更大容量和多个服务频段、输出功率和载波;除了满足上市时间限制要求,同时保持当前尺寸、功率和研发预算。本在线研讨会中,我们将讨论这些挑战并提供相应的解决方案。 点击了解更多
 
 
利用MEMS加速度计进行条件监测        2017年01月11日
 
条件监测是预测性维护的重要组成部分。本研讨会重点介绍MEMS加速度计技术给条件监测应用带来的好处。其中会讨论MEMS的固有特性,正是这些特性使得MEMS格外有吸引力,而其他技术相形见绌。另外还会比较当今常用的加速度计技术,评述其性能上的进步。点击了解更多
 
 
智能分区和物联网系统发展         2016年12月15日
 
ADI公司的物联网技术总监Colm Prendergast将在本次研讨会介绍物联网(IoT)系统中的"智能分区"概念,演示开发人员如何在物联网信号路径中的适当位置添加智能技术以提供更好的洞察。他还将论及如何利用这些洞察以及硬件套件和云开发平台来构建优化的物联网解决方案。点击了解更多
 
 
精密模拟设计中的噪声分析       2016年11月16日
 
许多应用笔记和文章说明了针对放大器或ADC的元件级噪声分析,但是很少会说明如何从系统角度计算噪声预算或分析噪声。本在线研讨会探讨精密设计中的噪声分析基础知识,将计算与系统级规格联系起来,如灵敏度、动态范围和分辨率,并回答一些有关低噪声设计的重大问题。 点击了解更多
 
 
运算放大器的基础知识       2016年10月27日
 
运算放大器是最常见的线性设计构建模块之一。在本在线研讨会中,我们将讨论运算放大器结构,介绍基本规格并回顾一些用于补偿运算放大器限制的技术以及如何根据具体应用选择运算放大器。点击了解更多
 
 
传感器及其使用       2016年10月26日
 
在该在线研讨会中,我们将介绍如何将物理信号转变为模拟/电气信号的概念,然后转变为电气信号。 我们将会讨论的各种器件包括: 温度传感器和光电二极管(模拟/电气信号);执行器、扬声器和电机(物理信号)。 我们还将讨论如何处理信号实现最高精度的再现。点击了解更多
 
 
利用GSPS DAC实现超宽带宽应用       2016年09月07日
 
为了满足移动用户对容量增加的需求,相比传统的微波回程无线架构,新兴的E频段市场需要更宽的宽带能力。随着容量增加,在不远的将来需要2GHz E频段系统。本在线研讨会介绍当前E频段点对点系统的需求以及ADI公司的高速DAC如何提供所需带宽和采样频率以便满足这些需求。点击了解更多
 
 
工业过程控制应用的电磁流量计设计       2016年7月27日
 
本在线研讨会将讨论采用工业电磁流量计的一些电子设计挑战。 我们将传统的模拟解调架构与新型数字过采样架构进行比较,后者可大大简化电路设计和物料清单,并且在电路板面积、功耗和成本方面颇具优势。 评估结果表明并不亚于商用流量计。点击了解更多
 
 
从0Hz到110GHz的全频谱RF信号链       2016年7月06日
 
本在线研讨会将阐释自收购Hittite Microwave后ADI的全新及扩展的RF能力。我们将举例说明ADI涵盖的更宽频谱范围及其真DC的重要性。信号链外的性能同样至关重要,我们将展示低噪声、高稳定性控制和电源元件如何改善总体RF信号性能,并将讨论完整的信号链示例。点击了解更多
 
 
适合高要求应用的高性能MEMS IMU解决方案       2016年06月08日
 
对于复杂且高动态惯性配置的MEMS IMU应用,评估功能时需要考虑许多属性。在设计周期早期评估这些属性优于追逐开放性成果,从而实现"尽可能精确"。本在线研讨会概述了这些属性以及关键应用条件,方便设计人员了解。点击了解更多
 
 
在恶劣环境下使用开关键控数字隔离器       2016年5月11日
 
探讨ADI公司鲁棒的新型iCoupler®数字隔离器系列,它们采用了开关键控(OOK)架构。我们将讨论隔离的重要性以及不同的数据传输选项,并重点讨论这些数字隔离器如何实现高级性能。我们将说明鲁棒性标准(CMTI、DPI、EMI等),并列出低传播延迟和高鲁棒性对哪些应用有利。点击了解更多
 
 
设计高保真隔离式功率逆变器接口       2016年4月20日
 
分析了与隔离式栅极驱动和电流/电压检测相关的设计挑战以及系统设计因素,如偏置电源和过流保护。 另外介绍了实际电路实施方案以及栅极驱动器时序等参数对电机控制系统性能影响的实验研究。点击了解更多
 
 
loT应用信号链优化       2016年3月16日
 
了解信号链的相关智能分割技术和精确测量技术如何优化最新的物联网(IoT)应用设计。 通过将网络边缘的系统连接到云处理和资源,设计人员可以重新思考整个系统优化和设计。点击了解更多
 
 
ADI时钟: 优化和支持JESD204B接口       2016年1月19日
 
时钟抖动衰减器旨在支持JESD204B串行接口标准,用于连接基站设计中的高速数据转换器和现场可编程门阵列(FPGA) JESD204B接口专门针对高数据速率系统设计需求而开发,ADI的时钟抖动衰减器内置支持和增强该接口标准特性的独特功能。 点击了解更多
 
 
雷达系统应用相关技术和解决方案       2015年12月23日
 
新雷达系统采用各种不同的架构以满足多模式和多功能需求挑战。 在此次网络研讨会中,ADI应用工程师将讨论采用L至Ku波段、RF采样系统、直接变频和超外差架构工作的雷达系统关键技术和解决方案。点击了解更多
 
 
使用宽带放大器满足电信多频段需求       2015年11月25日
 
当今世界上存在许多涵盖不同频率范围的电信标准。利用宽带放大器实现的RF系统解决方案可以通过一个产品涵盖多个频段,从而降低系统成本并减小尺寸。 在本研讨会中,我们还将介绍宽带放大器的关键性能参数和所需偏置策略,从而实现最佳的放大器RF性能。点击了解更多

往期研讨会回顾