教育知识库

Zoll Medical案例研究


Zoll Pocket CPR deviceZOLL Medical掌上型CPR设备利用ADI公司iMEMS®运动检测技术协助拯救心脏骤停患者的生命 —

PocketCPR®能向急救人员提供实时指示和声音/视觉反馈。

统计数据发人深省。 如果不实施高质量的CPR(心肺复苏),那么遭遇心脏骤停的病人将在几分钟内死亡。 美国心脏协会的统计表明,超过95%的心脏骤停病人在送到医院之前死亡。

ZOLL Medical公司ZOLL Medical公司开发了PocketCPR设备,协助急救人员提供高质量的CPR胸部按压。PocketCPR设备采用ADI的iMEMS (集成微机电系统) 技术 ,在急救人员对心脏骤停病人实施手动CPR时,提供实时的步骤指导和特定性能反馈。

拯救生命的响应时间为数分钟

心脏骤停定义为心脏功能突然中断和意外停止,是一种需要急救人员立即关注的急性事件。 美国心脏协会统计表明,必须在心脏骤停的4至6分钟内精确实施CPR;如果未能实施有效的CPR,则每耽误一分钟便会使死亡概率增加10%。 而在这种紧急情况下,最先做出响应的通常都是未受过训练的家庭成员或旁观者。 心脏骤停的最大挑战之一,是旁观者通常都未受过训练,不愿意、或缺乏在紧急情况下实施CPR的信心。

便携式CPR通过语音和视觉指示,指导急救人员实施心脏骤停的关键救援步骤,比如在提供按压深度和按压速率的实时反馈以前,检查响应能力并寻求帮助。 所有步骤均遵循美国心脏协会的指南建议。

iMEMS惯性传感器支持实时CPR按压监控

ADI公司的ADXL322 ± 2 g iMEMS加速度计提供针对胸部按压动作的精密检测和运动监控,助力ZOLL Medical公司推出具有实时CPR监控功能的设备。 ADXL322 iMEMS加速度计采用AHA和国际复苏联盟(ILCOR)指南的建议,实施深度仅1.5英寸至2英寸的胸部按压(3.8 cm至5.1 cm);该器件在CPR过程中可针对每一次胸部按压提供实时、精确的深度测量,同时通过节拍器蜂鸣帮助救援人员保持建议的每分钟100次心率。 ADXL322加速度计的运动灵敏度可精确测定急救人员对胸部按压的细微变化,压力不同会导致不同的胸部移动量。 如果按压力度不足,不能实现有效的血液流动,则PocketCPR将通过语音和视觉方式提示CPR执行者加大按压力度,以便血液有效流过身体。 如果施加的压力能够正确产生至少1.5英寸的移动量,则该设备会发出声音,指示"按压很好",并且相应的LED也会给出视觉提示。 当"按压很好"时,四个LED灯亮;而一个LED灯亮则表示位移幅度低于建议的1.5英寸。 PocketCPR的语音和视觉强化功能为急救人员带来了信心,并能提供紧急情形所需的支持。

紧凑型、低功耗设备设计

ADXL322紧凑地集成在一个单芯片IC中,构成一款完整的双轴加速度计,提供信号调理电压输出。 这款小尺寸薄型(4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP)加速度计具有2 mg分辨率(60 Hz时),针对要求高分辨率和高能效、便携式尺寸的紧急现场医疗设备而优化。 对于PocketCPR设备而言,ADXL322执行重要的传感器功能,可以测量每一次按压过程中胸腔移动的深度和速率。 PocketCPR设备采用电池供电时具有12小时工作时间,这归功于ADXL322加速度计的低功耗性能,其在Vs = 2.4 V时功耗仅为340 µA。ADXL322多功能加速度计可测量动态加速度(振动)和静态加速度(重力),针对众多应用而优化。

ADXL322丰富的加速度计功能,使其得以进一步扩大到更广更深的应用领域。 由于ADXL322具备尺寸小、功耗低和分辨率高等特性,因而为众多便携式设备所广泛采用,以实现高性能全功能设计。 ADI公司的iMEMS惯性检测技术不断改进多轴器件的灵敏度、低功耗和小尺寸特性,帮助系统设计人员在新一代设计中实现数据输入、菜单和显示控制、电源管理、态势感知和导航等功能。

PocketCPR能够在现实心脏骤停事件中可靠地协助急救人员;此外,它还能用作培训工具,可以在教室设备中亲身实践操作,帮助CPR培训师实施培训。 ZOLL Medical将ADI公司的iMEMS技术融入其一流的设计中,确保受过训练以及未受过训练的CPR技术人员获取所需的指导与信心,从而在危急关头拯救生命。

iMEMS是ADI公司的注册商标。 PocketCPR是ZOLL Medical公司的注册商标。