在线研讨会

Generic_Author_image 关于作者
James Scanlon / Koenraad Rutgers ,
高级工程师

保护RS485通信网络不受有害EMC事件影响

本次网络研讨会将讨论ADI公司和Bourns公司共同开发的业界首个EMC兼容RS-485接口设计工具,它提供针对IEC61000-4-2 ESD、IEC61000-4-4 EFT和IEC61000-4-5电涌的四级保护。本研讨会将介绍每一种主要瞬变类型,并针对三种不同的RS-485通信端口成本/保护级别,提出并展示三种不同的EMC兼容解决方案。
  • 演讲人
  • James Scanlon / Koenraad Rutgers

    高级工程师

本次在线研讨会有两位主讲人:

  • James Scanlon出生于爱尔兰韦斯特米斯郡,2001年获得都柏林大学电子工程专业工程学士学位。随后他于2008年在利默里克大学完成了VLSI系统工程学硕士学业。James在2001年以见习工程师身份在爱尔兰利默里克加盟ADI公司,从事激光二极管驱动器的设计评估。 他目前在接口与隔离技术部门担任高级工程师。
  • Koenraad Rutgers最初供职于德州仪器公司,担任实验室应用工程师,从事精密测量技术工作。 1996年,他成为Power Innovations Ltd.公司的电路保护产品全球电信现场应用工程师。在Bourns公司任职期间,Koenraad先负责管理欧洲和亚洲的电信电路保护现场应用团队,之后管理半导体部门的新产品开发长达7年。 他取得的主要成就是将参考设计工作与新产品开发流程相集成,另外还成功发布了这些新型电路保护产品,提供给多家国际一级客户。 在截止目前的职业生涯中,Koenraad已经合著过2篇IEEE论文,并获得4项专利。Koenraad Rutgers最初供职于德州仪器公司,担任实验室应用工程师,从事精密测量技术工作。 1996年,他成为Power Innovations Ltd.公司的电路保护产品全球电信现场应用工程师。在Bourns公司任职期间,Koenraad先负责管理欧洲和亚洲的电信电路保护现场应用团队,之后管理半导体部门的新产品开发长达7年。 他取得的主要成就是将参考设计工作与新产品开发流程相集成,另外还成功发布了这些新型电路保护产品,提供给多家国际一级客户。 在截止目前的职业生涯中,Koenraad已经合著过2篇IEEE论文,并获得4项专利。