在线研讨会

Robin Getz 关于作者
Robin Getz ,
全球联盟工程经理

集成式RF收发器的数字滤波器设计

本次在线研讨会将介绍如何才能在无线SDR系统和器件中使用MathWorks的MATLAB进行复杂的滤波器设计。 我们将为集成在AD-FMCOMMS2-EBZ和AD-FMCOMMS4-EBZ SDR开发平台上的ADI的AD9361和AD9364 RF收发器创建一个模型。还将使用该模型设计一个滤波器,采用示例系统设计中产生的系数实现内部FIR滤波器。


 


Robin已有20年的半导体行业经验,并担任过工厂应用工程师、现场应用工程师和工程经理等职位。 他一直在模拟、数字和软件领域从事各种系统方面的工作,并拥有大型直接客户和小型客户的分销工作经验。Robin在ADI公司工作已有15年,目前为ADI公司全球联盟工程经理,主要负责为ADI的混合信号IC产品创建HDL接口和设备驱动。 他拥有四项专利和加拿大萨斯喀彻温大学(电子工程师)理学学士学位。